正确的采购伙伴如何缩短上市时间及其重要性,DigiKey

今天,电子元器件的采购比以往任何时候都更具挑战性。由于产品的生命周期很短,加快热销电子产品的上市时间对保持盈利能力至关重要。

选择正确的供应链伙伴来采购元器件——包括奇缺的半导体芯片,是这一难题的重要部分。但是,选择正确的采购伙伴不只是获得所需零件的能力。

如果一条全面的整合型供应链采用了具有可追溯性、责任性和强大技术的解决方案,就能缩短上市时间并有助于培养更快乐的客户。

通过 EDI 或 API 解决方案的 M2M 连接将保持供应链不断向前发展

有了机器对机器 (M2M) 的连接,便不再需要人工输入数据来实现库存跟踪、运输和零件采。这将提高效率和准确性,从而加快进入市场的时间,让你在竞争中脱颖而出。

应用程序接口或称 API,是实现订单跟踪、产品信息、支持以及供应链的其他关键元素的一种简化方法。电子数据交换 (EDI) 解决方案同样简化了多家公司之间的沟通,可无缝传输信息,包括但不限于:

  • 采购订单
  • 发票
  • 变更请求

同样,通过减少或消除人为错误的可能性,可提高准确性、及时性并简化工作流程。在 API 解决方案、EDI 解决方案或者两者的组合方案中,哪一种最适合你的公司,取决于公司所需的功能和供应链伙伴喜欢使用的平台。

集成的移动清单管理工具有助于简化流程

MyLists 是一款复杂的清单管理工具,只需动动手指就能完成从创建报价到采购所需零件的过程。这款强大的清单管理工具提供材料清单 (BOM) 管理,包括 DigiKey 和第三方行项目,可用来整合材料、实时定价、产品供货量和报价能力。

此外,组件控制功能可以在不改变原有清单的情况下将清单乘以任何数量,让你轻松下达生产订单,大幅缩短上市时间。

损耗计算考虑了计划中的超量部分,以取代丢失或损坏部件,这样就能使项目保持在预算内并按时完成,而不用担心部件丢失。

通过零件追踪将库存损失降到最低

产品经常在供应链中消失,无论是在运输过程中丢失还是在仓库中放错位置。DigiKey 的切带包含了通用的零件追踪 ID,可以方便地追踪产品的重要信息及其在项目中的作用。

这些切带上有原厂零件编号、DigiKey 的唯一零件编号、客户内部零件编号、制造商、零件描述、产品原产地日期、批次以及原产国或地区。此外,您还会看到销售订单号、发票号、采购订单号和产品的唯一行项目编号。

拥有这些信息意味着将产品从包装袋里取出后也不会失去对切带产品的跟踪,也就是说你的商品可以更快地进入生产过程,而不会因为零件丢失或短缺造成生产停滞。

外包设计服务会缩短新产品的上市时间

新产品创新可能带来更多的上市时间挑战。灵活的方法——情愿进行测试、接受失败并愿意重复,在你开拓新技术领域时通常是有效的。但是,那些已经历过上述过程的设计服务供应商可以大大缩短学习曲线。他们了解研究、开发和设计过程中出现的各种常见挑战,并且已经找到了既能应对这些挑战又能重复使用的方法。

当然,创新意味着涵盖新的领域,即新项目带来新问题,这是设计团队必须面对的。但是,一个习惯于用成熟的系统和流程来执行各种项目的设计团队可以极大地缩短你的上市时间,即使你正在创造以前从未想象过的东西,更不用说具体生产了。

如何通过正确的供应链伙伴来缩短上市时间

有许多障碍会延迟你的上市时间,甚至阻止你的产品进入商店货架或送到客户门口。库存错误、跟踪问题,甚至设计阶段的各种障碍都会使项目落后于计划。

缩短上市时间以击败竞争对手、改善现金流并培养更快乐的客户是重中之重。DigiKey 拥有你所需的工具、技术和团队,能帮你缩短上市时间,保持在行业中的领先地位。

关于此作者

Image of Dawn Allcot

Dawn Allcot is a freelance writer and content marketing specialist who geeks out about technology, finance, e-commerce, travel and real estate.

She has written about smart home technology and building automation for companies like Crestron, Dara AV, and others. Her lengthy list of publishing credits include PartProcurer, eeDesignIt, Parade, GoBankingRates, Forbes, TheStreet.com, and SI Showcase.

She is the founder and owner of GeekTravelGuide.net, a travel, technology, and entertainment website. She lives on Long Island, New York, with a veritable menagerie that includes three cats and three lizards of varying sizes and personalities – plus her two kids and husband. Find her on Twitter, @DawnAllcot.

More posts by Dawn Allcot
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum