如何、何时使用吸锡线
如果我们每个焊接工程都做得漂漂亮亮,从不搞砸,那不是很好吗?可惜的是,现实世界往往难遂人意。对于小的焊接工程,吸锡线或脱焊带就是最好的补救方法。
什么是吸锡线/脱焊带:通常是指直径为 18-42 AWG 的铜线编织件。当需要尽可能多地去除桥式接头上的焊锡或移除某个元件时,这种材料就非常适用。如果腾不出双手,使用吸锡器可能比较麻烦,并且操作也有些困难,而且即便正确使用,也无法像吸锡线那样有效地去除不需要的焊锡。
使用吸锡线时只需将吸锡线的一端放在要移除的焊锡上,然后将加热的烙铁头放在吸锡线上即可。编织层受热后会促使焊锡“浸入”编织层。吸锡线开始起作用时,您就能看到焊锡被吸到吸锡线中。吸锡线也特别适合靠得很近的小焊点,因为您可以按一定的角度切割吸锡线的末端,所以就可以处理精确的点。
如果吸锡线被焊锡完全浸透(如上所示),而您还需要吸除更多焊锡,只需将浸透部分切掉然后吸附即可。吸完所有不需要的焊锡后,切掉用过的部分,吸锡线就可以再次使用了。不过,如果有大量焊锡需要去除,使用吸锡线不一定管用。这种情况下,先用脱焊台或吸锡器会更容易一些,然后再用吸锡线清理干净。
有些吸锡线搭配焊剂,有些不搭配,还有些吸锡线搭配多种焊剂。焊剂有助于清洁被加热的表面,因此必然有助于焊锡流动。建议将焊剂加在无焊剂涂层的吸锡线上,或加到可能有焊剂但已经老化的吸锡线上。有关焊剂及不同类型焊剂的更多信息,请参阅此处的博客。
总之,并不是所有工作都适合使用吸锡线,但吸锡线确实是个好东西,有助于快速完成修复工作。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum