四种用于改善并简化手工焊接的重要低成本工具
焊料是导电的“胶水”,几乎能将电子世界中的所有东西粘合在一起,但是您知道焊接的历史要比电子产品早几千年吗?有证据表明,早在 5000 年前,美索不达米亚的工匠们就使用了焊料。
在金属加工史上,人们很早就开始使用软焊和硬焊来生产珠宝、工具和武器,这也许可以追溯到公元前 4000 年。如今,除了制作珠宝、工具、武器以及组装彩色玻璃窗之外,我们还使用焊料来连接铜水管。
在电子领域,焊接最关键的作用是在导线、连接器、电路板和电子元件之间形成物理及导电连接。虽然波峰焊和回流焊可能已成为基于严格的时间和温度曲线的科学,但手工焊接仍然是一门艺术,需要技巧、领悟力、灵巧性和适当的工具。
第一个工具是一块好烙铁,这是每个要进行焊接的人都必须具备的工具。关于烙铁,“好”的定义随着时间的推移而发生演变。我的第一块烙铁很便宜,今天我们可能会称之为“木材燃烧器”,因为它与配备木材燃烧工艺套件的加热工具很相似。木材燃烧器没有温度控制功能,所以不是特别适合用于电子作业,对于今天的焊料而言尤其不利。
图 1:类似 American Hakko FX888D 这样的好焊台支持根据手头任务需求设置焊接温度。(图片来源:American Hakko)
我的第一块好烙铁是我在大学时购买的 Weller WTCP 焊台。温度控制由烙铁头利用磁性居里点技术设定,焊接温度选项为 600°F、700°F 或 800°F。若想改变工作温度,须关掉烙铁让它冷却,然后换掉烙铁头。这不是特别方便,所以我从未改变过焊接温度。
为了见证购买优质工具的重要性,特别是焊接工具,半个世纪后我仍在使用这个 Weller 焊台。它一直是我的主力工具,仍然位于我的工作台上,但这种型号在数十年前便已停售。不过,这种烙铁头仍然有售,说明这款焊接工具一直是许多人的重要工具。
然而,电子领域在过去几十年里已经有了很大发展,50 年前普遍使用的 60/40 锡/铅焊料已被许多新型焊料(特别是环保的无铅焊料)所取代,后者需要很多不同的焊接温度才能达到最佳效果。此外,电子元件、连接器、导线和印刷电路板走线都变得更小,故需要各式各样的烙铁头来满足用户可能面临的所有不同焊接要求。所以,我最终购买了一个更现代化的焊台,它有电子可变温度设置和大量烙铁头选择。我现在有一个早期非数字版本的 American Hakko FX888D 焊台(图 1)。
若要组装现代电子系统设计并开发原型,您需要处理所有不同类型的焊接工作,因此必须有一个好焊台。此外,为了避免出现不良连接图示中的各类不良焊接连接(图 2),同样需要一个好焊台。
图 2:不良焊接连接图示说明需要良好的焊接技术和优质的焊接工具。(图片来源:Adafruit)
此图取自《Adafruit Guide to Excellent Soldering》,说明了在没有掌握焊接技术且缺少适当的焊接工具时会出现的许多问题。例如,当烙铁不够热时,或者在焊接接头冷却时受到推撞,则会得到冷接头。
除了一个好的温控焊台以及各类烙铁头之外,还需要尖嘴钳、钢丝钳、平切钳和剥线钳。我还发现有许多极为廉价的工具可以帮助实现更好的焊接效果。以下是我推荐的四种工具。
四种有利于焊接的廉价工具
在这些焊接工具中,最重要的一种便是助焊笔。当然,大部分焊料内部都有焊剂,以前的元件引脚和导线非常粗,焊料的直径非常大,焊料内部包含的焊剂量足够多(大多数情况都是如此)。现在已不再是那样了。再看一下图 2。那些沾锡问题表明,当应用烙铁和焊料时,焊点处没有足够的焊剂。
图 3:Kester 的免清洗型号 951 Flux-Pen 有一个毡尖,它可用于将焊剂放在需要的地方。(图片来源:Kester)
过去,如果需要一些额外的焊剂,一般使用粗短的焊剂刷从一小罐焊剂中蘸起焊剂进行添加,这种焊剂刷更多地是从五金店的管道材料区买到的。这样做容易弄脏而且不太精确。如今,更小的电子元件需要更好的方法来涂敷焊剂,那就是助焊笔。我使用 Kester 的免清洗型号 951 Flux-Pen®,高度推荐大家使用(图 3)。
接下来需要消除多余的焊料,我可以推荐两种廉价的工具。第一种是吸锡线,它是扁平的裸铜或镀锡编织线,可用于抹去多余的液态焊料。其选择范围有数百种之多,一般需要若干不同规格的吸锡线,以进行大型和更小更精确的清理操作。这里不推荐特定的吸锡线或特定品牌的吸锡线,我建议大家看一下 Digi-Key 吸锡线摘要页面。您可从窄吸锡线和较宽的吸锡线开始搜集所需的吸锡线。
如果清理量很大,应使用焊料泵(也称为吸锡器)。当需要从电路板上移除焊接的通孔元件时,焊料泵特别有用。市场上有集成烙铁的电动焊料泵,但是对于操作次数不多的吸锡任务,在工作台上备一个手动泵会非常方便,例如经济实惠的 Aven Tools 17537 吸锡器。随着时间推移,我发现自己更喜欢像 Aven 17537 这样可以单手操作的小型吸锡器(图 4)。
图 4:Aven Tools 的 17537 吸锡器非常适合清理大量焊料。(图片来源:Aven Tools)
最后,焊接对灵巧性也有要求。我看过一些 YouTube 视频,有人可以用两只手握住两根导线(或一个电路板和一根导线)、一块烙铁以及一段焊料,他们只用两根手指将适量的焊料准确送入接头,焊出一个良好的焊点。我没有那么灵巧,所以我求助于一种称为“第三只手”的方便且实惠的工具来帮我拿东西。我在焊接时,使用 Aven Tools 26000 型带夹子的 Helping Hands 放大镜来夹持各种零碎的东西(图 5)。
图 5: Aven Tools 26000 型带夹子的 Helping Hands 放大镜在焊接时提供援助之手。(图片来源: Aven Tools)
Aven 的 Helping Hands 工具仅占用很少的工作台空间,能够随意进行调节,并且放大镜对我的老年眼力很有用。此外,用于夹持工件的鳄鱼夹还能充当散热器,防止焊接热量沿着导线向下传播。我曾在加热焊点时操作太久,使得塑料绝缘护套熔化并烧伤了手指。Helping Hands 夹具有助于防止此类问题发生。
根据我的经验,一个好焊台再加上这四种经济实惠的工具会大大简化焊接工作。以上就是我的建议;您有何建议?欢迎在下面进行评论。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum