eUICC、eSIM 和 Multi-IMSI 定义:物联网部署的基本组件
物联网的发展日新月异,各种技术和缩略语层出不穷,塑造着物联网的未来。其中,eUICC、eSIM 和 multi-IMSI 正在重新定义连接标准。今天,我将为您揭开这些术语的神秘面纱,并阐明它们在全球物联网部署中的重要意义。
eSIM 解释
eSIM(嵌入式用户身份识别模块)彻底颠覆了传统移动 SIM 卡(如 micro、nano 或 mini)。eSIM 直接嵌入到设备电路板上,可以抵御灰尘和水等环境威胁,为实现更时尚、更坚固的设备铺平道路。eSIM 卡结构紧凑、不可拆卸,因此特别适合各种物联网应用。
了解 eUICC
在使用传统 SIM 卡多年之后,我不得不强调 eUICC(嵌入式通用集成电路卡)作为一种变革性技术的突出作用。这种技术不仅符合 GSMA 标准,还具有远程提供和管理网络配置文件的多功能性,涵盖了各种不同的外形(包括 eSIM)。这种灵活性在物联网全球化过程中已变得不可或缺。不过,在为企业带来发展动力的同时,也要考虑许可证费用和管理多种运营商关系的复杂性。
解读 Multi-IMSI
驾驭物联网世界可能令人生畏,但请相信我,了解 IMSI(国际移动用户标识)等术语可以大大简化这一过程。Multi-IMSI SIM 卡的独特之处在于它能够与多个运营商建立连接。这保证了对物联网至关重要的稳定连接,使设备能够自主锁定最佳的运营商信号。它们的适应性加上本地 IMSI 的便利性,确保了无障碍更新,避免了不断地更换 SIM 卡。
(图片来源:Velocity IoT)
eUICC 与 Multi-IMSI
eUICC 和 Multi-IMSI SIM 卡都以多功能著称,但它们也有各自不同的特点。eUICC SIM 卡的升级过程可能略显复杂,有时甚至需要花费大量资金。相比之下,Multi-IMSI SIM 卡技术可实现自动配置文件切换,所有配置文件均由单一连接提供商提供。这种简化方式无需为新配置文件支付下载费用,使得 Multi-IMSI 成为一种经济实惠的选择。Multi-IMSI 的显著优势之一是能够减少对传统漫游协议的严重依赖。借助与本地网络运营商的直接联系,Multi-IMSI 可确保物联网设备主要利用本地连接,从而平衡对本地网络和漫游网络的依赖,实现最佳连接。
(图片来源:Velocity IoT)
将 eUICC 和 Multi-IMSI 与 Velocity IoT 技术相结合
Velocity IoT 推出 VIoT-Flex Multi-IMSI SIM 卡(可移动和嵌入式):eUICC 和 Multi-IMSI 技术的完美融合。这些符合 eUICC 标准的 SIM 卡为全球 190 个国家和 600 多家运营商的物联网连接提供了整体解决方案。借助 Velocity IoT 的混合解决方案,企业可实现广泛的网络覆盖、卓越的安全性、经济实惠的价格和无与伦比的客户支持。此外,我们使用的远程 SIM 卡供应 (RSP) 可确保配置文件顺利集成,而不会产生隐性成本。
结束语
驾驭不断发展的物联网世界是一项挑战。但是,有了eSIM、eUICC 和 multi-IMSI 等开创性技术,再加上 Velocity IoT 等合作伙伴的支持,毫无疑问,物联网连接的未来充满希望。
希望站在物联网连接的最前沿?现在就在 DigiKey 上了解 Velocity 的全球物联网 SIM 卡,并通过我们全面的产品培训手册开启您的物联网之旅。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum