在办公室或工厂地面使用扁平以太网电缆避免绊倒的危险
Wi-Fi 很好,无处不在,只不过有时仍需要将以太网网线连接到路由器。因为网线连接的速度最快、可靠性最高,尤其是在进行大量的数据传输时。我每天使用的笔记本电脑需要上传好几个 G 的工程数据,这时就要用到网线。但有一点,有线以太网相比 Wi-Fi 少了一项优势,即后者不需要布线,也不存在被网线绊倒的危险。
出于各种原因,在大型办公室或工业环境中,有线以太网仍是首选连网选择。首先,它比 Wi-Fi 速度更快、可靠性更高。其次,作为一名前技术支持专业人士,我敢说,与无线网络相比,通过电话诊断有线网络连接问题要容易得多。
以太网布线很重要,就像咖啡壶的位置一样,在开始规划办公室楼层布局时就要确定下来。但有时会出现意外。我曾经在一间办公室工作,其中有个独立的隔间需要额外的专用以太网连接来传输成 GB 的工程设计文件,但不巧的是没有现成可用的连接。
因此,我在地上用胶带固定了一条显眼的湖蓝色 CAT5e 网线。但这并没有阻止人们踩上去,后来我又在它的周围放置了醒目的交通锥。尽管标准网线很常用,但我们发现,它的形状并不适合铺设在地板上。
对于有线以太网来说,一项更实用的改进应当是扁平以太网线。这听起来不太合理?扁平电缆组件制造商 Cicoil 可不这样认为,因此才有了适合办公室或工厂地面的 DC-500-CA012 扁平以太网电缆组件(图 1)。
图 1:DC-500-CA012 是12 英尺长的扁平 CAT5e 以太网电缆。它包含四对双绞线,每对可支持高达 3 A 的 PoE。(图片来源:Cicoil)
它只有 0.45 英寸宽,0.14 英寸厚(图 2),因此不会在你上洗手间或者去附近的工作站时挡住你的路。该电缆长 12 英尺,两端用标准 RJ45 连接器端接。它甚至还有四对 30 规格 (AWG) 的双绞线,每对双绞线支持高达 3 A 的以太网供电 (PoE)。
图 2:DC-500-CA012 的凸出地面高度仅 0.14 英寸,因此不再有绊倒的危险。它包含四对 30 AWG 的双绞线电缆,可承受 -65˚C 至 +165˚C 的极端温度。(图片来源:Cicoil)
电缆护套是透明的,可以看到屏蔽层和四对双绞线。当人们看到扁平的 CAT5e 电缆时不禁会问:“这是怎么做到的?”,透明护套可以减轻怀疑者的疑虑。然而,对透明扁平的以太网电缆的好奇心仍然足以引发几分钟发人深省的讨论,直到大家都被告知继续工作。
尽管比煎饼还要平,Cicoil DC-500-CA012 在各方面完全符合 CAT5e 屏蔽以太网电缆的要求,可支持高达每秒 1 GB (GB/s) 的数据速率。带有镀锡铜双绞线的电缆护套具有超强柔韧性。它专为恶劣环境设计,可承受 -65°C 至 +165°C 的温度。
阳光直射和液体是消费类电缆面临的一大问题,因为会导致开裂和收缩。这种 Cicoil DC-500-CA012 扁平电缆不受阳光、紫外线 (UV)、酒精、盐水和许多腐蚀性化学品的影响。虽然数据表中未说明,但我认为它也是耐咖啡的。
在工业自动化环境中,计划外停机可能需要以尽可能快的速度布线并连接以太网电缆,使设备恢复运行。通常在这类仓促的情况下,与立即恢复运行的任务相比,将电缆布置整齐,避免妨碍通道这类细节要求只能退而求其次。这时,将 Cicoil 电缆平放在地板上,既能缩短昂贵的停机时间,还能保证每个人的安全。
总结
有趣的是,材料技术的进步导致了网络电缆的进步,这似乎与我们假设的实际情况背道而驰。完全符合 CAT5e 标准的扁平以太网电缆可以提供高达 3 A 的 PoE,同时支持 1 GB/s 的数据速率,这看起来像科幻小说,但我们做到了。然而,就像自动驾驶一样,当你起身去喝咖啡时,你仍得注意,它可不是你不看脚下的借口。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum