正在开展项目?正在设计 PC 板?您应当拥有一款工具尺

我从高中起就一直在从事电子项目并设计 PCB。这些经验使我走上了工程设计的职业道路,进而开展了更多的项目并设计了更复杂的 PCB。我的上一份工作是在科罗拉多州博尔德的一家早期 PCB CAD 创业公司 Cadnetix,主要职责是设计专用于 PCB 设计的工作站和系统。

在这份工作期间,总是会遇到一些较小的非电子设计难题。这些难题似乎无处不在,您很有可能也遇到过。

例如,我时常会思索一些常见对象的尺寸,如线规和螺栓尺寸。随着大型五金商店的出现,通常会看到放着五金件的货架上挂着测量工具,用来帮助确定螺栓尺寸,但每次需要测量螺栓尺寸时都钻进汽车前往测量,这确实不太方便。

同样,我在使用剥线钳时总是不得不猜测线号。“是不是 10、12 或 14 号线?”我经常会琢磨一下。这虽不算什么深奥的问题,却是很常见的问题。很多时候,我猜错了线号,在剥线时不小心剪断了几股线。这有多烦人。

最近,我意外发现一个非常实用且便宜的工具,它可以帮助我找到这些难题的答案,并且可能还与 PCB 设计更有关联性。这个工具就是 Digi-Key 12 英寸 PCB 尺(图 1)。我不太确定 PCB-Ruler-ND 这个名称的由来是因为它能帮助设计 PCB,还是它采用 PCB 材料制成。也许这个名称特意包含了双重含义。

图 1:Digi-Key 12 英寸 PCB 尺不仅仅限于英寸和毫米测量,还可用于测量线规、焊盘尺寸、螺钉直径等等更多。(图片来源:Steve Leibson)

在任何情况下,Digi-Key 工具尺的用途与普通尺子一样:可以进行英寸和公制测量。它有方便的直边,可用于绘制直线。但任何尺子都能做到。而 Digi-Key 工具尺还可以解决以上 PCB 和设计问题,甚至更多。

首先,Digi-Key 尺身遍布实用的孔。一些孔可用于测量英制(#2 至 ¼ 英寸)和公制(M2 至 M6)螺栓。如果无法区别英制和公制螺栓,那也没关系,因为 Digi-Key 尺可以做到。此外,当需要在 PCB 中设计螺栓孔时,也可以使用这些尺孔。

不同的孔组可以解决线规相关问题。线规孔从 10 至 30 AWG 不等,而且还提供这些电线的公制直径,非常方便。

这款工具尺可以解决 PCB 设计中的常见和非常见问题。例如,由于工具尺被制造得与 PCB 完全一样,它的表面蚀刻有各种主流 SMT 封装的基底面,包括八引脚和四引脚 SOIC 及 TSSOP、SOT-23 封装、DPak 等等。该工具尺还有许多双引线 SMT 元器件的基底面,如电阻、电容和二极管。此外,沿尺子的边缘蚀刻了标有英制和公制尺寸宽度的 PCB 印制线,便于比较和估计现有 PCB 上使用的印制线宽度。

该工具尺上有两张丝网印刷的便利图表,其中提供了英制(一侧)和公制(另一侧)印制线宽度的电流承载能力,并且列出了所加载电流相应的预期温升。当然,您可以在工具手册中查找此类信息,但随手拿起桌面上放置的工具来参考总是会更加方便。

实际上,这款工具尺还有许多特性,具体可参考 Digi-Key 发布的一份相关文档:13 页的规格书、说明书和修订列表。这十二英寸(或 30.5 厘米)中真的是包含了大量信息。

Digi-Key PCB 尺上容纳了如此多的信息,以至于您可能很难看清全部的信息(更不用说 PCB 上的信息)。工具尺上的有些印制内容非常的小。而您可能用该工具尺比较的多数 SMT 元器件、PCB 焊盘和印制线也是如此。

Digi-Key 也有相应解决方案。我使用头带放大镜来帮助看清细小内容,如物美价廉的 Aven 26225。我已经有头带放大镜 40 多年了,而且每年都用得越来越多。这一定是元器件在不断缩小;肯定不是我的眼睛。

关于此作者

Image of Steve Leibson Steve Leibson 是 HP 和 Cadnetix 的系统工程师、《EDN》和《Microprocessor Report》杂志主编以及 Xilinx 和 Cadence 的技术博主,并担任过两集“The Next Wave with Leonard Nimoy”的技术专家。33 年来,他一直致力于帮助设计工程师们开发出更好、更快、更可靠的系统。
More posts by Steve Leibson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum