2023 应用电力电子技术会议 (APEC)
在因新冠病毒而经历几年的低迷后,今年(2023 年)在美国佛罗里达州奥兰多举办的 APEC(应用电力电子会议)人气全面恢复。展会上充满积极的能量和热情好客的气氛。
本届展会的主题是高效利用电力,这可以让我们改善能源的可持续性。像 SiC 和 GaN 这样带来效率提升的技术已经普及开来。牵引逆变器在交通运输中的应用占据了大量的研讨会时间,但在展览现场,工业自动化、数据中心、射频应用和 USB-C 充电器等领域的高效电源也得到了同样多的关注。
在技术讲座上提到的一个次要议题和即将推出的产品是关于遥测和通信协议 PMBus 的。尽管 PMBus 已经存在了约 15 年,但仍在不断改进。PMBus 1.5 包括了安全和验证标准。来自 Analog Devices 和 Texas Instruments 的评估板已经支持 PMBus 并展示出个位毫伏范围的精确分辨率。
Analog Devices 展示的产品范围广泛,包括 AD9625 的升级版。只要看看新旧板之间的尺寸差异,就可以看出效率的提高和成本的降低。AD9625 专门用于低噪声输出的射频电源。这是一种可与信号链中需要高分辨率和低噪声的收发器、ADC 和 DAC 一起使用的电源。传统上,这些功率级中的降噪通过 LC 滤波和低噪声 LDO 来实现。在实现了 Silent Switcher 技术的新版电路板上则取消了这些额外的滤波和分立元件。这些改进结果使功率损耗减少约 30%。
EPC 则展示了第 6 代 GaN 相较于硅器件的优势。会上他们展示了 MOSFET FDMS2D5N08C 和评估板 EPC90153。它们采用了两块几乎相同的 EPC 半桥开发板,运行频率为 500 kHz 的频率,电压范围为 24 至 48 V。在这些条件下,基于 GaN 的解决方案尽管具有更高的 RDSON,但温度却低了 20 度。基于 GaN 的解决方案还具有更小的芯片尺寸。
令人兴奋和欣慰的是,电力电子产品的尺寸在不断缩小,而效率却在不断提升,而这些是工厂自动化、发电、数据中心、无线和消费电子产品永远的优先主题。这是一次伟大的展会。我很高兴能作为 DigiKey 团队的一员出席。
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum