使用 SMD 保险丝简化布局,缩小产品尺寸,提高耐用性。

作者:Bill Schweber

投稿人:DigiKey 北美编辑

热保险丝是最古老的电路保护装置,目前仍在广泛使用。人们已熟知这种产品,它可靠、一致、符合监管标准。然而,随着最终产品的复杂性增加、尺寸缩小,设计人员需要为用户可更换的保险丝和保险丝座找到一种替代产品,以减少外形尺寸,简化装配,提高坚固性并进一步增加安全性。

而且,设计人员可以在不影响性能的情况下使用表面贴装器件 (SMD)。SMD 保险丝采用了多种技术,实现了热熔断以及各种必要的保险丝特性,如快熔和慢熔。

本文将简要介绍熔断、电路保护和设计注意事项。然后将介绍和描述 Bourns 的 SMD 保险丝及其主要特性及应用方式。

基本型保险丝经久耐用

传统的保险丝及其热激活熔融连接约有 150 年的历史,是最著名、最直接的一种电路保护装置。这种保险丝性能可靠、简单易懂,在提供过单一的过流保护功能方面具有一致性。当电流水平超过保险丝设计确定的值时,会将电路永久性地彻底断开,从而中断电流。

根据图形标准不同,传统保险丝会用不同的符号表示。这种保险丝内含一根金属线,在设计、尺寸和材料方面都进行了精确的工程设计(图 1)。当通过这个易熔连接的电流超过预先设定的限制时间足够长时,这个连接就会因为自热而熔化。这种自热现象是由于电流流过该连接的电阻而产生的阻性 I2R 功率损耗直接造成的。

保险丝的几种原理符号图图 1:根据所采用的标准不同,可用以下原理符号中的一种来表示保险丝。(图片来源:ClipArtKey.com)

保险丝有多种封装类型,如著名的 3AG 小型玻璃管保险丝,直径为 ¼ 英寸,长 1¼ 英寸。对于每个保险丝和额定电流,供应商提供了详细的图表,说明了过流值与保险丝元件因熔化而阻止电流流经保险丝所需的累计时间之间的关系。该值被称为额定 I2t,表示电流流动产生的热能,单位为安培2秒 (A2s)。

保险丝并不是设计人员唯一使用的电路保护器件。还有其他一些无源器件,通过限制、阻断、分流或"撬动"过大的电流或电压浪涌来实现其他形式的保护。但是,这些都不会像保险丝那样明确、永久性地切断电流。这类器件不能取代保险丝功能,但在保险丝不合适用于保护或者在技术上有意义的情况下作为保险丝的补充器件时,可以使用这类器件。这类电路保护器件为人熟知,具体包括:

  • 金属氧化物压敏电阻 (MOV)
  • 正温度系数 (PTC) 热敏电阻
  • 瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管
  • 气体放电管 (GDT)
  • 聚合物 PTC 自恢复保险丝

和保险丝一样,以上每种保护器件都能提供电路保护,并且因其具有一致性、直接动作和不可逆等特点,所以保留了基本的断路、熔融连接的作用和功能。

超越可更换型熔融连接

当与合适的保险丝座或插座配合使用时,热保险丝通常被认为是可现场更换的器件。也就是说,往往没有必要让用户现场更换,而且对于很多产品来说可能是不可取的。这种情况适合低功率产品(如手机、机顶盒、小型电池充电器、AC/DC 墙插适配器和玩具);中等功率设备(包括电动工具、工业控制器和消费类发电机),甚至高功率系统(如电动汽车 (EV) 充电器)。考虑一下这些情况:

  • 我们可能需要额定值不同的保险丝来保护大电路中不同的子电路,而不是整个产品,其中包括那些含有敏感信号路径的电路。
  • 被熔断的装置可能是一个小型密封产品, 在这种情况下,采用保险丝主要是为了保护电池及其充电电路,且最终用户无法进入内部。
  • 从安全角度来讲,除非知道保险丝熔断的实际原因,比如机械人员无意中触动了电源轨,将其与汽车底盘连接,否则仅仅是因为容易更换而进行更换带来的后果轻则浪费时间,重则产生风险。例如,如果保险丝是锂基电池及其充电电路的保护电路的一部分,那么保险丝就是该功能的关键器件。因此,一定要找到保险丝"熔融"的根本原因,而不是盲目地更换保险丝。
  • 由于腐蚀、振动和其他工作环境因素,保险丝座及其触头会出现可靠性问题。
  • 最后是尺寸问题:通过焊接而非底座固定的保险丝在 PC 板上的占地面积会更小,外形更扁平。

为了实现像 SMD 器件一样的小型无底座保险丝,从而能使用标准电路板装配和焊接设备,就必须摆脱传统保险丝的线形熔融连接部分的束缚,但是仍然保留能使其熔化并断开电流路径的自发热原理。

种类繁多的 SMD 保险丝克服现代设计的挑战。

通过整合材料、技术、配方和制造技术,Bourns 开发出一系列 SMD 保险丝,可在较宽的电流和工作电压范围内提供热保险丝功能。Bourns 的 SinglFuse SMD 保险丝产品组合采用了七种不同的保险丝结构技术:薄膜溅射、薄膜 PC 板、陶瓷多层板、陶瓷腔体层压板、线芯、陶瓷管和陶瓷立方体(图 2)。

Bourn SinglFuse 系列仅由 SMD 保险丝组成的图片。图 2:SinglFuse 系列仅由 SMD 保险丝组成,但要实现其提供的多种电流和电压组合,需要使用七种不同的保险丝技术。(图片源:Bourns)

由于采用了多种技术和结构方法,SinglFuse 广泛的产品系列包含了具有各种关键参数的保险丝,具体如额定电流、额定电压、分断能力、I2t 和工作温度等。此外,SinglFuse 产品符合 UL、TUV 和 VDE 标准,符合 UL 248 和 IEC 60127 标准,从而简化了产品整体认证途径。对于需要在宽温度范围内实现全规格和可靠运行的汽车应用(众多汽车的强制要求之一)或其他恶劣的工作环境,可提供符合 AEC-Q200 标准的保险丝。

SMD 器件尺寸小但丝毫不影响功能

在某些情况下,对小型元件的需求,特别是在 SMD 封装中其特性或能力会受限。而 SinglFuse 器件则不会出现此类情况,其封装尺寸从具有较低电流范围且小到几乎看不见的 0402 规格(0.040 in. × 0.020 in.,1.0 mm × 0.5 mm),到具有较高容量的 3812 规格(0.150 in. × 0.100 in.;3.81 mm × 2.54 mm),后者的尺寸仍然很小。

多年来,保险丝供应商开发出了具有独特属性的可熔融连接器件的特种版本,以满足电路需求。鉴于此,SinglFuse 器件具有不同的响应特性,具体包括:

  • 快断
  • 快断精度:关键规范的公差更严格
  • 慢熔:处理超过保险丝额定电流的暂时浪涌电流。
  • 延时:允许电浪涌在实际熔融前的短时间内发生
  • 高浪涌电流:用于过大启动电流

请注意,这些“个性”不同的保险丝的电流与时间曲线的具体规范在各自的规格书中都有相应的规定,设计人员应加以研究,以获得与应用最匹配的保险丝。

额定电流的极值表明了性能范围

设计人员可以在广泛的标称电流值范围内使用 SMD 保险丝。例如,SF-2410FP0062T-2 快动精密 SMD 保险丝采用 EIA 2410(6125 公制)规格陶瓷管,长约 6 毫米,矩形端尺寸为 2.1 × 2.6 mm(图 3)。

Bourns SF-2410FP0062T-2 快断精密 SMD 保险丝的图片图3:Bourns SF-2410FP0062T-2 是一款采用矩形封装的快动精密 SMD 保险丝。(图片源:Bourns)

这款保险丝工作电压为 125 V AC/DC,额定电流 62 毫安 (mA),典型额定 I2t 为 0.0012 A2s。虽然顶层总结规范规定了保险丝应在电流达到额定电流的 200% 时在 5 秒内断开,但用户很可能想研究它的性能图,这种性能图量化了时间电流特性(图 4)和 I2t 额定值(图 5),这是保险丝响应时间的关键指标。当保险丝在其额定电流范围内工作时,由于其电阻约为 6 欧姆 (Ω),因此设计人员应注意通过保险丝的 IR 压降;该电压降低于最大值 40 毫伏 (mV)。

Bourns SF-2410FP0062T-2 保险丝的时间电流特性详图。图 4:SF-2410FP0062T-2 的规格书包括保险丝从极低电流到标称最大值的电流时间特性的详细信息,该参数定义了保险丝的电流响应曲线。(图片源:Bourns)

Bourns SF-2410FP0062T-2 累积热能的临界 I2t 曲线图。图 5:SF-2410FP0062T-2 的规格书还给出了不同电流水平下累积热能的临界 I2t 曲线。(图片源:Bourns)

SF-1206S700 慢熔保险丝(图 6)具有非常不同的范围和性能曲线。这种保险丝是一种 7 A 器件,当电流达到器最大额定电流的 250% 时在 5 秒内断开。

Bourns SF-1206S700 慢熔表面贴装保险丝的图片图 6:Bourns SF-1206S 系列的 SF-1206S700 慢熔表面贴装保险丝器件采用了 7 A 器件,当电流达到最大额定电流的 250% 时在 5 秒内断开(图片来源:Bourns)

SF-1206S700 具有与 SF-2410FP-T 不同的封装和技术,鉴于其薄膜结构,所以采用了 3216 (EIA 1206, 1.55×3.1mm) 扁平封装,高度仅为 0.6mm(图 7)。该器件的电阻只有 7毫欧 (mΩ),确保了在最大电流下具有小于 50 mV 的低 IR 降。

Bourns SF-1206S700 满融 SMD 保险丝的剖面图图 7:SF-1206S700 慢熔 SMD 保险丝的剖面图说明了其复杂的制造材料和技术。(图片源:Bourns)

虽然该保险丝的规格书中有与 SF-2410FP-T 62 mA 保险丝类似的图形,但作为慢熔保险丝,它还需要一条“I2T 降额曲线与中继器浪涌电流"曲线,以便进一步定义慢熔保险丝在反复全开关电路工作时的性能(图 8)。

Bourns SF-1206S700 重复高浪涌电流循环图。图 8:慢熔保险丝经常会受到反复高浪涌电流周期的影响,因此 SF-1206S700 规格书阐明了这些周期对保险丝特性的影响。(图片源:Bourns)

对于设计人员来说,动手评估不同保险丝的类型、额定值和尺寸是非常有用的,但这样做需要面对一个挑战。与有源元件(如运放)或无源元件(电阻、指示灯、电容)不同,保险丝是一次性器件,只有通过推动保险丝有效自毁,才能进行全面测试。因此,手头有多种不同保险丝的参数值和类型对于评估很有用。

为了简化该过程,Bourns 推出 SF-SP-LAB1 SinglFuse SMD FuseLab 套件,帮助设计人员快速完成原型测试(图 9)。该套件包含 0402、0603 和 1206 规格保险丝(公制 1608 - 3216)中的 18 种慢熔保险丝各 5 种(共 90 个);类似的 SF-FP-LAB1 套件包含采用 0402 - 1206(公制 1005 - 3216)封装的 160 快熔精密保险丝(32 值,每个值各 5 个)。

Bourns SF-SP-LAB1 SinglFuse SMD FuseLab 设计套件的图片图 9:由于测试经常会需要保险丝自毁,因此,像 SF-SP-LAB1 SinglFuse SMD FuseLab 这样的慢熔保险丝设计套件可以减轻设计人员在尺寸、安装、热问题、性能等问题评估方面的工作。(图片源:Bourns)

总结

尽管概念简单,但热保险丝基于先进的热、材料和制造方面的考虑因素,是一种复杂的无源电气和机械元件。随着电路和产品的不断缩小,使得用户更换保险丝越来越不切实际、不明智,甚至是危险的,因此显而易见的是市场需要表面贴装器件 (SMD) 保险丝,而且这种保险丝和其他 SMD 器件具有同样的处理方式。此外,SMD 保险丝简化了装配和制造工艺,降低了设计对振动和腐蚀的敏感性。

如图所示,Bourns SinglFuse 系列 SMD 保险丝为设计人员提供了广泛的过流保护范围和类型,以满足当今产品和 PC 板制造工艺的需求。

深入研究:

  1. SinglFuse SMD 保险丝教程
  2. Bourns SinglFuse SMD 保险丝
  3. Bourns 快熔精密和延时 SinglFuse SMD 保险丝设计套件

参考文献

  1. IEEE 2007 年第 8 届国际电力保险丝及其应用会议,《保险丝的起源
DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Bill Schweber

Bill Schweber

Bill Schweber 是一名电子工程师,撰写了三本关于电子通信系统的教科书,以及数百篇技术文章、意见专栏和产品特性说明。他担任过 EE Times 的多个特定主题网站的技术管理员,以及 EDN 的执行编辑和模拟技术编辑。

在 Analog Devices, Inc.(模拟和混合信号 IC 的领先供应商)工作期间,Bill 从事营销传播(公共关系),对技术公关职能的两个方面均很熟悉,即向媒体展示公司产品、业务事例并发布消息,同时接收此类信息。

担任 Analog 营销传播职位之前,Bill 在该公司颇受推崇的技术期刊担任副主编,并且还在公司的产品营销和应用工程部门工作过。在此之前,Bill 曾在 Instron Corp. 工作,从事材料测试机器控制的实际模拟和电源电路设计及系统集成。

他拥有电气工程硕士学位(马萨诸塞州立大学)和电气工程学士学位(哥伦比亚大学),是注册专业工程师,并持有高级业余无线电许可证。Bill 还规划、撰写并讲授了关于各种工程主题的在线课程,包括 MOSFET 基础知识、ADC 选择和驱动 LED。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑