直接数字合成器DDS基础知识

作者:Art Pini

投稿人:DigiKey 北美编辑

随着无线设备数量的激增,设计人员正在使用越来越复杂多变的波形,来满足应用在数据速率、干扰抑制、成本、封装和低功耗方面的要求。这些波形需要有稳定的射频源:可以根据需要进行调谐,而且同时具有频率和相位捷变性。同时,射频源还必须能够提供高信号纯度。满足这些要求的解决方案就是直接数字合成器 (DDS)。

DDS 使用数字方法产生模拟波形,使其能够利用数字方法的可编程性、更高的集成度和更低的成本。此外,DDS 可实现几乎瞬时的频率或相位改变,因此成为先进的数字调制技术(如频移键控 (FSK) 和扩频)以及干扰抑制技术(如跳频)的主要来源。因此,DDS IC 正在迅速取代或增强传统的锁相环 (PLL) 和其他模拟射频源,同时仍然可提供高稳定性和信号纯度。

本文将介绍 DDS 技术的基础知识以及如何指定 DDS IC。然后,将介绍一些合适的 DDS IC 解决方案,说明如何有效地应用它们。

直接数字合成的工作原理

数字合成以相位累加器为基础,累加器可生成一系列数字状态,其值呈线性增长而形成数字斜坡信号。这一信号具有周期性,表示输出波形的瞬时相位,弧度范围为 0 到 2p。这是查找表的数字输入;查找表用于将数字斜坡信号转换为正弦波(图 1)。尽管最常见的 DDS 输出波形是正弦波,但也容易产生斜坡信号、三角波和方波。

直接数字合成器基于相位累加器的示意图

图 1:直接数字合成器基于相位累加器,累加器可产生波形瞬时相位。查找表提供了相幅转换,该转换应用于数模转换器,经过滤波后产生所需的模拟输出。(图片来源:DigiKey)

相幅转换查找表的输出会发送到数模转换器 (DAC),并转换成模拟波形,即最常见的正弦波。由于 DAC 的输入是一系列采样值,因此输出具有量化步长。这些步长在频域内以采样率的倍数产生频谱图像,而这些图像是不需要的。在 DAC 之后放置低通滤波器,便能抑制这些不需要的频谱响应。

相位累加器

相位累加器是一种模 N 计数器,具有 2N 个数字状态,这些状态会在每个系统时钟输入脉冲发生时逐渐递增。增量的大小取决于应用于累加器相加级的调谐字 M 的值。该调谐字确定了计数器增量的步长。这将决定输出波形的频率。

相位累加器的长度通常为 24 - 48 位;24 位累加器共有 224(即 16,777,216)个状态。这一数字表示 0 到 2p 弧度之间的相位值数量,或者说是可实现的相位增量。对于 24 位相位累加器,相位分辨率为 3.74 E-7 弧度。如果使用更大的相位累加器,相位增量会变得更加精细。

直观显示相位累加器运行情况的一种方法是,将累加器运行看作一个相位轮(图 2)。

16 状态相位累加器运行的简化图

图 2:16 状态相位累加器运行的简化图,使用相位轮来直观显示调谐字如何影响 DDS 的输出频率。(图片来源:DigiKey)

累加器状态具有周期性,显示为一个圆圈上的点。这些点表示累加器的各个相位状态。在本例中,为简单起见,假设累加器有 16 个状态。如上方的图所示,如果调谐字等于 1,那么每个时钟的步长增量均为 1,而且在整个周期内选中了所有状态。

相位轮的右侧显示的是每个状态的模拟输出。由于这是一个量化器件,因此模拟输出将保持其当前状态,直到时钟将相位轮推进到下一个状态。输出波形由包含 16 个值的单个量化正弦波周期组成。

在下方的图中,调谐字的值设置为 2。这时的相位轮上每隔一个状态被选中。对应的模拟输出由两个周期组成,每个周期有 8 个幅值,因此总共有 16 个状态。由于调谐字设置为 2,因此输出频率现在是之前所获值的两倍。

DDS 的输出频率由调谐字的值设定,并且按调谐字的值成比例地增加。采样率在系统时钟速率下保持不变,而且输出采样之间的时间恒定。输出频率取决于调谐字增量,因此随着调谐字的值增大,每个输出周期中的步长数会减少,从而增加了频率。调谐字可以增大到每个周期只有两个采样点,从而使 DDS 输出达到其奈奎斯特频率,即系统时钟速率的一半。通常,DDS 在设计上限制为输出频率总是小于奈奎斯特极限值。

除了系统时钟频率,DDS 的输出频率还取决于调谐字的值和累加器的长度。该输出频率由等式 1 表示:

等式 1 等式 1

其中:

fout 表示 DDS 输出频率

M 表示调谐字的值

fc 表示系统时钟频率

N 表示相位累加器的长度

相位累加器的输出是输出波形的瞬时相位,用来驱动相幅转换器。相幅转换器可输出一个数字值,其值为输入相位的正弦波形幅度。

请注意,用于驱动相幅转换器的位数小于用于相位累加器的位数。这种情况称为相位截断,用来减少相位累加器后面的数字级芯片面积和功耗。虽然这确实会导致一些杂散的频谱成分(称为截断杂散),但经过精心设计后可达到最小化。

使用输出低通滤波器的原因

图 2 所示的波形由于其阶跃特性而富含谐波。因此,必须使用低通滤波器来消除这些频谱谐波,以及 DDS 中其他工艺产生的其他杂散频率响应。

例如,图 3 显示了一个器件在时钟频率为 fc、输出频率小于 fc/2 时的 DDS 输出频谱。该输出频谱显示了输出频谱线 fout,及其高于和低于时钟频率的镜像频率,还有高达和超过第三次谐波的所有谐波。

系统时钟频率为 fc、输出频率为 fout 的 DDS 频谱示意图

图 3:系统时钟频率为 fc、输出频率为 fout 的 DDS 频谱图,显示高达时钟第三次谐波的输出频率成分。(图片来源:Analog Devices)

DDS 输出频率范围为 0 Hz 到奈奎斯特极限 fc/2。sin(x)/x 整形是由于时域中的量化信号而引起,如图 2 所示。sin(x)/x 函数的零值发生在时钟频率及其所有谐波处。要在输出范围内提高幅度平坦度,可通过幅值校正来取消 sin(x)/x 整形。

为了显著减小超过奈奎斯特频率的频谱成分幅度,采用了具有高于 DDS 频率范围的锐截止特性的低通滤波器。如果将 DDS 频率范围扩展到奈奎斯特频率,则滤波器需要无限陡的截止斜率,以便排除时钟频率的低镜像频率,否则会与奈奎斯特频率重叠。这也是 DDS 频率范围很少扩展到奈奎斯特频率的一个原因。

使用商业 DDS IC 进行设计

在选择和使用 DDS 时需要考虑很多因素。首先,要考虑应用所需的必要功能:所需的频率范围、幅度和偏移范围、波形、分辨率和调制能力。信号纯度通常是选择信号源时考虑的因素。无杂散动态范围 (SFDR)、总谐波失真 (THD) 和相位噪声都是重要的参数,同样重要的还有功耗,尤其是在移动应用中。

低功耗 DDS 的一个良好范例是 Analog Devices 的 AD9834BRUZ-REEL7(图 4)。该器件由一个三线串行接口控制,使用一个 3 伏电源,功耗仅为 20 毫瓦 (mW)。它能够输出正弦、斜坡和方波函数,最大时钟频率为 50 兆赫 (MHz),在图中显示为数字时钟输入 MCLK。根据之前的奈奎斯特讨论,该时钟频率意味着它可以输出最高 25 MHz 的波形。

Analog Devices 的 AD9834 低功耗 DDS 内部功能示意图

图 4:Analog Devices 的 AD9834 低功耗 DDS 内部功能示意图。该器件使用一个 3 V 电源,功耗仅为 20 mW,能够生成最高 25 MHz 的正弦、斜坡和方波函数。(图片来源:Analog Devices)

相位累加器的长度为 28 位,在 50 MHz 的时钟频率下产生 0.186 Hz 的频率分辨率。相位噪声也取决于 MCLK 输入的质量,显示为载波偏移的函数(图 5)。若是 AD9834,对于 2 MHz 的 FOUT 和 50 MHz 的 MCLK,在载波偏移为 1 kHz 时,相位噪声为 -120 dBc/Hz。

相位噪声取决于 MCLK 质量的示意图

图 5:相位噪声取决于 MCLK 的质量,对于 2 MHz 的 FOUT 和 50 MHz 的 MCLK,在载波偏移为 1 kHz 时,相位噪声显示为 -120 dBc/Hz。(图片来源:Analog Devices)

内置 DAC 的分辨率为 10 位,而窄带 SFDR 通常优于 -78 dB。

AD9834 的特点包括双频和相位寄存器,因此既支持调频,也支持调相。此外,可以绕过正弦只读存储器 (ROM),而使用相位累加器输出来驱动 DAC 生成斜坡函数。输出引脚可提供符号位,该位可用于提供方波来生成时钟。

为了帮助设计工作,供应商通常会提供精选的工具来简化工作。AD9834 DDS 由 Analog Devices 的 ADIsimDDS 提供支持,这是一个交互式在线设计工具,可帮助设计人员评估各种配置,包括输出频率、调谐字和基准时钟(图 6)。

Analog Devices 的 ADIsimDDS 交互式设计工具图片

图 6:利用 Analog Devices 的 ADIsimDDS 交互式设计工具,设计人员可以试验各种 DD 配置和滤波选择。(图片来源:Analog Devices)

ADIsimDDS 程序首先提示选择特定的 DDS 产品,在本例中是 AD9834。在用户输入系统时钟频率和所需的输出频率后,该程序将计算相位累加器的调谐字。频域显示器将显示 DDS 输出的频谱,包括输出信号、谐波、DAC 镜像、时钟谐波和时钟镜像。若要了解不同滤波器对输出频谱的影响,可以对 DDS 输出应用滤波器仿真器。

如果设计需要更高的性能和频率,可以选择 Analog Devices 的 AD9952YSVZ-REEL7,其最大时钟频率为 400 MHz,可以产生最高 200 MHz 的正弦信号,而相位噪声较低,在 160 MHz(±100 千赫 (kHz) 偏移)AOUT 时 SFDR 指定为大于 80 dB。如果直接与 AD9834 相比较,其窄带 SFDR 在 20 MHz 时通常为 -70 dB,当然这取决于频率。

AD9952 不使用 MCLK 输入。相反,它有内置时钟振荡器及关联的 PLL 倍频器,后者可以使用单个外部晶体,将时钟频率倍增 4 到 20 倍(图 7)。该 DDS 拥有自己的内部系统时钟(最高 400 MSPS),因而能够实现低相位噪声(1 kHz 偏移时 ≤ -120 dBc/Hz)。

Analog Devices 的 AD9952 示意图

图 7:AD9952 采用外部晶体的输入,并产生自己的内部系统时钟,以更好地控制更高性能所需的条件,如较低的相位噪声。(图片来源:Analog Devices)

AD9952 还具有 32 位相位累加器和 14 位 DAC。该 DDS 通过串行接口进行控制。

对于更宽的频率范围,可以选择 Analog Devices 的 AD9957BSVZ-REEL,能支持最高 1 千兆赫 (GHz) 时钟速率,输出频率最高 400 MHz,适用于高级通信应用。该器件使用 32 位相位累加器和 14 位高速 DAC,主要用作正交调制器,可产生由八个相位/频率寄存器控制的同相 (I) 和正交 (Q) 成分。它们可用于在输出端生成正交调制数据流。可选的逆 SINC (sin(x)/x) 滤波器可用来补偿前面讨论的 sin(x)/x 整形。

以上是三个已上市销售的 DDS 集成电路的例子,这些电路的功能涵盖从简单到复杂的信号生成。

总结

随着设计人员不断面临改善无线系统性能、尺寸、成本和功耗的挑战,DDS 已证明是一个不错的选择。它们为信号生成带来了数字稳定性、捷变性和可重复性,可提供多种输出波形和先进的调制能力,包括跳频和相位跳变。随着这些 DDS 进入设计人员的工具包,供应商也在通过使用高级工具来简化选择和集成工作,从而缩短设计过程。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini 是 DigiKey 的特约作者。他拥有纽约城市学院的电气工程学士学位和纽约城市大学的电气工程硕士学位。Art 在电子领域拥有超过 50 年的经验,曾在 Teledyne LeCroy、Summation、Wavetek 和 Nicolet Scientific 担任重要工程和营销职位。Art 对测量技术很感兴趣,在示波器、频谱分析仪、任意波形发生器、数字化仪和功率计方面有着丰富的经验。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑

mmmmmmmmmmllimmmmmmmmmmlli