板上芯片COB LED基础知识

作者:Rich Miron

投稿人:DigiKey

COB LED

板上芯片 (COB) LED 是 LED 市场相对较新的产品,相较于标准品拥有多项优点。 COB LED 是制造商将多个 LED 芯片(通常为九个或更多)直接粘合到基底上形成的单个模块。 由于 COB 中使用的单个 LED 是芯片而不是传统的封装形态,因此这些芯片贴装后占用的空间更少,可以最有效地发挥 LED 芯片的潜力。 当使用多个 SMD LED 紧密贴装在一起时,通电后的 COB LED 封装更像是一块照明板,而不是多个独立的发光体。

Bridgelux Vero™ 阵列系列图片

图 1:COB LED 示例 - Bridgelux Vero™ 阵列系列

COB LED 的优点

由于采用了多芯片封装,COB LED 的发光区域能容纳数倍于标准 LED 的光源,从而大大增加了每平方英寸的流明输出。

COB LED 使用只有两个触点的单一电路为其内部的多个二极管芯片供电。 这使得正常运行时每个 LED 芯片需要的元器件数更少。 另外,更少的元器件数再加上摒弃了传统的 LED 芯片结构封装,可降低每个 LED 芯片产生的热量。 当安装外部散热器时,COB LED 的陶瓷/铝基底也可充当更高效的导热介质,进一步降低了组件的整体工作温度。 将 COB 装到散热器上时,务必仔细选择能够驱散所生成热量的散热器,以便 COB 能够完全发挥其潜力。 长远来看,良好的散热可提高能效并降低故障率。

COB LED 能够降低故障率的另一个原因是,单个 LED 芯片不再需要点焊,因为每个芯片是直接贴装到基底上的。 更少的焊点意味着故障率更低。

由于使用 COB LED 时不再需要透镜和其他传统的 LED 封装部件,光损失大大减少,视角也增大了。

COB LED 的缺点

COB LED 确实有一个缺点,即目前只能提供有限的几种颜色(蓝色绿色粉色红色冷白自然白暖白)。

COB LED 照明应用

COB LED 的应用范围非常广泛。 虽然 COB LED 可用于更高输出的一般照明,但这类装置主要在如工矿灯、街灯以及高输出轨道灯和筒灯之类应用中,作为固态照明(SSL) 灯具用于取代金属卤化物灯。

图 2 显示了 COB LED 的基本通电要求。 该图使用 Excelsys Technologies LXC42-1050SW 驱动器为 Citizen CLU721 系列 COB LED 提供 1.05 A 的恒定电流。

Citizen COB LED 基本电路框图

图 2:COB LED 基本电路框图(使用 DigiKey Scheme-it 绘制的原理图)

 
DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Rich Miron, Digi-Key Electronics

Rich Miron

Rich Miron 是 DigiKey 的高级技术内容编撰人,自 2007 年以来一直在技术内容小组工作,主要负责撰写和编辑文章、博客和产品培训模块内容。在加入 DigiKey 之前,他曾从事核潜艇仪表和控制系统的测试、验证工作。Rich 拥有美国北达科他州立大学的电气和电子工程学位。

关于此出版商

DigiKey

DigiKey 总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是一个同时针对原型开发/设计提供小批量供应、针对生产提供大批量供应的全球电子元件综合服务提供商,在 DigiKey 上提供 750 多家优质制造商品牌、六百多万种产品。