振荡器教程

作者:Pat Sagsveen

投稿人:DigiKey

振荡器是一种在输出端子上产生 AC 信号的设备。“振荡”这个术语可以定义为“以有规律的速度往复运动”。通过将输入端的 DC 电压转换为输出端子上的重复 AC 电压,振荡器可以产生信号实现此目的。振荡器包括放大器和滤波器/耦合网络,它们使用正反馈环路工作。振荡器通常采用密闭式封装。这对于很多应用是非常实用的,例如控制数字处理器的速度、生成时钟信号、创建载波发生器或接收器等多种应用。当前市场上有多个不同类型的振荡器,包括晶体振荡器、MEMS、压控晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器等。本文将探讨一些主要类型的振荡器,以及业内使用的一些常见术语,并介绍如何在 DigiKey 网站上查找振荡器。

振荡器的一些关键参数包括工作频率、供电电压、输出信号、频率稳定性。除此之外,还有其他考虑因素,但这些参数相对比较重要。这些都是 DigiKey 网站上的可搜索参数,您可在“Oscillators”(振荡器)页面上找到这些参数。如果知道了需要的频率,则可筛选掉不适用的其他所有选项。您可以进入“Frequency”(频率)选项卡,选择所需的频率,然后点击“Apply Filters”(使用筛选条件)按钮。您可查看图 1 中的示例,其中需要 32.768 kHz 的振荡器。在图 1 中,频率显示在右侧,“Apply Filters”(使用筛选条件)按钮显示在左下方。

在 DigiKey 参数搜索引擎中选择 32.768 kHz 的振荡器。

图 1: 在 DigiKey 参数搜索引擎中选择 32.768 kHz 的振荡器(屏幕截图显示的信息截至本文发布之时有效)。

晶体振荡器 (XO)

振荡器有很多不同类型。最常用的一种是晶体振荡器。石英晶体是生成时钟信号的最常用方法之一。这正是“晶体振荡器”这一名称的出处。晶体振荡器不仅只包括晶体,还有一个电路,设计用于生成适合特定负载的某种信号。晶体元件决定频率,该频率将是固定的。除了频率之外,输出的类型也是非常重要的,必须牢记这一点。如果设备需要带有 TTL 信号的时钟,则应选择带有 TTL 输出的振荡器。Abracon LLC 提供的 SE-48.000MHZ-LC-T 就是此类振荡器的一个实例。

Abracon 的 ASE-48.000MHZ-LC-T 48 MHz 晶体振荡器的图片

图 2: Abracon 的 ASE-48.000MHZ-LC-T 48 MHz 晶体振荡器

在 ASE-48.000MHZ-LC-T 产品页面底部,有一个标题为“Associated Product”(相关产品)的部分,其中列出了用于测试振荡器的配件。DigiKey 通常都会在产品页面底部列出配件,旨在帮助客户查找任何相关产品,如图 3 所示。只需点击 AXS-3225-04-10 超链接,即可显示配件产品页面。

来自 Abracon 的 ASE-48.0000MHZ-LC-T 的相关产品的图片

图 3: 来自 Abracon 的 ASE-48.0000MHZ-LC-T 的相关产品(屏幕截图显示截止本文发布之时有效的信息)。

振荡器通常以系列产品的形式推出,此类专有产品系列都遵循相同的零件编号方案。ASE-48.000MHZ-LC-T 也属于此类零件编号方案。编号方案通常包括一个前缀,指示振荡器属于哪个系列。接下来通常是频率的编号,一般以 MHz 为单位。工作温度通常也是选项。两个最常见的工作温度范围为 -20˚C 至 70˚C 和 -40˚C 至 85˚C。后面通常是频率稳定性的编号。根据 Abracon 提供的术语表,频率稳定性是在工作温度范围内“相对于 25˚C 温度下的测量频率的最大允许频率偏差”。ASE 系列只有 CMOS 输出,因此未在编号中标示。振荡器旨在驱动特定负载。晶体和振荡电路能够提供带有逻辑电平输出的信号。这些输出包括很多不同类型,旨在满足振荡器所驱动负载的逻辑需求,例如 TTL、CMOS、HCMOS 和削峰正弦波等。请务必查看需要振荡器时钟输出的设备的说明文档。这样用户可以知道设备需要振荡器提供哪种类型的逻辑输出。图 4 显示了 ASE 系列的零件编号方案。

Abracon 的 ASE 系列零件编号方案的图片

图 4: Abracon 的 ASE 系列零件编号方案(图片来源: Abracon)。

我们可以使用零件编号生成器来配置编号,类似于图 3 中的编号,但经常会遇到该编号的零件没有库存的情况。这是因为零件编号有大量的选项组合。虽然制造商有能力生产所有不同编号的零件,但通常客户可能从不需要某些可能的组合。如果某个所需零件的编号符合编号方案,但 DigiKey 网站上目前没有,客户可能仍可以订购。这被称为非产品目录请求。DigiKey 会接收零件编号,联系制造商以请求报价和供货。由于这些产品不是常见库存货物,因此必须达到最小订货量。若需提出非产品目录请求,只需拨打 1-800-344-4539 并要求与应用工程师通话。

MEMS 振荡器

基于 MEMS 的振荡器产生与晶体振荡器相同的结果,但工作方式不同。MEMS 表示“微机电系统”。这种振荡器在芯片中使用刻蚀硅片来充当具有共振频率的音叉。晶体振荡器在制造过程中涉及到两种技术。石英晶片不仅制造难度大,而且成本昂贵。它们需要与振荡电路结合,因而在制造流程中需要额外步骤。这样会提高成本,延长交付周期。MEMS 振荡器只需采用硅片技术,这种技术实现了高度自动化,而且制造成本低于石英晶体。因此,成品的成本比较低。MEMS 振荡器消耗的电流通常低于晶体振荡器,因而成为电池供电应用的理想选择。它们还能比晶体振荡器更好地耐受剧烈振动和冲击。SiTIME 提供的 SIT8808BI-73-18S-25.000000G 就是 MEMS 振荡器的一个实例。

如果客户在 DigiKey 网站上查找 SIT8808BI-73-18S-25.000000G,他们将能非常快速地找到类似的产品。轻松完成此项操作的一个诀窍是进入产品页面的“Product Attributes”(产品属性)部分。也许客户需要类似于 SIT8808BI-73-18S-25.000000G 但频率不同的 MEMS 振荡器。这时可从“Product Attributes”(产品属性)区域进行参数搜索,方法是点击所需的每项属性右侧的方框。如果客户需要一款具有以下特性的 MEMS 振荡器:提供待机选项和 LVCMOS 输出,采用 1.8 V 的电源,具有 +/-50 ppm 的频率稳定性,则可以点击相应的方框,如图 5 所示,然后单击右下角的搜索按钮。此前 Oscillator(振荡器)页面中共有 264,150 个选项,在搜索之后,这个数字很快减少至 47 个选项。

使用产品属性选项查找类似零件的图片

图 5: 使用 DigiKey 零件详情页中的产品属性选项,查找类似零件

压控振荡器 (VCXO)

顾名思义,压控振荡器能够基于不同输入电压来改变频率。通常有一个控制引脚,能够施加不同的电压,以更改输出电压。制造商通常会在说明文档中指明什么是“控制电压”,它实际上就是控制输出频率的电压。频率控制是通过将变容二极管与晶体串联实现的。变容二极管将基于其输入电压来改变其内部电容。变容二极管是反向偏压二极管,基于耗尽区的大小来改变其电容。施加更高电压时,耗尽区也会变大,导致电容值降低。这样,用户就能够控制振荡器的频率输出。在锁相环等应用中,或者在需要温度补偿的网络中,这种特性可能是非常有用的。通过创建控制引脚的反馈环路,可以自动控制压控振荡器的频率。在说明文档中应该查看的另一个参数是“绝对牵引范围”。它是能够在所有环境和老化条件下控制的频率范围。CTS-Frequency Controls 提供的 357LB3I027M000 是压控振荡器的一个实例,如图 6 中的图片所示。

CTS-Frequency Controls 的 357LB3I02M000 振荡器的图片

图 6: 来自 CTS-Frequency Controls 的 357LB3I02M000 压控振荡器

温度补偿振荡器 (TCXO)

温度补偿振荡器能够对最终改变输出频率的温度变化进行补偿。这类振荡器适用于动态环境的应用。蜂窝电话就是一个很好的例子,该设备在其生命周期中可能遇到冷热不同的环境。智能手机中的微处理器需要在冬季和夏季的不同气候条件下工作,但用户期望它在所有条件下都保持相同的工作状态。温度补偿振荡器使用补偿网络,针对温度变化进行调节。它们是压控振荡器和恒温控制振荡器 (OCXO) 之间的桥梁,与典型的温度控制振荡器相比,其成本更昂贵,功耗也更高。温度补偿网络通常由热敏电阻和可变电抗器构成。可变电抗器根据补偿网络的输出电压改变其在晶体中的负载。它的工作方式类似于压控振荡器,但还采用了热敏电阻,帮助进行温度补偿。ECS Inc. International 提供的 ECS-TXO-3225-147.4-TR 是温度补偿振荡器的一个实例,如图 7 中的图片所示。

来自 ECS Inc. 的 ECS-TXO-3225-147.4-TR 振荡器的图片

图 7: ECS Inc. International 的 ECS-TXO-3225-147.4-TR 温度补偿振荡器。

总结

有关振荡器的话题还有很多可以探讨,远不只限于本文提及的内容。本文的基本目的是介绍适合不同应用的不同类型振荡器。虽然所有这些振荡器有相同的目标,即为设备提供时钟信号,但它们实现这个目标的方式却各不相同。DigiKey 发布的很多产品都对本文提及的不同类型振荡器进行了组合。无论对于刚涉足振荡器领域的新手,还是需要使用 DigiKey 网站上产品的工程师,都希望本文能够成为他们的良好开端。

 
DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Pat Sagsveen

Pat Sagsveen

Pat Sagsveen 是 DigiKey 的助理应用工程技术员,负责协助客户寻找更好的利用新技术和新零件的方式来完成项目。他拥有俾斯麦州立大学电子与通信应用科学学士学位,2016 年毕业后即加入 DigiKey。Pat 对放大器特别感兴趣,业余花了很多时间制作和摆弄各种放大器,其中包括他制作的 3 管吉它放大器。

关于此出版商

DigiKey

DigiKey 总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是一个同时针对原型开发/设计提供小批量供应、针对生产提供大批量供应的全球电子元件综合服务提供商,在 DigiKey 上提供 750 多家优质制造商品牌、六百多万种产品。