安装醒目的工业灯塔,向附近的操作员提示机械状态变化

作者:Bill Giovino

投稿人:DigiKey 北美编辑

工厂车间环境人员繁忙、声音嘈杂、往来频繁。手动和自动机械与车辆发出的声音可能令人困惑,因此在建立工业设施时,必须在整个设施内提供清晰可见的关键机械状态信息。在工业自动化设施中,许多机械需要向附近的人工操作员提示当前的机械状态。如果未能向附近的操作员提示机械状态,便有可能导致安全问题、效率下降,甚至是因操作员未能立即知晓所需的维护工作,而导致设备损坏。

虽然有很多电子和无线方法可用来提示操作员,但有时只需要一种简单的视觉提示即可。面板指示灯易于实现,但缺点是只能提示紧邻机械的操作员。我们需要一种明确的指示装置,能够在工厂车间内几米外的位置清晰辨识。

本文说明如何在工业自动化设施中实施叠接塔式照明,用作一种高度醒目的方法向附近的操作员通知设备状态。文中探讨了叠接塔式照明在嘈杂繁忙的工业自动化设施中的优势,以及如何对其进行调整,以应用于任何工业机械。然后介绍 Mallory Sonalert ProductsBanner EngineeringIndustrialeMart 的几个叠接塔式照明示例,以及如何对其进行调整,以便轻松地与现有的工业设备接口。

繁忙工业设施中的设备状态通知

在工业环境中,自动化机械需要定期监控,并且必须提供状态指示。这应该可以轻松确定机械是否完全正常,并且在正常参数范围内运行。此外,确定机械是否需要维护以及该维护是预防性维护还是即时维护,这也很重要。预防性维护通常由专用传感器确定,可能包括预测性设备故障、补充冷却液或更换轴承等。预防性维护虽然不太紧急,但可以增加机械的正常运行时间,通过提高效率来节省成本。

基本的机械状态指示灯可以指示:设备正常运行、设备需要服务或设备由于故障或检修而停机。自动化和非自动化工业设备都具有面板指示灯,用于通知操作员机械状态。这样可以通知操作员必须执行的特定操作,例如生产转换或维护事件。不过,这类面板指示灯往往只有非常靠近面板的操作员才能看到。这就需要一种方法快速、轻松地向周边一定距离之外的操作员通知机械状态,而不必要求操作员前往机械或寻找一台计算机或移动设备。

采用高强度指示灯的叠接塔式照明提供了一种高度醒目的方法,让附近的所有人都能持续了解机械状态。塔式照明可提供 360 度全景可见度,在工厂车间内数百英尺外的距离也能看到。优点是不仅可以向周围的操作员提示机械的服务状态,还提供了一种非常醒目的方法,提示其他人如果某个警报灯长时间点亮,则表示存在到期未执行的维护操作。

叠接塔灯也称为信号塔灯、堆叠灯、工业信号灯和指示灯。所用设计可以轻松安装到工业设备的顶部,并可伸展到周围区域所有人都能清晰可见的高度。叠接塔式照明支持多种不同的颜色,还能提供声音状态提示,从而实现了一种易于查看的警报系统,在嘈杂繁忙的工业环境中向所有人通知当前机械状态。当机械采用远程控制或配置,并且没有本地的人工操作员向其他人通知机械的当前操作状态时,采用叠接塔式照明也很重要。

Mallory Sonalert Products 的 JT028-RYG-CSL 绿光、黄光和红光 LED 塔灯便是一个专为工业环境而设计的叠接式塔灯示例(图 1)。这是一个采用杆式安装的叠接灯,在彩色透镜后面使用高强度 LED 来表示机械状态。它还能产生尖锐的 2 千赫 (kHz) 稳态或脉冲音调(点击试听 JT028-RYG-CSL 的提示音),一米外的投射声级为 80 至 85 分贝 (dB)。

Mallory Sonalert Products 的 JT028-RYG-CSL 叠接式塔灯图片图 1:Mallory Sonalert Products 的 JT028-RYG-CSL 叠接式塔灯使用高强度 LED 发出绿光、黄光和红光警报。它还可以产生稳定或脉冲式的 2 kHz 音调。(图片来源:Mallory Sonalert Products)

整个装置仅重 1.5 磅 (lb)。电源采用灵活的 20 至 28 伏交流电或直流电。每盏灯都有单独的电源连接,可通过将电源连接到可编程逻辑控制器 (PLC) 或机械的控制计算机进行控制。

彩色指示灯的含义

JT028-RYG-CSL 高 20 英寸,使用标准的稳定或闪烁的绿光、黄光和红光指示灯来指示状态。通常,这些指示灯是完全自动化,不需要操作员干预。尽管没有官方标准,但这三种指示灯的行业公认惯例如下:

  • 绿光:自动指示机械已开机并正常运行。闪烁的绿光还可以自动指示机械正在启动并且即将进入运行状态。
  • 黄光:当机械目前处于开机并正常运行状态时,这是表示机械需要检修或保养的自动警告。这可能是高温警告或请求维护。闪烁的黄光可能指示自动紧急检修请求,或者机械当前正在运行自检。
  • 红光:机械已停机或正处于紧急状况,有可能导致机械即将关闭。闪烁的红光通常表示机械已停止运行,需要操作员立即关注并进行维护。当机械自行关闭或由操作员手动将其关闭时,可能自动生成稳定和闪烁的红光。

由配置设备的系统工程师负责确定每盏指示灯的具体含义。例如,对每台机械而言,闪烁的黄光或闪烁的红光可能具有不同的含义;但重要的是,不要过度偏离公认的惯例,以免给新操作员造成混淆。

Banner Engineering 提供了一种更紧凑的装置,即 TL30BBGYRXAXC1 蓝光、绿光、黄光和红光塔灯(图 2)。该装置高 7.9 英寸,可在 12 至 30 伏的宽直流范围内工作。TL30BBGYRXAXC1 将塔上的非活动指示灯全部显示为灰色。这对关键设备而言非常有用,因为这样消除了产生任何错误指示的可能,避免操作员在高照明度的工业设施内错误理解设备状态。

Banner Engineering 的 TL30BBGYRXAXC1 塔灯图片图 2:Banner Engineering 的 TL30BBGYRXAXC1 塔灯采用标准的红光、黄光和绿光照明指示灯以及一个蓝光指示灯。如图所示,非活动状态的指示灯显示为灰色,以防止在明亮的环境中给出错误指示。(图片来源:Banner Engineering)

此外,TL30BBGYRXAXC1 还有一盏蓝光指示灯。这通常用于指示操作员手动请求且与自动事件无关的非紧急机械服务。闪烁的蓝光是机械特定的指示,通常为手动选择,以指示某种紧急检修或操作员请求主管介入。当在堆叠灯中使用蓝光时,黄光将降级为仅指示请求自动检测到的检修。

蓝光指示灯的实用用途可能包括通知操作员该机械正在进行远程配置。如果远程操作员正在通过内部网络访问机械并更改机械状态,则可以使蓝光指示灯以独特的模式闪烁,从而指示正在进行远程配置。蓝光指示灯可以与亮起的绿光指示灯同时使用,指示当前配置的机械处于运行状态,或者与亮起的红光指示灯同时使用,指示机械由于远程配置操作而停止运行。这样操作员可以随时了解情况,避免不必要的故障排除。

TL30BBGYRXAXC1 还支持以 2.8 kHz 为中心,具有 ±500 Hz 振荡幅度的颤音警报,一米处的最大强度为 90 dB。若工业自动化设施中同时配备 Banner Engineering 的 TL30BBGYRXAXC1 颤音警报和 Mallory Sonalert Products 的 JT028-RYG-CSL 稳定音调警报,则可以检测到任意一种机械警报而不会造成混淆。在有大量机械的繁忙设施中,当必须迅速确定声音警报的来源时,这种配置非常有用。

手动控制所有指示灯

对于某些设备,可能无法自动指示机械状态。这可能是由于使用较早的旧式设备,或未使用电源的纯机械设备。这类情况下,适合使用 IndustrialeMart 的 ATEP-RYGBC 按钮式堆叠灯(图 3)。塔上的每个灯都有一个按钮,并通过插入 110 伏公共交流 (VAC) 插座为其供电。

IndustrialeMart 的 ATEP-RYGBC 按钮式堆叠灯图片图 3:IndustrialeMart 的 ATEP-RYGBC 按钮式堆叠灯采用手动操作。堆叠灯上支持红光、黄光、绿光、蓝光和白光指示灯,并通过插入 110 VAC 插座为其供电。(图片来源:IndustrialeMart)

ATEP-RYGBC 采用手动操作,适用于不支持自动警报的机械。机械操作员必须按下每个按钮才能产生相应的光。由于不能自动生成黄光,因此需要由设置设备的系统工程师负责确定每盏灯的具体含义,并确保黄光和蓝光指示灯不会重叠。例如,只有在需要机械维护时,操作员才可以按下黄光指示灯;只有在需要主管介入或操作员需要暂时换岗时,才可以按下蓝光指示灯。

ATEP-RYGBC 的塔底还有一盏白光指示灯。白光是机械特定的指示,并由工厂操作员确定其指示内容。

为便于使用并防止给操作员造成混淆,最好在按钮面板附近张贴一张标志,指示每个指示灯按钮所表示的事件。

结语

塔式照明提供了一种简单实用的方法,能向附近的操作员提示机械状态。它可能不像计算机警报或短信息那样富有科技感,但对于高流量的繁忙工业自动化设施而言,它能提供高度醒目的警报系统,用于向周围区域的操作员通知机械安全和状态。如前所述,只要遵循每种颜色的标准行业惯例,就能针对特定机械快速自定义易于理解的塔式照明。若正确使用,塔式照明可通过改善机械正常运行时间来提高生产率,并通过提高效率来降低成本。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Bill Giovino

Bill Giovino 是一名电子工程师,拥有美国雪城大学的电气工程学士学位,是先后从设计工程师、现场应用工程师跨界到技术营销部门的少数成功人士之一。

25 年来,Bill 一直喜欢在技术和非技术用户面前为包括 STMicroelectronics、Intel 和 Maxim Integrated 在内的许多公司推广新技术。在 STMicroelectronics 工作期间,Bill 作为领头人帮助该公司在微控制器领域取得了早期成功。在 Infineon,经过 Bill 精心策划,该公司的首个微控制器设计便在美国汽车领域大获全胜。作为 CPU Technologies 公司的营销顾问,Bill 帮助了许多公司,让其表现不佳的产品大获成功。

Bill 是物联网的早期尝试者,包括将第一个完整的 TCP/IP 协议栈植入微控制器。Bill 秉持“教育式销售”信条,在通过在线促销产品时强调清晰明了的书面沟通的重要性。他是广受欢迎的 LinkedIn 半导体市场营销群的群主,精通 B2E。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑