湿度传感器 - “感测”并“看见”我们环境中的重要参数
2017-08-23
设计挑战
传感器在我们的互联世界中的应用越来越广泛,并日益成为日常应用的核心。随着越来越多的传感器集成到各种产品中,以及需求的急速增长,设计工程师如今面临着针对当前新型应用进行性能优化的新挑战。他们通常必须使用传感器来监测温度、湿度、位置、压力等参数。
湿度传感器的作用
湿度是空气中的水分含量。虽然无法用肉眼观察到,但我们能感觉得到。它甚至会让人觉得感受到的温度比实际温度还要高。对于去过全球各地的人而言 — 尤其是靠近赤道的地方 — 空气会让人觉得热而沉重,会让人有种闷热、流汗的感觉。这种不适感不仅源于温度原因,还来自“相对湿度”。75 华氏度(或者 23 摄氏度)且相对湿度超过 80% 的条件下,我们会觉得温度超过了 80 华氏度(或者 26.6 摄氏度)。湿度在我们的日常活动中扮演着重要角色。它直接关系到个人舒适度(保持食物新鲜、以及在炎热天气打开 HVAC 系统),或者更加重要的关系到生命的情况,如确保为早产儿提供合适的湿度,以保证新生儿护理和成长。
当今世界,精确控制环境的能力是一种标准预期,而离开传感器则无法实现这一目标。
在 TE Connectivity,我们的湿度和温度组合传感器即使在极端变化和条件下,也能提供领先的响应时间、测量精度和持久性能。实际上,我们一直在推动传感器技术在数字、无线和组合解决方案方面的发展,旨在让应用更加智能、具备更高高效,在这一领域我们一直处于前沿地位。
在此将详细介绍设计工程师面临的一些最大的挑战,以及 TE 的 HTU2x 湿度和温度组合传感器设计是如何解决这些挑战的。
图 1: TE Connectivity HTU21D,HTU2x 系列温度/湿度传感器的零件。(图片由 TE Connectivity 提供)
挑战 1 - 如今,大部分应用都工作于较宽的湿度和温度范围内
无论闷热、寒冷、潮湿或干燥,在各种湿度和温度范围内,应用需要相同的系统能效,以达到最可靠的性能。这意味着,无论外部环境条件如何,传感器需始终达到最佳性能。
线性响应是关键所在。无论温度和温度如何变化,传感器的测量精度和稳定性必须保持相同。对于工业和电器用途等对环境变化很敏感的应用而言,这一点至关重要。例如,在设计传感器时,应通过提供线性响应和最低滞后来实现准确的测量。
HVAC 应用是一个很典型的例子,无论外面是炎热夏季还是阴雨绵绵的冬季,系统都能将环境温度和湿度调节到让您感觉舒适的范围内。无论季节变换,湿度传感器要经历主要相对湿度变化阶段,需要保持其线性响应。系统需要适应会影响家居或办公室舒适感的季节变换。
无论条件如何,HTU2x 设备的线性响应曲线将允许 HVAC 系统保持相同的性能。
挑战 2 - 应用需要快速响应时间以保持系统性能
有的应用需要设计出感测各种环境变化的能力,并快速反应,提供同类最佳整体系统性能。
快速响应时间是行业必需要求。仅具备测量精度并不能满足需求 – 传感器需要快速检测环境变化,并触发应用中的操作,以维持所需的水平。
例如,气象气球是现代气象预报的主力。如果不知道上方大气层的情况,几乎无法预测天气。可能海平面晴朗平静,但在 18,000 英尺(5,486 米)的位置,一场弱风暴可能很快就转变成更加危险的情况。通过定期发送气球组以测量上空大气情况,气象学家就能密切监视风暴的形成。HTU 传感器 — 由于其快速响应时间 — 将准确检测不同大气层的相对湿度。这有助预测这些天气变化,避免任何报警情况,例如当穿过云层时发送错误消息。
另一个相关示例是电器应用。当您在夏天打开冰箱门,热空气进入冰箱,形成冷凝并提高了相对湿度,导致结霜或者冷冻室内壁发烫。TE 的湿度芯片结构实现了行业领先的响应时间,2 秒钟。快速响应时间允许系统立即作出实时反应,避免出现这种情况。换言之,它可防止冻结形成,这意味着除霜循环将更短,能效更好。
挑战 3 - 暴露到环境变化的应用不得对测量产生影响
暴露到极端条件后,系统性能不得受到影响。
低滞后是关键能力。即使经过重要冷凝事件,传感器需要保持精确测量性能。
例如,当湿度回到初始点时,家电干燥循环将自动停止。低滞后将允许在“内部”内容物干燥时停止干燥循环,而不造成损坏。
在 HVAC 系统的另一个示例中,即使在秋冬季节长时间暴露到极端高湿度中,HVAC 系统性能将和炎热夏季完全一样。
挑战 4 - 考虑到传感器的广泛应用,它们必须易于使用,并且容易纳入到 OEM 的 SMD 装配线
如今,OEM 通过传感器等智能解决方案创新其产品,然而它们需要将其集成到生产过程中而不造成负面后果。
TE 的 HTU 传感器可集成在标准化的完全校准封装中,并集成到无任何限制的印刷电路板上。
如果您在寻求升级,或者要将您的下一代系统升级为更智能的应用,而不希望大幅改动您的装配流程,尝试 TE 的 HTU 传感器,它兼容标准 SMD 装配流程。
迎接这些苛刻挑战
TE Connectivity 认为技术改进将有助于塑造未来节能的发展。为此,我们的湿度和温度组合传感器(HTU20/HTU21)将大显身手。正确的传感器解决方案可以显著优化您的应用。我们拥有 20 多年的丰富经验,可提供湿度和温度组合传感器,即使暴露在极端变化和条件下,也能提供领先的响应时间、测量精度和持久性能。
可用的评估板
可为 Adafruit 的 HTU21DF 提供评估板。通过评估板,您可以测试 HTU21DF 的所有特性,以决定该设备是否将在您的系统中使用。

图 2: Adafruit 的 HTU21DF 评估板。
如果您已经有可扩展系统板,有各种可集成到以下平台的扩展板可用: Arduino、Grove、mikroBUS™ Click™、PICtail™ Plus、Pmod™、Raspberry Pi 和 Xplained Pro。
结论
相比有竞争力的解决方案,TE 的 HTU 可感测真实相对湿度和温度,以提供同类最佳性能和卓越价值。无论您在进行新的工程设计或优化消费应用汽车中的现有设计,TE 的湿度和温度传感器可提供优质、随时连接的解决方案,实现您所需的精确性和可靠性。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。