如何在恶劣环境下选择和应用雷达传感器

作者:Kenton Williston

投稿人:DigiKey 北美编辑

在户外和工业应用以及其他恶劣环境中,超声波传感器等遥感技术可能会受到干扰。恶劣天气、灰尘、碎屑和复杂的感测环境,都是可能影响标准传感器的问题。

雷达传感器可以应对这些挑战,在各种环境条件下探测移动和静止目标。本文讨论了雷达在哪些场景下会优于其他选择,并介绍了 Banner Engineering 的几种雷达传感器、它们的应用,以及选择传感器时应记住的设计注意事项。

为什么要使用雷达传感器?

在面对雨水、灰尘和其他常见的空气传播物质时,雷达表现稳健,而且在明亮和无照明空间中也同样有效,不会受到温度变化和风的影响。雷达可以探测具有各种涂层、几何形状和颜色的表面,还可以穿透非导电材料,使雷达传感器能够探查容器内部。

此外,雷达可以在相对较远的距离上使用,而且抗串扰能力强,使其在传感器密集部署的短程应用中具有优势。

雷达如何工作

雷达的工作原理是向目标物体发射电磁波并接收反射信号,根据信号往返时间来确定距离。雷达传感器主要采用两种技术:频率调制连续波 (FMCW) 和相干脉冲雷达 (PCR)。

FMCW 雷达发射连续的无线电波,可对移动和静止目标进行不间断监测。PCR 传感器以脉冲形式发送无线电波,通常使用低功率发射器。因此,PCR 传感器更适合短程应用。

工作频率对探测范围和材料灵敏度也有很大影响。低频信号更适合远程探测,非常适用于金属和水等介电常数较高的材料。频率越高,则精度越高,越适合探测较小的目标和更多种类的材料。

波束图和感应区

雷达传感器经优化后,可聚焦于特定的感兴趣区域,跟踪一个或多个目标。关键参数包括波束图、感应区和盲区。

雷达传感器发射特定形状的无线电波,这种形状由水平和垂直角度所决定。窄波束图可实现精确的探测和更远的探测距离,而宽波束图可覆盖更大的区域,并能更好地探测形状不规则的目标。

许多雷达传感器支持在其波束图内配置多个感应区。利用此特性可实现更复杂的探测场景,例如在防碰撞应用中为近区和远区设置不同的参数。

盲区是指紧靠传感器前方的区域,该区域中的探测不可靠。传感器的频率越高,通常盲区越短。

确定最优雷达传感器:从基础开始

选择雷达传感器时,有许多因素需要考虑。除了基本工作参数外,雷达传感器还有各种影响成本、耐用性和易用性的特性。图 1 提供了一个流程图,以 Banner Engineering 的雷达传感器为例,说明了其中的一些决策点。

说明雷达传感器选型过程的流程图图片(点击放大)图 1:说明雷达传感器选型过程的流程图。(图片来源:Banner Engineering)

Banner Engineering 的 Q90R 系列是一个很好的入门选择。这些 FMCW 传感器的工作频率为 60 GHz,兼顾了探测距离、精度和材料探测能力。其感应范围为 0.15 m 至 20 m,盲区为 150 mm,并可配置两个感应区。

这些传感器的一个用例是探测卡车何时到达装卸区。在本例中,相对较宽的 40° x 40° 波束图让用户可以更容易找到安装位置,确保装卸区始终在视线范围内。

Q90R2-12040-6KDQ(图 2)在这些功能的基础上增加了可配置的宽视场(120°x 40°)和跟踪两个目标的能力,因而能够应对更复杂的探测场景。

Banner Engineering 的 Q90R2-12040-6KDQ FMCW 雷达传感器图片图 2:Q90R2-12040-6KDQ FMCW 雷达传感器的工作频率为 60 GHz,可跟踪两个目标,并具有可配置的宽视场。(图片来源:Banner Engineering)

窄波束应用的雷达选择

在某些应用中,雷达需要识别较小目标。对此,T30R 系列传感器(图 3)是很好的选择。这些传感器的波束图为 15° x 15° 或 45° x 45°,工作频率为 122 GHz,感应范围为 25 m,盲区为 100 mm,并可配置两个感应区。

凭借窄波束图和高工作频率,该传感器系列能够对特定区域进行精确探测。例如,这些传感器可用于监测狭窄容器内的液位。

Banner Engineering 的 T30R 系列传感器图片图 3:T30R 系列的工作频率为 122 GHz,波束宽度为 15° x 15°,可进行精确探测。(图片来源:Banner Engineering)

T30RW 型号采用 IP69K 外壳,适用于高压、高温冲洗环境,如洗车场。其感应范围为 15 m,波束图为 15° x 15°。

视觉反馈雷达传感器的选择

虽然雷达传感器通常会集成到更大的自动化系统中,但拥有一个一目了然的状态指示灯还是很有帮助的。例如,在电动汽车 (EV) 充电站,可视化显示屏可以帮助驾驶员正确定位车辆。

在此类应用中,K50R 系列的内置 LED 可发挥重要作用。

尤其值得一提的是 Pro 型号,如 K50RPF-8060-LDQ(图 4),其显示屏色彩丰富、易于解读。

Banner Engineering 的 K50RPF-8060-LDQ 系列传感器包含 LED 的图片图 4:K50RPF-8060-LDQ 采用 LED 提供视觉反馈。(图片来源:Banner Engineering)

K50R 系列的主要规格包括:工作频率为 60 GHz,感应范围为 5 m,盲区为 50 mm,有两个可配置的感应区,波束图为 80° x 60° 或 40° x 30°。

远程雷达传感器的选择

对于需要探测更远距离的应用,工作频率为 24 GHz 的雷达通常是理想选择。这些较低频率器件(如 QT50R 系列)的感应范围为 25 m,对于移动设备防碰撞等应用非常有价值。该系列还有一个或两个可配置感应区,波束图为 90° x 76°。对于移动目标,其盲区为 400 mm;对于静止目标,其盲区为 1000 mm。

QT50R 的一个显著特点是支持通过 DIP 开关进行配置。这样就可以在现场进行简单的设置。不过,有些应用需要更复杂的配置。

例如,Q130R 传感器(图 5)专为需要复杂探测功能和高级配置选项的应用而设计。其工作频率为 24 GHz,探测距离为 40 m,波束图为 90° x 76° 或 24° x 50°,盲区为 1000 mm,可准确探测移动和静止目标。

Banner Engineering 的 Q130R 雷达传感器图片图 5:Q130R 雷达传感器专为需要复杂探测功能的应用而设计,可准确探测移动和静止目标。(图片来源:Banner Engineering)

值得一提的是,Q130R 采用了基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 来支持复杂的设置和微调。例如,其可用于繁忙铁路货场中的位置反馈。在此应用中,传感器可配置为忽略停在一条轨道上的背景列车,而识别前方经过的其他列车。

结语

雷达传感器能够在各种户外和恶劣环境中工作,具有独特的优势。为了更大限度地发挥雷达技术的优势,必须分析应用要求,选择具有正确工作频率、波束图及其他规格的传感器。有了精心选择的雷达,许多遥感应用难题就能迎刃而解。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Kenton Williston

Kenton Williston

Kenton Williston 于 2000 年获得电气工程学士学位,并开始了他的职业生涯,担任处理器基准分析师。此后,他在 EE Times 集团担任编辑,并帮助创办和主导了多个服务于电子行业的出版物和多场会议。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑

mmmmmmmmmmllimmmmmmmmmmlli