如何将无线连接集成到智能仪表中
投稿人:DigiKey 北美编辑
2022-09-01
对于电力、水、天然气和社区热力管网的智能仪表而言,无线连接至关重要,但从零开始设计一款无线收发器是一项颇具挑战性的工作,而且非常耗时。智能仪表应用需要高性能的无线解决方案,以满足各种国际标准要求,包括美国 FCC 第 15 部分和第 90 部分、欧洲 ETSI EN 300 220 和 ETSI EN 303 131、日本 ARIB STD T67 和 T108 以及中国 SRRC 标准。这些解决方案需要支持高达 500 kbps 的数据速率,并且必须包括安全加密和认证功能,而且结构紧凑,能够在高达 +85°C 的挑战性环境中运行。许多应用还要求长达数年的电池续航时间。
为了应对这些挑战,设计人员可以根据智能仪表应用的需求,选择射频收发器集成电路或完整的射频收发器模块。射频收发器 IC 可保证射频链路预算超过 140 dB,输出功率高达 +16 dBm,并且支持 SIGFOX™、无线 M-Bus、6LowPAN 和 IEEE 802.15.4g 网络连接。射频模块则可支持无线 M-Bus 协议栈或多种无线电调制,如 LoRa、(G)FSK、(G)MSK 和 BPSK;可选择自适应带宽、扩频因子、发射功率和编码率,以满足各种应用需求,并符合众多国际法规的要求,包括 ETSI EN 300 220、EN 300 113、EN 301 166;FCC CFR 47 第 15、24、90、101 部分以及 ARIB STD-T30、T-67、T-108。这些模块是完整的射频系统,只需要一根天线,并且包括安全加密和认证功能,其超低功耗模式可实现更长的电池续航时间。
本文回顾了无线智能仪表设计人员所面临的连接挑战,并探讨了可能的解决方案。然后介绍了一系列选择,包括 STMicroelectronics、Move-X 和 Radiocrafts 的射频收发器 IC 和射频模块,以及在集成天线时的设计注意事项。
设计人员面临的首要决策之一是选择通信协议。常见的选择包括近场通信 (NFC)、蓝牙、智能蓝牙、用于物联网的 Wi-Fi (Wi-Fi for IoT) 和亚吉赫兹 (SubGHz) 通信协议。需要考虑四个重要因素:
- 所需的数据吞吐量
- 低功耗模式
- 所需的传输范围
- 网络访问需求
对于数据传输需求最大化的应用而言,用于物联网的 Wi-Fi 可能是最佳选择,但其功耗要求也是最高的。虽然 SubGHz 只需中等功耗而且能提供最大传输范围,但其他通信协议提供了不同的性能权衡组合(图 1)。
图 1:用于物联网的 Wi-Fi 具有最大的吞吐量和功耗,而 SubGHz 则以中等功耗需求提供了最大的传输范围。(图片来源:STMicroelectronics)
许多智能仪表应用要求电池续航时间长达数年,这让用于物联网的 Wi-Fi 技术面临严峻挑战。幸运的是,这些应用的数据吞吐量要求也相对有限,可以从使用 NFC、智能蓝牙、蓝牙或 SubGHz 技术中获益。虽然 NFC 的低能耗颇具吸引力,但其数据吞吐量和传输范围同样不如人意,因而被排除在智能仪表应用的考虑范围之外。
此外,在确定功耗方面,智能电表的整体设计也至关重要。使设备尽可能长时间地保持低功耗状态,并且尽可能地缩短需要进入活动状态的时间量,这是延长无线智能仪表电池续航时间的关键因素之一。选择使用基于模块的通信实现,还是分立射频 (RF) 通信实现,是设计成功的另一个因素。在做出这个决定时,需要考虑性能、解决方案的尺寸、封装灵活性、认证、上市时间和成本要求。
使用射频模块的益处
一个射频模块便是一个完整的通信子系统。它可能包括射频集成电路、振荡器、滤波器、功率放大器和各种无源元器件。使用模块解决方案不需要射频专业知识,这让设计人员能够专注于智能仪表设计的其他方面。典型的射频模块在到手时已按照所需的标准进行校准和认证。此外,该模块还会包括网络匹配电路,以方便集成天线,并最大限度减少任何信号损失。模块解决方案可以采用内置或外置天线。
模块易于集成到设计中。从设计集成到制造工艺流程都很简单,因为只有一个基于标准印刷电路板 (PCB) 的模块,而没有复杂的分立射频器件需要处理。模块制造商已经处理了集成射频系统的所有细微差别。使用模块可以减少与分立射频设计相关的风险,如获得认证、达到所需的效率和整体性能水平,以及加快上市速度。
分立 IC 实现的益处
虽然分立 IC 设计更复杂,但可以在成本、解决方案尺寸和外形尺寸方面提供重要的好处。大多数情况下,模块解决方案比基于 IC 的解决方案更昂贵。在大批量使用射频子系统设计的情况下,基于 IC 的解决方案的额外设计成本将因制造成本的降低而得到补偿。也可以在多个无线智能仪表平台上使用通用的射频子系统,从而增加整体生产量并进一步降低长期成本。
基于分立 IC 的设计几乎总是比基于模块的解决方案更小。在空间受限的应用中,这可能是一个重要的考虑因素。除了占用的空间较小外,分立 IC 设计更容易塑形,以适应可用的空间。
Sub-GHz 射频收发器 IC
设计人员如果需要基于分立 IC 的 SubGHz 频带解决方案,则可以借助于 S2-LP,这是一款高性能的超低功耗射频收发器 IC,工作温度范围为 -40℃ 至 +105℃,采用 4 x 4 mm QFN24 封装(图 2)。基本设计在工业、科学和医疗 (ISM) 免许可频带及短距装置 (SRD) 频带 433、512、868 和 920 MHz 运行。可以对 S2-LP 进行选择性编程,以便在其他频带,如 413-479、452-527、826-958 和 904-1055 MHz 上工作。可以实现各种调制方案,包括 2(G)FSK、4(G)FSK、OOK 和 ASK。S2-LP 的射频链路预算 > 140 dB,适用于远程通信,符合美国、欧洲、日本和中国的监管要求。
图 2:该射频 IC 的指定工作温度高达 +105°C,采用 4 x 4 mm QFN24 封装。(图片来源:STMicroelectronics)
为了简化使用 S2-LP 时的集成过程,设计人员可以使用 BALF-SPI2-01D3 超微型平衡不平衡转换器,其标称输入为 50Ω,与 S2-LP 共轭匹配,适合在 860-930 MHz 频率下工作。它集成了一个匹配网络和谐波滤波器,并在非导电玻璃基底上使用集成无源器件 (IPD) 技术,以提供优化的射频性能。
可以使用 X-NUCLEO-S2868A2 扩展板(图 3)开发采用 S2-LP 并在 868 MHz ISM 频段工作的设计。X-NUCLEO-S2868A2 使用串行外设接口 (SPI) 连接和通用输入输出 (GPIO) 引脚与 STM32 Nucleo 微控制器连接。在电路板上添加或移除电阻器可以改变一些 GPIO。此外,该板与 Arduino UNO R3 和 ST Morpho 连接器兼容。
图 3:X-NUCLEO-S2868A2 扩展板可以加快开发使用 868 MHz ISM 频段的设计。(图片来源:DigiKey)
射频模块简化了集成
对于要求快速上市和低功耗的应用,可以使用 MAMWLE-00 模块简化系统集成。它将一个 50 Ω 的 U.FL 连接器用于射频输出,在 16.5 x 15.5 x 2 mm 封装内有一个 48 MHz 的 Arm® Cortex® M4 32 位 RISC 内核。该射频模块可以选择多种低功耗工作状态。它实现了多种无线电调制,包括 LoRa、(G)FSK、(G)MSK 和 BPSK,具有不同的带宽、扩展因子 (SF)、功耗和编码率 (CR) 选项(图 4)。嵌入式硬件加密/解密加速器可以实现多种标准,如高级加密标准(AES,包括 128 位和 256 位)以及适用于伽罗瓦域上的 Rivest-Shamir-Adleman (RSA)、Diffie-Hellmann 或椭圆曲线加密法 (ECC) 公钥加速器 (PKA) 的 PKA 标准。
图 4:MAMWLE-00 模块允许设计人员选择节能模式和各种射频调制标准。(图片来源:DigiKey)
M-Bus 射频模块
使用 M-Bus 无线协议,设计人员可以转向 Radiocrafts 的 RC1180-MBUS 射频收发器模块,该模块的尺寸为 12.7 x 25.4 x 3.7 mm,采用屏蔽式表面贴装封装(图 5)。该射频模块有一个单针天线连接,以及一个用于配置和串行通信的 UART 接口。它符合无线 M-Bus 规范的 S、T 和 R2 模式,在 868 MHz 频带的 12 个信道中运行,并根据欧洲无线电法规进行了预先认证,可以免许可使用。
图 5:M-Bus 无线协议可通过 Radiocrafts 的 RC1180-MBUS 射频收发器模块来实现(图片来源:DigiKey)
借助 RC1180-MBUS3-DK 传感器板与 M-Bus 无线电模块开发套件,设计人员可以轻松、快速地评估板载传感器模块,调整应用并建立原型。此开发套件包括两根带有 SMA 公头连接器的 50Ω 四分之一波长单极天线、两根 USB 电缆和一个 USB 电源(图 6)。它可以作为传感器板的集中器、网关和/或接收器。
图 6:此 M-Bus 开发套件包括两根带有 SMA 公头连接器的 50Ω 四分之一波长单极天线、两根 USB 电缆和一个 USB 电源(图中未显示)。(图片来源:DigiKey)
天线集成
在将天线连接到射频模块时,Radiocrafts 建议将天线直接连接到射频引脚,该引脚匹配 50 Ω。如果无法将天线连接到射频引脚,那么射频引脚和天线连接器之间的 PCB 印制线应该是一条 50 Ω 的传输线。当两层 FR4 PCB 的介电常数为 4.8 时,微带传输线的宽度应该是电路板厚度的 1.8 倍。传输线应该在 PCB 的顶面,地平面则在 PCB 的底面。例如,当使用 1.6 mm 厚的标准两层 FR4 PCB 时,微带传输线的宽度应该是 2.88 mm (1.8 x 1.6 mm)。
四分之一波长鞭形天线是最简单的实现方式,当在地平面上方使用时,其阻抗为 37 Ω,通常不需要 50 Ω 的匹配电路。或者,也可以使用铜印制线来制作 PCB 天线,并从 PCB 背面移除地平面。PCB 的其余部分应该有一个地平面,最好与天线一样大,以充当配重。如果 PCB 天线短于四分之一波长,则应增加一个 50 Ω 的匹配网络。
总结
在选择用于无线智能仪表的各种无线协议时,设计人员需要考虑几个因素,包括数据吞吐量、功耗、传输范围和网络访问需求。此外,射频集成电路与模块之间的选择还涉及解决方案的尺寸、成本、灵活性、上市时间、法规合规性和其他因素的权衡。确定适当的射频协议后,在集成电路与模块之间所做的选择、设计的基本射频系统以及天线集成,对于开发成功的无线智能仪表至关重要。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。