Radiocrafts
产品类别

RIIM™ IP 网状网络和 RIIM 仪表板
Radiocrafts 的 RIIM™ IP 网状网络用于创建工业级接入网络,可以使用 RIIM 仪表板进行监视和分析。

RC1180-MBUS3 RF Module
Radiocrafts' world-leading 868 MHz Wireless M-Bus module is being used by many of the top-tier companies in the metering industry, with an installation base of more than 2 million units.

RC1882CEF-MIOTY1 RF Module
MIOTY is a low-power, wide-area network (LPWAN) protocol that was designed to have the best-in-class reliability and scalability of all available LPWAN technologies today to support massive industrial and commercial IoT deployments.
我们的产品
最新产品
特色产品

RCxxxx-DK 系列开发套件
Radiocrafts 的 RCxxxx-DK 系列开发套件旨在为其电源模块提供快速且易于使用的评估和原型开发解决方案。

RIIM™ 开发套件
Radiocrafts 的 RIIM 开发套件旨在提供快速且易于使用的评估和原型设计解决方案。

RCxxxxHP-DK 高功率系列开发套件
Radiocrafts 的 RCxxxxHP 是一种快速简便的评估和原型设计解决方案,适用于以 27 dBm 输出功率运行的高功率系列模块。

RC1701HP-WIZE-DK 开发套件
Radiocrafts 的 RC1701HP-WIZE-DK 开发套件为 RC1701HP-WIZE 模块提供快速且易于使用的评估和原型设计解决方案。
查看全部
Tools and Support
近期 PTM
关于 Radiocrafts
Radiocrafts 设计、生产和销售高性能、高质量和高性价比标准射频模块,其产品适用于各种不同的短距离无线应用。这些模块的易用性有助于用户在减少投资和风险的同时,通过缩短开发时间,加快生产来提高市场成功率。