如何采用一系列连接器来满足综合性电动车充电基础设施的需要

作者:Jeff Shepard

投稿人:DigiKey 北美编辑

为了应对即将到来的电动车使用高峰,我们需要提供随处可见的充电基础设施。设计者们面临的挑战是,开发一系列基础设施解决方案,让用户在住宅、酒店、商店和酒店、商业和工业场所、停车场、加油站、高速服务区和其他场所,能够随时地、方便地为电动汽车充电。有些情况下,用户时间宽裕,在很长时间内只需要几千瓦 (kW) 的交流充电功率。有些情况下,用户很忙,需要在数分钟之内用数百千瓦的直流电为其电动车充电。

设计者需要用各种不同的连接器,来应对低功率交流、高功率直流以及介于两者之间的各种功率水平。这些连接器既要符合人体工学,方便使用,又要经久耐用,安装简单,以满足电动车制造商对经济实惠的可靠解决方案的需求。充电手柄和电源插口必须满足联合充电系统 (CCS) 标准、SAE J1772 标准和 IEC 62196 标准的要求。

本文概述不同环境下电动车充电器的技术要求,从用于住宅的低功率交流充电器,到用于各种不同商业场所的高功率充电 (HPC),涵盖了电气性能、接口标准以及 HPC 装置中的液冷需求。然后,介绍一些满足所有类型的电动汽车充电器设计要求的 Phoenix Contact ACDC 充电口、手柄和电缆系统,以及用于 HPC 电缆和连接器的液体冷却系统。

北美、欧洲和中国都已经制定了各自的电动车充电标准和相应的连接器。北美和欧洲标准都与基于组合充电系统 (CCS) 的标准有关,该标准将交流和直流充电在车辆充电口处合二为一。CCS 1 型连接器在北美和韩国流行,CCS 2 型连接器则见于欧洲、中东、南非、南美、澳大利亚、新西兰和其他一些地区。中国采用本国的 GB/T 标准,要求直流和交流充电分别采用单独的充电口(图 1)。

电动车充电标准是基于不同的地区而制定的图 1:在北美、欧洲和中国,电动车充电标准已基于地区制定为完成。(图片来源:Phoenix Contact)

CCS 型

CCS 标准包括两个版本:1 型和 2 型。1 型符合 SAE J1772 标准和 IEC 62196-3 标准,针对北美市场制定。交流和直流充电连接器的结构与普通 CCS 车辆的充电口兼容。

2 型也符合 IEC 62196-3 标准,但不符合 SAE J1772 标准。如上所述,该标准最初针对欧洲制定,并已在几个地区采用。2 型交流和直流充电连接器也与普通 CCS 车辆充电口兼容。

GB/T 20234 充电标准只适用于中国。在这种情况下,交流和直流连接器存在不同的接口,需要在车辆上使用单独的充电口。

CCS 1 型(左)、CCS 2 型(中)和 GB/T(右)的图图 2:CCS 1 型(左)、CCS 2 型(中)和 GB/T(右)电动汽车充电口示例。(图片来源:Phoenix Contact)

充电模式

除了 CCS 1 型和 2 型连接器之间的物理差异外,北美和欧洲还采用不同的充电模式。低功率模式使用车载电动车充电器,而高功率模式则依靠外部充电器。此外,功率水平越高,热挑战越大;高功率水平得益于更高的温度监测精度。

北美 SAE J1772 标准认可三种模式或级别:

  • 1 级主要用于住宅环境,使用 120 VAC,提供高达约 1.9 kW 的功率。
  • 2 级使用电压更高的 208/240 单相交流电源。该级称为“交流快充”,可向机载电动车充电器提供约 19 kW 的功率。
  • 3 级使用外部 DC 充电器进行交流充电。基本规格为 600 VDC、400 A(最大),充电功率 240 kW(最高)。先进的设计可以提供 1 kVDC 和 500 A,共计 500 kW。

IEC 61851-1 标准定义了四种充电模式。模式 1、模式 2 和模式 3 使用电动车的车载充电器:

  • 模式 1 和模式 2 用于低功率交流充电。模式 1 的电缆直接插入主交流电源插座,但可用功率是有限。模式 2 也是直接插入主交流电源,但增加了电缆内控制和保护装置,确保安全地提供高达 15 kW 的三相交流电。
  • 模式 3 是交流快充,通过充电站提供高达 120 kW 的交流电。采用 3 级充电器时,可以选择包括外部交流电源和车载充电器之间的高级通信 (HLC) 协议,用于控制充电过程。
  • 模式 4 是直流快充,可以直接向电池提供数百千瓦的电量。在模式 4 中,需要通过 HLC 提供控制充电器所需的反馈信息。

热保护

交流和直流充电器的电缆都有热保护。对于高达 80 A 的交流充电,正温度系数 (PTC) 热敏电阻链是常见的。这种热敏电阻链由一连串的设备组成,每个触点上有一个设备。监测电阻器的电阻值可确保在超过极限温度时安全切断。

精度更高的 Pt1000 传感器用在大功率充电器的触点上,以确保快速响应并使系统在高功率水平下稳定运行。

交流插口和布线选择

为了方便交流充电系统的设计者,Phoenix Contact 提供了可以接受交流或直流输入的全系列通用充电插口,还有符合北美 1 型和欧洲 2 型的要求、适用于不需要直流充电的车辆专用纯交流插口。这些组件包括一条 2 米长的电源线和一条用于锁定执行器、温度传感器和通信的 1 米长电缆。这些组件有锁定机构、温度传感器和防尘盖。用于 IEC 62196-2 和 SAE J1772 1 型应用的布线示例:

  • 1271960 型车辆充电口可以处理高达 12 kW 的单相交流电源。这种充电口的额定插拔寿命超过 10,000 次。
  • 功率更高的应用可以使用 1271836 型充电口,采用单相交流电源,额定功率高达 20 kW。包括一个锁定执行器和保护盖。

Phoenix Contact 还提供一系列交流充电电缆,具体包括:

  • 与 SAE J1772 1 型车辆充电器配套使用的 1277166 型充电电缆。该电缆的一端为车辆充电连接器,另一端为开放式,用于永久性充电器。该电缆具有 PTC 链式热检测功能,可处理高达 20 kW 的单相交流电源。电缆长度为 25 英尺(图 3)。
  • 1627692 型移动交流充电电缆,一端为用于 2 型充电口的车辆充电连接器,另一端为基础设施的交流连接器,与 2 型 IEC 62196-2 充电器配套使用。该电缆组件可提供高达 26.6 kW 的 3 相交流电,包括用于 HLC 连接的触点,长 5 米。

移动式交流充电电缆组件的图图 3:额定 20 kW 的移动式交流充电电缆组件。(图片来源:Phoenix Contact)

直流充电电缆

Phoenix Contact 针对私人住宅、公寓大楼、企业和停车设施使用的中等功率充电系统提供 CCS C 系列直流充电电缆。这些电缆分为有 1 型和 2 型设计,其一端是带有温度传感器的车辆充电连接器,另一端是开放式电缆连接。1 型设计示例如下:

  • 5 m 长的 1105880 型,额定功率为 40 kW
  • 7 m 长的 1236563 型,额定功率为 80 kW(图 4)

Phoenix Contact 的直流充电连接器图图 4:这种直流充电连接器的额定功率为 80 kW,包含一条 7 m 长的电缆。(图片来源:Phoenix Contact)

通用充电口

1210900 型通用充电口可与交流和直流 CCS 1 型、IEC 62196-2、IEC 62196-3 连接器配套使用,其额定电气性能高达 200 A、1 kVDC 或者单相 80 A、250 VAC。直流触点有两个 PT1000 热传感器,交流触点具有 PTC 链式热检测方案。

500 kW 直流布线系统

对于高功率模式 4 HPC 直流充电系统的设计者来说,可采用 1085658 布线系统,该系统包括一个液冷式车辆连接器和电缆,可在 1 kVDC 时提供高达 500 A 的电流。该系统满足 CSS 1 型、SAE J1772 和 IEC 62196-3-1 要求。该系统包括用于温度监测、电缆断裂和冷却剂泄漏的传感器(图 5)。通过两个 NTC 实现直流触点的温度监测,两个 NTC 用于电缆中的直流电源线。

大功率直流充电电缆组件(点击放大)图 5:这种大功率直流充电电缆组件是一个复杂的系统。(图片来源:Phoenix Contact)

Phoenix Contact 还为这些直流充电电缆提供了一种独立的冷却装置。这种冷却装置包括变速风扇和泵,用于为大功率直流充电系统提供优化冷却(图 6)。泵和风扇的工作电压为 0 VDC 至 10 VDC,风扇的最大电流消耗 1.97 A,而泵最多则需要 1.8 A。冷却液是 50% 的水和 50% 的乙二醇组成的混合液。电缆和电线长 1.5 米。当与 1085658 布线配套使用时,该系统的冷却能力为 600 W(3 米长电缆 )、800 W(4 米长电缆 )、900 W(5 米长电缆 )、1050 W(6 米长电缆) 。

大功率直流充电电缆的液冷系统图 6:大功率直流充电电缆的液体冷却系统。(图片来源:Phoenix Contact)

结束语

为了提供电动车普及所需的综合充电基础设施,就需要提供各种不同的电动车充电器款式和功率水平。设计者必须开发充电器设计,从使用电动车内部电池充电器电路的低功率 1.9 kW 交流充电器,到能够绕过内部充电电路,直接为电池充电的液冷式电缆 HPC 500 kW 直流充电器。在这两个极端规格之间,需要各种不同的充电器功率水平和充电模式,以便在住宅和公寓楼、酒店、商店和餐馆、商业和工业场所、停车场、加油站、高速服务区和其他场所能随时为电动汽车充电。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Jeff Shepard

Jeff Shepard

Jeff 从事电力电子、电子元件和其它技术主题写作 30 余载。在其于 EETimes 任职高级编辑期间,他开始了电力电子写作。后来,他创立了一份叫《Powertechniques》的电力电子杂志,再后来又创立了一家全球性的研究和出版公司 Darnell Group。在开展各项业务的同时,Darnell Group 还发布了 PowerPulse.net,专门针对全球电力电子工程社区提供每日新闻。他是一本名为《Power Supplies》的开关模式电源教课书的作者,该书由 Prentice Hall 旗下 Reston 分部出版。

Jeff 还是 Jeta Power Systems 共同创始人,这是一家高功率开关电源制造商,后来被 Computer Products 收购。Jeff 也是一个发明家,其名下拥有 17 项热能收集和光学超材料美国专利,同时他也是掌握电力电子行业全球趋势的专家和网红发言人。他拥有加利福尼亚大学定量方法和数学硕士学位。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑

mmmmmmmmmmllimmmmmmmmmmlli