如何设计 TVS 二极管以保护千兆位以太网不受电压和电流瞬变的影响

作者:Steven Keeping

投稿人:DigiKey 北美编辑

千兆位以太网(GbE)是一种功能强大的高速通信系统,广泛应用于家庭、商业和工业场所。然而,以太网系统也会面临挑战,尤其是连接延伸到建筑物之外时。延长线可能会受到意外的高电平瞬变电压和电流的影响,并始终面临静电放电 (ESD) 风险。

GbE 物理层 (PHY) 确实包括一些诸如隔离变压器等能够提供一定程度保护的器件。但不能在所有情况下都依赖内置的瞬变电压缓解功能提供保护。

瞬变电压抑制 (TVS) 二极管是一种技术成熟、经济实惠、功能强大的电路保护装置,适用于如 GbE 等空间和成本皆受限的应用。在正常工作状态下,这些设备看起来是透明的。然而,这些器件必须保护多个通信通道免受高达 40 A 浪涌电流和高达 30 kV 的 ESD 影响,并在正常工作期间保持低负载电容,以确保高速信号的完整性。

本文介绍了 GbE 高压瞬变和 ESD 保护带来的设计挑战,然后考虑了能量抑制所需的 TVS 二极管的独特特性。接下来,介绍一些针对该问题的商业解决方案,然后展示如何将选定的器件设计成符合 IEC61000-4-2、4 和 5 等标准的瞬变保护系统。

瞬变电压效应带来的危险

GbE 是一种有线高速通信系统。铜连接线承载了构成数字信号流的、表示“0”和“1”的差分信号。然而,铜线也是高瞬变电压和 ESD 事件的理想传输载体,因此可能会损坏硅电路元件(图 1)。

高瞬变电压和 ESD 可能损坏 GbE PHY 的图图 1:如果没有保护措施,高瞬变电压和 ESD 可能损坏 GbE PHY。(图片来源:Semtech

GbE PHY 的设计包括用隔离变压器提供一定程度的保护。GbE 规范 (IEEE 802.3) 要求最低额定隔离电压为 2.1 kV。大多数商业变压器提供 4 kV 至 8 kV 隔离。此外,GbE 接口通常包括一个共模扼流圈 (CMC)。该器件是用于阻断高频交流的电感器,有助于减小 ESD 峰值。最终的保护等级通过“Bob Smith”端接实现。具体做法是,使用一个 75 Ω 电阻来实现共模阻抗匹配,用将信号对通过同一个电容器接地。这种端接有助于减少下文将讨论的共模辐射(图 2)。

GbE 物理层包括一些内置的瞬变电压保护功能的图图 2:GbE 物理层包括一些内置瞬变电压保护功能,具体为隔离变压器、共模扼流圈和电阻端接电路。(图片来源:Semtech)

仅仅依靠 GbE PHY 隔离变压器、CMC 和端接电路提供全面保护是存在风险的。虽然这些组件能够在一定程度上缓解瞬变电压,但在几种情况下极易会使端口遭受损坏。

GbE 瞬变电压偏移按其性质分为共模和差模。在共模电压瞬变期间,所有 GbE PHY 导体瞬间上升到相对于地面的相同电压。因为所有导体都处于相同的电位,所以没有电流从一个导体流向另一个导体。相反,电流会流向地。常见电流流动的路径是通过导体,再经过变压器中心抽头和端接电路,然后接地(图 3)。

共模电流经过 RJ-45 连接器流向地的图图 3:高瞬变电压共模电流经隔离变压器中心抽头、RJ-45 连接器流向地。(图片来源:Semtech)

差分模式浪涌是不同的。电流流入差分对的一条信号线上的 GbE 端口,经变压器,从另一条信号线上的端口流回。流经变压器初级绕组的瞬变电流在次级绕组中感应生成了电流浪涌。一旦浪涌清除,变压器中储存的能量将转移至脆弱的 GbE PHY 所在的位置。这种能量转移会造成严重后果,最轻的是数据丢失和产生毛刺,最严重则是永久性损坏(图 4)。

差分模式浪涌在隔离变压器中的感应电流图图 4:差模浪涌在隔离变压器上感应的电流可能会损坏敏感的电子电路。(图片来源:Semtech)

图 4 显示,差分模式浪涌是最危险的,因为这种电压会使 GbE PHY 暴露在潜在的破坏性电压下。在隔离变压器的二次侧需要增加保护来防止这些浪涌。

用 TVS 二极管提供浪涌保护

实现 GbE PHY 保护,需要能够隔离、阻断或抑制大型瞬变能量脉冲的器件。增加变压器可以充分隔离以太网电子设备,但变压器体积庞大,价格昂贵。保险丝是一种廉价的阻断方法,但在每次跳闸事件后必须重新设置或更换。TVS 二极管是一个很好的折衷办法。这类二极管外形紧凑,价格合理,能够有效地将瞬变电压峰值抑制在安全水平,而不需要复位。

从结构上看,TVS 二极管是一种经过专门设计的 p-n 器件,通过其较大的结横截面积以来收高瞬变电流和电压。虽然电压/电流特性与齐纳二极管相似,但 TVS 二极管是用来抑制电压,而不是调节电压的器件。与其他抑制保护设备相比,TVS 二极管的一大关键优势在于对电气瞬变的快速响应(通常在几纳秒内)——将瞬变能量安全转移至大地,同时保持恒定的“箝位”电压(图 5)。

TVS 二极管提供了一个低阻抗接地路径的图图 5:TVS 二极管为超过阈值水平的瞬变电压提供了一条低阻抗接地路径。因此,被保护电路只会受到安全电压的影响。(图片来源:Semtech)

在正常工作期间,TVS 二极管在电压达到其工作电压 (VRWM) 时在电路中产生高阻抗。当器件两端的电压超过击穿电压 (VBR) 时,二极管的结发生雪崩击穿,导致其“快速恢复”或切换至低阻抗导通状态。当瞬变峰值脉冲电流 (IPP) 流经器件时,这将使电压降低到“钳位”水平 (V C)。被保护电路所承受的最大电压等于 VC,且通常是适度的。一旦电流下降到保持电流 (IH) 以下,TVS 二极管就会恢到高阻抗关断状态(图 6 和表 1)。

TVS 二极管的工作特性图图 6:TVS 二极管的工作特性。在击穿电压下,该器件切换至低阻抗导通状态,并在瞬变峰值电流经过时将电压降低到安全“钳位”水平。(图片来源:Semtech)

表 1 - 参数定义
符号 参数
VRWM 最大工作电压
VBR 击穿电压
VC 钳位电压
IH 保持电流
IR 反向泄露电流
IPP 峰值脉冲电流

表 1:图 6 的参数定义。(表格来源:Semtech)

来自知名制造商的 TVS 二极管旨在保护接口,同时满足 IEC 61000-4-2(ESD)、IEC 61000-4-4(EFT)和 IEC 61000-4-5(闪电)等标准中详述的严格抗浪涌要求。

IEC 61000-4-5 规定了如何测试抗浪涌性能,提供了用于确定 TVS 二极管能力的详细的典型浪涌波形。这种波形模拟间接雷击,在 8 µs 内达到其峰值电流值的 90% (tp),并在 20 µs 内衰减至其峰值的 50%。在规格书中,通常将其称为“8/20 µs 波形”,并给出保护装置可承受的该波形的最大峰值脉冲电流 (IPP) 的具体信息。规格书通常还会详细说明产品对由 1.2/50 µs 的间接雷击引起的相关电压浪涌波形的响应(瞬时浪涌在 1.2 µs 内达到峰值电压,在 50 µs 内衰减至峰值的 50%)。

TVS 二极管的另一个关键保护特性是其“ESD 耐受电压”。该电压是保护装置能够耐受且不发生损坏的最大静电放电电压,通常是几十千伏。

用于 GbE PHY 保护的 TVS 二极管

除 GbE 外,TVS 二极管还可用于保护包括 HDMI、USB Type-C、RS-485 和 DisplayPort 在内的一系列接口。但在这些接口中,每一个接口所要求的保护水平都略有不同。这使得根据应用设计 TVS 二极管就显得非常重要。

例如,Semtech 制造了一系列针对 GbE 接口保护的 TVS 二极管。这类器件采用 Semtech 的工艺制造。Semtech 表示,相对于其他硅雪崩二极管工艺,这种工艺技术可以减少泄漏电流和电容。该产品系列的另一个优点是具有 3.3 V 至 5 V 低工作电压(具体视版本而定),可以节省能源。

例如,RailClamp 系列包括 RCLAMP0512TQTCT,适用于 2.5 GbE 接口保护。该器件的 IPP 为 20 A(tp = 8/20 µs 和 1.2/50 µs),峰值脉冲功率 (PPK) 为 170 W。ESD 耐受电压为 +/-30 kV。VBR 为 9.2 V(典型值),IH 为 150 mA(典型值),VC 的典型值为 5 V,最大值为 8.5 V(图 7)。

Semtech RCLAMP0512TQTCT 的钳位电压特性图图 7:RCLAMP0512TQTCT 在承受 1.2/50 µs 的电压和 8/20 µs 的 20 A 浪涌电流峰值时的箝位电压特性。在短暂的峰值之后,钳位电压稳定在 5 V 以下,从而保护了 GbE PHY。(图片来源:Semtech)

RCLAMP0512TQ 器件外形紧凑,采用尺寸为 1.0 x 0.6 x 0.4 mm 的 3 引脚 SGP1006N3T 封装。

Semtech RailClamp 系列中还有其他产品,能向在可能更危险的情况下使用的 1 GbE 应用提供更强大的保护。例如,RCLAMP3374N.TCT 的 IPP 为 40 A(tp = 8/20 µs 和 1.2/50 µs),PPK 为 1 kW。ESD 耐受电压为 +/-30 kV。当 IPP = 40 A 时,VC 为 25 V(最大值)。该器件的尺寸为 3.0 x 2.0 x 0.60 mm。

RailClamp 系列中的中端器件是 RCLAMP3354S.TCT。该器件用于 1 GbE 保护,能提供 25 A 的 IPP(tp=8/20 µs 和 1.2/50 µs)和 400 W 的 PPK。ESD 耐受电压为 +/-30 kV。当 IPP = 25 A 时,VC 为 16 V(最大值)。

设计导入 TVS 二极管保护

图 8 所示为使用 RCLAMP0512TQTCT 的 GbE PHY 保护方案。这些器件位于变压器的 PHY 侧,可防止差分模式浪涌,且每个以太网线对上配备一个。以太网差分对通过每个 TVS 二极管组件的管脚 1 和 2 连接,管脚 3 不连接。

TVS 二极管保护元件图(点击放大)。图 8:TVS 二极管保护组件位于变压器的以太网 PHY 侧,横跨每个差分线对并尽可能地靠近 PHY 磁性元件。(图片来源:Semtech)

为了限制保护路径中的寄生电感,工程师应使保护组件的位置尽可能地靠近以太网 PHY 磁性元件,最好是在印刷电路板的同一侧。如果使用微孔直接与 PC 板的地进行连接,也会有帮助。

减少寄生电感对抑制上升时间快速的瞬变尤为重要。保护装置路径上的电感会增大被保护装置所承受的 VC。VC 与路径电感乘以浪涌期间的电流变化率成正比。例如上升时间为 1 ns 的 30 A ESD 脉冲,仅 1 nH 的路径电感就能使 VC 峰值增加 30 V。

请注意,所选的以太网变压器必须能在预期的浪涌条件下正常工作,而不发生故障。典型的以太网变压器能够承受数百安培电流(tp = 8/20µs)而不会发生故障,但这需要通过测试来验证。另外,如果变压器的抗浪涌性能值得怀疑,则保护器件可以放在变压器的线路侧。这样做的缺点是,无法发挥变压器的额外保护功能,而 GbE 系统的高能量浪涌保护也只能依赖保护装置了。

结束语

GbE 是一种可靠、广泛的高速通信系统,但所有使用导体的系统都会受到诸如雷击和 ESD 等事件造成的能量瞬变的影响。GbE 端口的变压器、CMC 和端接电路在会一定程度上缓解此类浪涌,但差模浪涌能够绕过这种抑制机制损坏以太网 PHY。建议为关键系统采用更多的保护。

TVS 二极管是一个很好的选项,因为这种器件外形紧凑,价格适中,能够有效地将瞬变电压峰值抑制在安全水平,而不需要复位。建议在保护器件和应用之间进行仔细匹配,因为这些保护器件的功能范围很广,包括峰值电流保护。此外,还建议遵循如位置和接地等良好的设计准则,从而最大限度地发挥特定 TVS 二极管的保护功能。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Steven Keeping

Steven Keeping

Steven Keeping 是 DigiKey 的特约作者。他在英国伯恩茅斯大学获得应用物理学 HNC 学位,并在英国布莱顿大学获得工程(荣誉)学士学位,之后在 Eurotherm 和 BOC 开始了长达 7 年的电子制造工程师生涯。在过去的 20 年里,Steven 一直是一名科技记者、编辑和出版商。他于 2001 年搬到悉尼,这样就可以常年骑公路自行车和山地自行车,并担任《澳大利亚电子工程》的编辑。Steven 于 2006 年成为自由记者,他的专业领域包括射频、LED 和电源管理。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑