利用合并引脚肖特基二极管提高 SiC 器件的效率
投稿人:DigiKey 北美编辑
2025-03-12
碳化硅 (SiC) 在许多方面优于硅 (Si),特别适合用于电池快充、光伏 (PV) 电池转换器和牵引逆变器等应用中的肖特基二极管。尽管如此,设计人员仍需要进一步提升器件效率。
利用碳化硅器件实现这一目标有两种途径:一是降低漏电流,二是减少因热阻引起的损耗。尽管实现这些目标具有挑战性,但合并引脚肖特基 (MPS) 二极管提供了一种解决方案。MPS 器件还能提高肖特基二极管的浪涌电流性能。
本文将介绍 SiC 肖特基二极管相比传统二极管在大功率应用方面的优势,并概述在哪些方面可以进一步提高性能。然后以 Nexperia 提供的 MPS 二极管为例展开介绍,总结这种器件的关键特性,并探讨设计人员如何通过使用这些器件来获得优势。
SiC 硅肖特基二极管的优势
与传统的 Si P-N 结相比,SiC 肖特基二极管的优势源自于底层半导体材料的特性及其设计。SiC 的带隙比 Si 宽。带隙是将电子从半导体中的价带移至导带所需的能量,是决定材料电导率的关键因素。
SiC 具有更宽的带隙,在相同额定电压下具有比 Si 器件高出一个数量级的介电击穿场强,同时具有更薄的漂移层。漂移层是传统二极管 P 层和 N 层之间的轻掺杂层,或是 SiC 肖特基二极管的金属层和 P 层。更薄的漂移层具有更低的电阻率和更好的导电性能,并且芯片尺寸更小。
SiC 的另一个优点是其热导率大约高 3.5 倍,从而在一定芯片面积内提高了功率耗散。SiC 的最高工作温度几乎是 Si 的两倍。使用尺寸更小的芯片可降低器件的自电容,在规定的额定电流和电压条件下,相关的电荷也更低。这些特性以及 SiC 更高的电子饱和速度,使得开关速度更快,损耗更低。
肖特基二极管在结构上摒弃了传统的 P-N 结和 P 型材料,而是使用与 N 型材料键合的薄金属层,如铂、钨、金或其他金属。这种键合形成的“金属-半导体 (M-S)”结称为肖特基势垒(图 1)。
图 1: 肖特基二极管用金属取代传统二极管的 P 型半导体(上),形成 M - S 结(下)。(图片来源:DigiKey)
与 P-N 结相比,M-S 结在正向和反向偏压条件下产生较窄的电子耗尽区(图 2)。较窄的耗尽区给肖特基二极管带来一个关键优势:比传统二极管更低的正向电压(VF)。正向偏置时,肖特基二极管通常在几百毫伏电压下开始导通,而 P-N 结则需要 0.6 V 至 0.7 V 才开始导通。这一特性有利于如电池供电型设备等低功耗应用。
图 2:在正向和反向偏压条件下,肖特基二极管耗尽区都较窄,因此能降低正向电压和损耗。(图片来源:DigiKey)
肖特基器件仅通过多数载流子(电子)导电,当器件正向偏置时,二极管结耗尽层中存储的电荷可忽略不计。这会限制二极管开关从正向偏置切换至反向偏置时的损耗(和功率耗散)。相比之下,P-N 结二极管通过少数载流子和多数载流子导通,从而导致耗尽层中会存储更多的电荷。其结果是,P-N 器件的开关损耗更高,并且随着频率的增加而倍增。
总体而言,肖特基二极管比 P-N 器件的功耗小,并且在高功率应用中的散热效率高。更小的功率耗散使肖特基二极管能够承受更高的温度,从而获得更强的性能和更高的可靠性,且没有热击穿风险。
肖特基二极管耗尽区窄还有一个优势:使元器件具有较低电容。低电容加上 SiC 二极管的“软开关”特性,可显著降低电磁干扰 (EMI)。
如何使 SiC 肖特基二极管更加出色
SiC 肖特基二极管技术在不断改进。例如,当代 SiC 器件的狭窄耗尽区会使制造 M-S 接口时出现的缺陷影响倍增,导致二极管在反向偏置时出现高漏电流。此外,窄耗尽区还能防止 SiC 肖特基二极管承受高反向电压 (VR)。肖特基二极管可以承受几十伏的 VR,而 P-N 结则可以承受数百伏的电压。
解决 SiC 二极管漏电流高的一个方案是加厚二极管的漂移层和基板。然而,在给定电流下,这会增加电阻、热阻并推高 VF 和结点温度 (TJ)。此外,加厚漂移层具有较高的电阻,会影响浪涌电流性能。
Nexperia 通过其 MPS 二极管解决了这一难题。Nexperia PSC 系列 的 MPS 结构采用了两种二极管,一种是 SiC 肖特基二极管,另一种是 P-N 器件,且这两器件并联。在传统肖特基器件的漂移区植入 P 掺杂“阱”,在肖特基阳极处与金属形成 P 型欧姆接触,与轻掺杂的 SiC 漂移层(或外延层)形成 P-N 结(图 3)。
图 3:MPS 结构采用两个并联的器件,一个是 SiC 肖特基器件,另一个是 P-N 器件。掺杂 P 的区域被植入漂移区,从而与金属形成 P 型欧姆接触,并与 SiC 漂移层或外延层形成 P-N 结。(图片来源:Nexperia)
在反向偏压作用下,P 掺杂阱区促使最大场强向下转移至几乎无缺陷的漂移层,远离具有缺陷的金属势垒区,从而减小了整体漏电流(图 4)。
图 4:在 SiC 肖特基二极管中加入 P 掺杂阱,可将反向偏置下的最大场强区移离阳极金属区。这样会得到较低的漏电流。(图片来源:Nexperia)
P 掺杂阱的位置、面积和掺杂浓度会影响最终特性,并产生 VF 降低与漏电流、浪涌电流之间形成权衡关系。其结果是,MPS 器件能够在比传统 SiC 二极管更高的击穿电压下工作,同时保持相同的漏电流和漂移层厚度。
肖特基二极管(单极器件)和 P-N 二极管(双极器件)的混合组合决定了 P-N 结在正常情况下不会导通,其效果是几乎没有反向恢复损耗。不过,由于 P-N 二极管在发生瞬态过流事件时会导通,因此混合排列结构能提高额定浪涌电流,从而能有效地保护混合器件。
由于 MPS 二极管在标称条件下的特征类似于肖特基二极管,因此这些器件表现出纯电容开关特征,导致其反向恢复电荷 (QRR) 低于具有相同电气额定值的 Si 快速恢复二极管。QRR 是二极管中存储的电荷。这种电荷必须在二极管阻断反向电压之前重新结合,是 Si 二极管的主要损耗因素之一。
图 5 比较了 Si 二极管与 SiC 二极管(Nexperia 的 PSC1065HJ)的反向恢复特性。SiC 二极管具有纯电容开关特性,因此 QRR 极小。QRR 相当于 IF= 0 轴下方的面积。
图 5:所示为 Si 二极管(左)与 SiC 二极管(右)的反向恢复特性对比。SiC 二极管表现出纯电容性开关特性,导致 QRR 极小。(图片来源:Nexperia)
在制造过程中减少漂移层厚度
与传统的 SiC 二极管相比,MPS 二极管显著减小了漏电流,因此,可通过减少漂移层厚度来获得优势。如上所述,传统 SiC 二极管的漂移层比 Si 二极管的漂移层厚,以保持较低的漏电流。
在制造过程中,未处理的 SiC 衬底经过 N 掺杂处理,SiC 外延层“生长”形成漂移区。衬底厚度可达 500 微米 (µm),这会增大从结到背面金属的电流路径的电阻和热流路径的热阻。其结果是,在给定电流下 VF 下降和 TJ 增加。
要降低漂移层的电阻和热阻,可以在制造过程中通过研磨减小衬底底面的厚度(图 6)。这样,MPS 二极管在给定的工作条件下与同类 SiC 二极管相比,工作温度更低、可靠性更高、浪涌电流能力更强、VF 下降更低。
图 6:与同类 SiC 二极管相比,减小衬底(右)的厚度度可使 MPS 二极管的工作温度更低、可靠性更高、浪涌电流能力更强、VF 下降更低。(图片源型:Nexperia)
商业选择
Nexperia 为电池充电基础设施、服务器和电信电源、不间断电源以及光伏逆变器等诸多应用提供一系列 MPS 二极管。
PSC0665HJ(图 7)是采用 DPAK R2P (TO-252-2) 表面贴装封装的 MPS SiC 肖特基二极管。从结到外壳的热阻 (Rth(j-c)) 为 2.7 开尔文/瓦 (K/W)。总功率耗散 (Ptot) (Tc ≤ +25°C) 为 115 W。该二极管具有与温度无关的电容性关断和零恢复开关特性,并具有良好的品质因数 (FOM)(FOM = 总电容电荷 (QC) x VF)。该器件提供稳定可靠的浪涌电流保护,具体表现为非重复高峰值正向电流 (IFSM)。
图 7:PSC0665HJ 是采用 DPAK R2P (TO-252-2) 封装的 MPS SiC 肖特基二极管。(图片来源:Nexperia)
PSC0665HJ 的 QC 为 14 纳库仑 (nC)(VR = 400 V;dIF/dt = 200 A/毫秒 (A/µs);正向电流 (IF) ≤ 6 A;TJ = +25°C)和 VF = 1.5 V(IF= 6 A;TJ = +25°C)。由此得出该二极管的 FOM 为 14 nC x 1.5 V = 21 纳焦 (nJ)。
最大重复峰值反向电压 (VRRM) 为 650 V。反向电流 (IR) 在 +25°C 时为 1 µA,VR 为 650 V。最大正向电流 (IF) 为 6 A,最大 IFSM 为 300 A(tp = 10 µs;方波;Tc = +25°C)或 36 A(tp = 10 ms;半正弦波;Tc = +25°C)。
PSC2065LQ 是 Nexperia MPS SiC 肖特基二极管系列的另一款产品。该器件采用 TO247 R2P (TO-247-2) 通孔插装功率塑料封装。从结到外壳的热阻 (Rth(j-c)) 为 1 W。Ptot(Tc ≤ +25°C)为 115 W。
PSC2065LQ 的 QC 为 41 nC(VR = 400 V;dIF/dt = 200 A/µs;IF ≤ 20 A;Tj = +25°C),VF = 1.5 V(IF = 20 A;TJ = +25°C)。因此,FOM 为 41 nC x 1.5 V = 61.5 nJ。
VRRM 为 650 V。IR 在 +25°C 时为 1 µA,VR 为 650 V。最大 IF 为 10 A,最大 IFSM为 440 A(tp = 10 µs;方波;Tc = +25°C)或 52 A(tp = 10 ms;半正弦波;Tc = +25°C)。
结语
与 Si 相比,SiC 肖特基二极管具有强大的技术优势,例如开关性能显著提高,开关频率更高,同时不会降低输出功率或整体系统效率。Nexperia 公司的混合型 MPS 结构充分利用了 SiC 肖特基二极管与 P-N 二极管的并联优势,显著提升了 SiC 肖特基二极管的性能。与同类 SiC 二极管相比,该器件在给定的工作条件下,工作温度更低、可靠性更高、抗浪涌电流能力更强、VF下降更小。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。