一种提高 X 射线安全系统吞吐量的架构
投稿人:DigiKey 北美编辑
2019-03-07
基于数字 X 射线的安全系统可用于检测违禁品、麻醉品、爆炸物、武器和其他安全威胁,常常是邮件、行李和其他货物处理应用的第一道防线。虽然 X 射线技术本身已得到很好的了解,但设计人员一直面临着缩短威胁检测时间的挑战,同时还要保持高精度、高分辨率和低功耗,特别是在 X 射线系统走向便携化的情况下。
满足这些不同需求的理想方法是:实现一种延时最少的高性能多路复用数据采集系统。
本文讨论基于逐次逼近寄存器模数转换器 (SAR-ADC) 来实现此类系统所需的条件。与更常见的流水线 ADC 不同,SAR-ADC 能够进行无延时采样。本文将介绍一些满足此类需求的示例解决方案,以及使用 SAR-ADC 时需要考虑哪些因素。
X 射线系统的功能和优势
数字 X 射线 (DXR) 设备需要小型、高性能、低功耗的数据采集系统来满足安全系统的需求。典型 DXR 系统会以高采样率将许多通道复用到单个 ADC 中,而不会牺牲精度(图 1)。
图 1:在典型的数字 X 射线信号链中,采用高采样率将许多通道复用到单个 ADC 中。(图片来源:Bonnie Baker)
数字射线成像检测器的性能评估是基于其图像质量。因此,X 射线束的采集必须准确,而且处理方式必须精确。数字射线成像提高了动态范围、采集速度和帧率,并且使用特殊图像处理技术来保持均匀性,因此能够显示增强的图像。
安全成像系统必须提供增强的图像以实现精确检测,并缩短扫描时间以提高吞吐量,因此基于 X 射线的安全系统需要精确、灵敏、快速的 ADC 电路。这要从 X 射线信号的数字化开始。
X 射线信号数字化
图 2 中的电路显示了图 1 中放大器与 ADC 信号链部分的电气连接。两个 Analog Devices 的 ADA4897-1ARJZ-R7 放大器形成一个差分-差分放大器驱动器,将信号发送到 Analog Devices 的 AD7625BCPZ 差分输入级。AD7625 是一款 16 位、6 兆样本/秒 (MSPS) SAR-ADC。
图 2:ADA4897-1 放大器驱动 AD7625 SAR-ADC 的原理图,无去耦电容器。(图片来源:Analog Devices)
ADA4897-1 驱动器使用两个低噪声运算放大器,有助于保持 AD7625 ADC 的动态性能。此外,ADA4897-1 的快速建立时间为 45 纳秒 (ns),精度达到 0.1% 以内,非常适合多路复用应用。
不同于高速流水线 ADC,AD7652 的 SAR-ADC 架构采样无延时,其 6 MSPS 采样率支持多个通道快速采样。该 ADC 具有串行低压差分信号 (LVDS) 接口和 16 位直流线性度性能,可确保数字噪声低,并且引脚数量少。
这种放大器/ADC 组合非常适合高性能多路复用数据采集系统,因为其针对整体低噪声和低失真运行进行了优化。此种组合的应用包括本文讨论的便携式数字 X 射线系统和安全扫描仪。
X 射线系统电路描述
X 射线的数据采集电路包括两个激励放大器(连接到 ADC 输入端)、一个用于激励放大器的电压共模电平位移、一个精密电压基准和一个前沿 16 位 SAR-ADC。该信号路径中的所有器件产生的总信噪比 (SNR) 为 88.6 分贝 (dB),总谐波失真 (THD) 为 -110.7 dB。从关键级的角度考察该电路很有益处:
ADC 的输入激励放大器: 在图 2 中,ADA4897-1 放大器具有低失真(1 兆赫兹 (MHz) 时的无杂散动态范围 (SFDR) 为 -93 dB)、快速建立时间(36 ns,精度达到 0.1%)和高带宽 (230 MHz) 特性。两个 ADA4897-1 驱动器的增益均配置为 1 V/V。放大器后接的低通 RC 滤波器采用单极设计、20 欧姆 (Ω) 电阻器和 56 皮法 (pF) 电容器,故其 3 dB 滚降频率为 142 MHz。该低通滤波器可衰减放大器的输出噪声和带外谐波。如果需要,两个 ADA4897-1 单通道放大器可以用一个双通道版本代替,例如 Analog Devices 的 ADA4897-2ARMZ-RL。
激励放大器的电平位移: 通过在单位增益缓冲配置中使用 Analog Devices 的 AD8031ARTZ-R2 放大器,AD7625 的标称 2.048 共模电压 (VCM) 设定了 ADA4897-1 的输出电压。AD8031 通过 590 Ω 串联电阻,将 2.048 共模偏置电压施加到 ADA4897-1 放大器的非反向输入。由于输出阻抗很低且能从瞬态电流快速建立,AD8031 非常适合驱动共模电压。
ADA4897-1 是一款轨至轨输出放大器,采用 5 V 单电源供电时,它的摆幅在 150 毫伏 (mV) 到 4.85 V 之间。采用 -2 V 至 7 V 电源时,若该范围的每一端都有额外的 2 V 余量,这会使失真更低。
ADC 的基准电压: 4.096 外部电压基准(如 Analog Devices 的 ADR434TRZ-EP-R7 或 ADR444ARZ-REEL7),可以通过缓冲放大器(如 AD8031)连接到 ADC 的无缓冲 REF 输入,如图 2 所示。此配置是一种常见的多通道应用方法,其中多个 ADC 共用系统基准。
ADR434 是一款低噪声、高精度 XFET 电压基准,温度漂移很低,拉电流和灌电流分别高达 30 mA 和 20 mA。AD8031 放大器将 ADR434 输出与 AD7625 的基准输入隔离。此外,该放大器可使 AD7625 的 REF 输入上的瞬态电流快速建立并降低阻抗。用于为运算放大器 ADA4897-1 供电的 7 V 电压轨还可以为 ADR434 的 VIN 电源引脚供电。
AD7625 用于 DXR 的优异特性: AD7625 在 6 MSPS 时实现了 92 dB SNR 的动态性能,具有 16 位 (1 LSB) 积分非线性 (INL) 性能,采用 LVDS 接口。
该电路的交流性能表现出高 SNR 和低 THD,支持两种不同的电源配置:双电源(图 3)和单电源(图 4)。
图 3:该示波器图片显示 AD7625 和 ADA4897-1 采用双电源供电(+7 V、-2 V),SNR = 88.6 dB,THD = -110.7 dB,基波幅度 = 满刻度的 -0.6 dB。(图片来源:Analog Devices)
图 4:该示波器图片显示 AD7625 和 ADA4897-1 采用单电源供电 (5 V),SNR = 86.7 dB,THD = -101.1 dB,基波幅度 = 满刻度的 -1.55 dB。(图片来源:Analog Devices)
在图 3 中,输入电路的电源为 +7 V 和 -2 V。在这种配置中,对于一个 20 千赫兹 (kHz)、93% 满刻度信号,高精度、低噪声、16 位数据采集信号链快速傅里叶变换 (FFT) 性能显示 SNR 为 88.6 dB,THD 为 -110.7 dB。
在图 4 中,电路的电源为 5 V。采用此电源时,SNR 等于 86.7 dB,THD 为 -101.1 dB。
双通道 ADA4897-1 驱动器需要 54 mW。将双通道驱动器的功率与 ADC 的 135 mW 功率、电压基准和基准缓冲器的 12 mW 功率相加,得到总功率为 201 mW。图 3 中的电路为 ADA4897-1 驱动器的输入使用 +7 V 和 -2 V 的电源,以最大限度地降低功耗并实现最佳系统失真性能。
电路评估与测试
为了评估和测试 AD7625 ADC,Analog Devices 有一款评估板。为了测试图 2 所示电路,两个 ADA4897-1 运算放大器取代了板载 ADA4899-1YRDZ-R7 运算放大器。该评估板的文档包含详细原理图和用户说明。测试设置的功能框图如图 5 所示。
图 5:AD7624 ADC 的测试电路:两个 ADA4897-1 替换评估板的 ADA4899 运算放大器。(图片来源:Analog Devices)
总结
满足高速数据采集不同需求的理想方法是:使用高性能多路复用数据采集系统,以使延时最少。本文讨论了基于 SAR-ADC 架构的此类系统的实现需求。快速采样 (6 MSPS) 的 AD7625 ADC 支持实现多个通道。该转换器与高精度 ADA4897-1 激励放大器相结合,表现出优异的 SNR 和 THD 性能,使这套器件成为优秀 X 射线解决方案的首选组合。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。