• Preferred Supplier

MoSys

我们的产品

最新产品

QUAZAR™ QPR4™ 576 Mb 和 QPR8™ 1 Gb 内存

Peraso 的 QUAZAR™ 系列存储器是高速存储器大容量 IC,支持最高 640 Gb/s 的高带宽以及快速随机访问速率。

BLAZAR BE2-BURST/BE3-BURST 加速器引擎

Peraso 的 BLAZAR BE2/BE3 BURST 提供 576 Mb 和 1.152 Gb 的高性能存储器,具有存储器中函数,可提高数据移动和传输效率。

BLAZAR BE2-RMW/BE3-RMW 加速器引擎

Peraso 的 BLAZAR BE2-RMW 和 BE3-RMW 具有 576 Mb 和 1.152 Gb 的高性能内存,可实现更快的数据移动、计算和决策。

查看全部

近期 PTM

Image of Peraso Accelerator Bandwidth Engine: High Performance/High Bandwidth
10 minutes
Accelerator Bandwidth Engine: High Performance/High Bandwidth
This presentation will briefly review the accelerator engine product family offered by Peraso.
Image of Peraso's QUAZAR-QPR8 Bandwidth Engine Memory Architecture
5 minutes
Bandwidth Engine Memory Architecture
Peraso's partitioned, parallel array memories deliver the high capacity and low power of embedded DRAM with the performance and ease of use of traditional (6T) SRAM.
查看全部

工具和支持

关于 MoSys

MoSys, Inc. 近 20 年来一直在开发基于存储器的产品。该公司业务始于 1-T(晶体管)存储器 IP 的开发。1 T-SRAM 的访问速度接近 SRAM,但其支持的密度接近 RLDRAM。大多数存储器制造商都将注意力集中在存储器的速度或密度上,并认为一个尺寸就会适合所有。作为 MoSys 存储器发展的一部分,在许多系统中完成的常见任务被识别并作为存储器内置功能添加到内存中,以加快执行速度。这创建了加速器引擎系列。

这些加速器引擎是大型高速存储器,现在可选配存储期内中加速器功能,是否使用这种加速器引擎取决于需要更高级别性能的应用。每个加速器引擎都是多功能组合:1)576 Mb 或 1.152 Gb 高容量存储器,且 tRC 为 3.2 ns;2)高速嵌入式存储内功能(智能),包括 BURST 和 RMW;3)MoSys 提供的高带宽 RTL 控制器。

Blazar 加速器引擎系列为系统架构师/设计师提供了加速选项,其中包括任何竞争产品都无法提供的软件和硬件选项。