Swissbit® 存储器和存储解决方案嵌入式和工业系统需要类型广泛的存储器和存储解决方案。 相比常见的消费类设备,Swissbit 工业级闪存产品专为满足极端环境条件下的最高可靠性要求而设计。 这些产品具备为工业市场量身打造的丰富功能集,拥有我们所承诺的长期可用性。 Swissbit 的工业固态硬盘 (SSD) 产品组合涵盖了所有相关的接口和外形尺寸,包括 SD 和 MICRO SD 存储卡、CompactFlash™ 卡 (CFC)、CFast™ 卡、2.5” SATA、SLIM SATA SSD、mSATA SSD、M.2 SATA SSD 和 USB 闪存驱动器 (UFD)。 我们的闪存处理算法尖端,能对我们产品中使用的单层单元 (SLC) 和多层单元 (MLC) NAND 闪存进行性能和使用寿命优化。 SATA SSD 2.5" X-60 / X-600 系列Swissbit 的工业级 2.5” SSD 是理想的解决方案,适用于需要耐用型且高尺寸密度固态存储的嵌入式和网络/通信应用。 Swissbit 采用 MLC 技术的 SATA 6 Gb/s durabit™ X-60 SSD 模块和运用 SLC 技术的同类产品 X-600 将功能强劲的控制器、DRAM 支持型 FTL 和更大的预留空间(仅限于 MLC)相结合,实现了最强的耐久性和持久性能。 在顺序访问模式下它们实现了高达 520 MB/s 的数据传输速率,在 4 KB 随机访问模式下则实现了 75,000 IOPS。 此外,X-60 / X-600 系列采用了 Swissbit 成熟的电源故障安全、ATA 安全功能集、NCQ、TRIM、高级磨损均衡和坏块管理以及现场固件升级功能。 Swissbit 寿命监视工具针对所有 Swissbit SSD 提供了基于详细 S.M.A.R.T. 的状态信息。 *单击此处查看属性图例
其它资源:回到顶部mSATA / SLIM SATA SSD X-60m、X-600m / X-60s/ X-600sSwissbit 工业级全尺寸 MO-300 SSD 模块包含基于 MLC 的 durabit™ X-60m 和基于 SLC 的 X-600m 系列。 X-60s 和 X-600s 同是 Slim SATA 模块 (MO-297)。 所有四个模块均为理想的解决方案,适用于需要固态存储(外形小巧、可移动、耐久性高)的嵌入式应用。 Swissbit SATA 6Gb/s 模块将功能强劲的控制器和 DRAM 支持型 FTL 与 MLC 或 SLC 技术相结合,实现了最强的耐久性和持久性能。 在顺序访问模式下,这些 SSD 实现了高达 520 MB/s 的数据传输速率,在 4KB 随机访问模式下则实现了 76,000 IOPS。 此外,SSD 系列采用了 Swissbit 成熟的电源故障安全、ATA 安全功能集、NCQ、TRIM、高级磨损均衡和坏块管理以及现场固件升级功能。 Swissbit 寿命监视工具针对所有 Swissbit SSD 提供了基于详细 S.M.A.R.T. 的状态信息。
其它资源:回到顶部M.2 SATA SSD X-60m2 / X-600m2Swissbit 的工业级 M.2 SATA 6Gb/s SSD 是理想的解决方案,适用于需要小外形尺寸固态存储的嵌入式和网络/通信应用。 采用 MLC 技术的 durabit™ X-60m2 SSD 和同等产品 SLC 版本 X-600m2 将功能强劲的控制器和 DRAM 支持型 FTL 相结合,实现了最强的耐久性和持久性能。 X-60m2 通过增大预留空间提高耐久性能。 这一模块提供 2242、2260 和 2280 尺寸类型。 在顺序访问模式下它们实现了高达 520 MB/s 的数据传输速率,在 4 KB 随机访问模式下则实现了 75,000 IOPS。 此外,M.2 产品采用了 Swissbit 成熟的电源故障安全、ATA 安全功能集、NCQ、TRIM、高级磨损均衡和坏块管理以及现场固件升级功能。 Swissbit 寿命监视工具针对所有 Swissbit SSD 提供了基于详细 S.M.A.R.T. 的状态信息。
其它资源:回到顶部CFast SATA SSD F-50 / F-60 / F-240 / F-600CFast™ 卡在单一产品中融合了两个现有行业标准:CompactFlash™ (CF) 卡的外形尺寸和硬盘中常见的串行 ATA (SATA) 接口。 Swissbit 的 SATA 6Gb/s durabit™ F-60 CFast™ 卡将功能强劲的控制器、DRAM 支持型 FTL 和更大的预留空间相结合,实现了最强的 MLC 耐久性和持久性能。 这一系列由低成本的基于标准 MLC 的 F-50 和高端 SLC 版本 F-600 组成。 在顺序访问模式下,这些 SSD 实现了高达 520 MB/s 的数据传输速率,在 4KB 随机访问模式下则实现了 72,000 IOPS。 此外,上述系列采用了 Swissbit 成熟的电源故障安全、ATA 安全功能集、NCQ、TRIM、高级磨损均衡和坏块管理以及现场固件升级功能。 Swissbit 寿命监视工具针对所有 Swissbit SSD 提供了基于详细 S.M.A.R.T. 的状态信息。 *单击此处查看属性图例
其它资源:回到顶部S-200/ S-220/ S-450 / S-45 / S-46 SD 存储卡Swissbit 的工业级 SecureDigital (SD) 卡系列专为适应极端环境条件而设计、制造,并通过了专门测试。 Swissbit 针对特定用途推出各种不同的系列:采用 SLC 技术的 S-200 和 S-220,针对现有项目。 这些 SD 存储卡功耗最低。 durabit S-45/S-46 系列将创新型控制器和基于子页的固件与最新的 MLC 技术相结合,这款固件可实现前所未有的随机写入性能,以及比标准 SD 卡解决方案高出 100 倍的耐久性。 S-45/S-46 固件功能包括强大的内置错误纠正、读取重试、自主数据维护管理、随机数发生器、磨损均衡和坏块管理算法,以及智能电源故障保护。 Swissbit SD 存储卡由 Swissbit 寿命监视工具支持,可获得实时状态信息。 需要最佳耐久性和性能的应用得益于基于 SLC 的 S-450。这一系列支持高达 80 MB/s 的数据传输速率,具备可与 S-45 相同的数据维护功能。S-450 和 S-45 均符合 UHS-I、class 10 速度等级。 借助 MLC 单元的强大位特征,S-46 pSLC 版本的耐久性高出 MLC 6.7 倍,并且具备 S-45 的所有功能。 *单击此处查看属性图例
其它资源:
S-200u/ S-300u/ S-450u / S-45u / S-46u SD 存储卡Swissbit 的工业级 Micro SD 存储卡列专为适应极端环境条件而设计、制造并通过专门测试。 Swissbit 针对特定用途推出各种不同的系列:采用 SLC 技术的 S-200u 和 S-300u,针对现有项目。 这些 Micro SD 存储卡功耗最低。 durabit S-45u 系列将创新型控制器和基于子页的固件与最新的 MLC 技术相结合,这款固件可实现前所未有的随机写入性能,以及比标准 microSD 卡解决方案高出 100 倍的耐久性。 S-45u 中的特殊固件功能包括强大的内置错误纠正、读取重试、自主数据维护管理、随机数发生器、磨损均衡和坏块管理算法,以及智能电源故障保护。 Swissbit microSD 存储卡由 Swissbit 寿命监视工具支持,可获得实时状态信息。 需要最佳耐久性和性能的应用得益于功能相同但基于 SLC 闪存技术的 S-450u。 该系列支持高达 80 MB/s 的数据传输速率。 S-450u 和 S-45u 均符合 UHS-I、class 10 速度等级。 借助 MLC 单元的强大位特征,S-46u pSLC 版本的耐久性高出 MLC 6.7 倍,并且具备 S-45u 的所有功能 *单击此处查看属性图例
其它资源:
CompactFlash™ 卡CompactFlash™ (CF) 仍然是嵌入式和工业市场中最受欢迎的基于闪存的存储解决方案。 其外形尺寸和连接器均是非常成熟的技术。 Swissbit 极为关注品质、可靠性、稳健性和长使用寿命,因此在设计该器件时没有牺牲任何方面的性能。 满足工业级客户的严格要求,是我们在选择元件和采用设计规则时的唯一原则。 我们所用的硬件和固件不仅通过了由我们经验丰富的团队进行的测试与鉴定,还在许多要求苛刻的客户应用中得到了验证。 Swissbit 的 CF 系列 C-3x0 和 C-4x0 均能在商业(0°C 至 70°C)和工业温度(-40°C 至 85°C)范围内工作,是坚固耐用、性能可靠的存储器产品,适用于各种各样的苛刻应用。 这些器件设计用于解决客户关心的各种问题,从兼容性、引导和电源故障安全问题,到长期供电、受控 BOM 和优异的闪存协议处理技术,无所不包,确保了数据完整性业内领先。 与普遍推广的序列性能值相比,Swissbit 尤其关注随机存取值的优化,这是工业级应用的关键因素之一。 *单击此处查看属性图例
其它资源:工业级 CompactFlash™ 卡 C-440 系列产品资料表回到顶部USB 闪存驱动器 – unitedCONTRAST IIUSB 闪存驱动器 (UFD) 能为不同的设计选项提供非易失性固态存储功能,成为 OEM 和工业市场的完美选择。 Swissbit 采用高端 USB 2.0 闪存控制器,实现了极高的数据可靠性和耐用性。 内置 BCH-ECC 引擎能够纠正多达 8 个随机位错误,而先进的磨损均衡算法又可保证极高的耐用性。 USB 闪存驱动器配备获得 USB 2.0 标准认证的 A 型连接器。 满足高性能、高可靠性和工业级要求,使 USB 闪存驱动器成为 OEM 和工业市场的理想选择,如嵌入式计算、网络设备和工业 PC。 *单击此处查看属性图例
其它资源:unitedCONTRAST II 规格书回到顶部嵌入式 USB – USB 闪存驱动器 / 模块通用串行总线 (USB) 接口已是非常成熟的接口技术,几乎能完全替代计算机外设和存储器存储设备中其它任何形式的串行或者并行接口。 USB 的优势在于其灵活性、相当快的序列数据传输速率以及从连接器获取电源的能力。 几乎所有计算机或者嵌入式系统都支持通过标准 USB 插座或者内部板载端子针座连接的设备。 Swissbit 的产品体积变化多样,可在商业和工业级工作温度范围内工作。 能够处理各种算法的最新 NAND 闪存、严格的元件选型、产品变化控制、在整个温度范围内(-40°C 至 +85°C)进行 100% 工艺内最终系统测试,让 Swissbit 的 USB 闪存驱动器 (UFD) 尤其在嵌入式和工业市场中牢牢扎稳脚跟。 Swissbit 的 U-110 系列(USB 闪存模块)是一种功能全面、基于闪存的存储解决方案:
所有 Swissbit USB 解決方案都将各种安全功能和用于产品使用寿命控制的生命时间监视工具融于一身。
其它资源:USB 闪存模块 U-110 系列规格书回到顶部 |
Swissbit 零件搜索
特色产品
视频
产品培训模块 (PTM)
相关文档
应用说明
资料表
手册和目录
白皮书
|