用于物联网的无线技术
作为所有主要无线技术的领先供应商,Silicon Labs 已为物联网部署了超过十亿颗无线芯片。Silicon Labs 拥有用于高效开发智能家居、消费、商业、医疗和工业应用的芯片、软件和工具。
Silicon Labs 拥有针对终端节点和网关的可扩展且可安全升级的架构,可以帮助您满足最严格的政府法规,并在联网产品的整个生命周期内保证其安全。利用他们在网状技术和多协议共存方面的专业知识,为物联网提供先进、安全的无线解决方案。
- 蓝牙
- 专有无线
- Wi-Fi
- Z-Wave
- Zigbee 和 Thread
蓝牙
蓝牙
低功耗蓝牙模块和 SoC 解决方案
Silicon Labs 的蓝牙产品组合包括蓝牙低功耗 (LE)、蓝牙 6.0、5.4、5.1 和蓝牙经典技术解决方案。这种完整、易用的蓝牙产品组合包括各种模块、SoC 和开发套件以及高级软件堆栈和开发工具。





用于 EFR32™ Blue Gecko SoC 的蓝牙套件 - SLWSTK6020B
Blue Gecko 低功耗蓝牙 SoC 套件能够让开发人员快速建立蓝牙连接和评估 Blue Gecko SoC。
- 套件内容:
- Blue Gecko 低功耗蓝牙 SoC 无线电板、无线入门套件主板 + USB A 转 USB Mini-B 电缆
- 套件特性:
- 模块化设计支持不同的无线电板
- 扩展针座可实现轻松扩展
- 支持以太网和 USB 连接的集成调试和数据包跟踪
Silicon Labs 的 SoC
零件编号 | 说明 | 查看详情 |
---|---|---|
BGM210P022JIA2R | BGM210P BLUE GECKO 模块 +10 DB | 查看详情 |
EFR32BG21A020F1024IM32-BR | IC MCU 2.4G 20DB 蓝牙 5.1 | 查看详情 |
EFR32BG22C224F512GN32-C | BLUE GECKO, TQFN32, 安全引导 | 查看详情 |
EFR32BG21A020F1024IM32-BR | IC MCU 2.4G 20DB 蓝牙 5.1 | 查看详情 |
EFR32BG13P632F512IM32-C | IC 射频收发+MCU 802.15.4 32QFN | 查看详情 |
EFR32BG12P132F1024GM48-B | IC 射频收发+MCU 蓝牙 48VFQFN | 查看详情 |
Silicon Labs 的模块
零件编号 | 说明 | 查看详情 |
---|---|---|
BGM210P022JIA2R | BGM210P BLUE GECKO 模块 +10 DB | 查看详情 |
BGM210PA22JIA2 | BLUE GECKO 10BD 模块 | 查看详情 |
BGM13P22F512GA-V2R | 收发模块蓝牙芯片 SMD | 查看详情 |
BGM13P22F512GA-V2 | 收发模块蓝牙芯片 SMD | 查看详情 |
BGM111A256V2R | 收发模块蓝牙芯片 SMD | 查看详情 |
Silicon Labs 开发套件
零件编号 | 说明 | 查看详情 |
---|---|---|
SLTB010A | BG22 THUNDERBOARD | 查看详情 |
SLWSTK6021A | EFR32XG22 无线 GECKO 入门 | 查看详情 |
SLWSTK6006A | EFR32XG21 网状网络入门套件 | 查看详情 |
SLWSTK6102A | XGM210P 无线 GECKO 模块 ST | 查看详情 |
SLEXP8027A | BGX13P 入门套件 | 查看详情 |
SLWSTK6101D | 蓝牙模块 | 查看详情 |
SLTB004A | THUNDERBOARD SENSE 2 IOT 套件 | 查看详情 |
专有无线
Sub-GHz 和 2.4 GHz 专有无线协议
Silicon Labs 的专有无线产品组合涵盖从收发器到用于物联网应用的多频段无线 SoC。他们的设备提供超低功率、最长范围、最高 20 dBm 的输出功率和多种调制方案,同时覆盖主要频段。Silicon Labs 动态多协议 (DMP) 支持智能手机与远程解决方案的连接,易于使用的 SDK 可加速专有协议的开发。


RAIL(无线电抽象接口层)
Silicon Labs 的 RAIL(无线电抽象接口层)能够让您运用上最新的射频技术,而不会牺牲您已对无线协议所做的投资。RAIL 旨在支持专有协议或标准型协议,可简化代码向新 IC 的迁移并确保其不易过时。
Connect 堆栈
Silicon Labs 的 Connect 是一种基于 IEEE 802.15.4 的无线网络堆栈,适用于广泛的专有应用,并针对需要低功耗的器件进行了优化。这款功能齐全、易于定制的网络堆栈旨在满足全球各个地区的监管规范要求,并支持 Sub-GHz 和 2.4 GHz 频带。
Wi-Fi
Wi-Fi 解决方案
Silicon Labs 的 Wi-Fi 产品组合包括 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 4 SoC 解决方案,支持 Wi-Fi 和蓝牙,具有超低功耗,可延长电池寿命,高性能,适合边缘计算,具有一流的安全性、长距离,以及通过 FCC、IC 和 ETSI/CE、MIC 认证的模块。
了解 Silicon Labs 专为物联网设计的最新高能效 Wi-Fi 解决方案。

WFM200S 系列 2 Wi-Fi 收发器模块
WFM200S 模块是经认证的理想 Wi-Fi 收发器,可用于实现安全、低功耗的物联网 Wi-Fi 应用。该 Wi-Fi 收发器包含一个 2.4 GHz 802.11b/g/n 无线电(MAC 层和 PHY 层),针对拥挤射频环境下的低功耗和最佳射频性能进行了优化,支持基于 Linux 和基于 RTOS 的主机,提供了一个完整的 Wi-Fi 解决方案。

WF200 系列 2 Wi-Fi 收发器 IC
WF200 模块是理想的 Wi-Fi 收发器,可用于实现安全、低功耗的物联网 Wi-Fi 应用。该收发器是一个 2.4 GHz 802.11b/g/n 无线电(MAC 层和 PHY 层),针对拥挤射频环境下的低功耗和最佳射频性能进行了优化,支持基于 Linux 和基于 RTOS 的主机,提供了一个完整的 Wi-Fi 解决方案。

WGM160P 系列 1 Wi-Fi 模块
WGM160P 器件是经全面认证的 Wi-Fi 模块,安全、低功耗,专为物联网应用设计。该器件具有 2.4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi 无线电和 72 MHz Cortex M4 MCU,可运行完整的 Wi-Fi 堆栈、TCP/IP 堆栈和您的应用。像以太网 MAC 和容性触控这样的高级外设有助于缩小 BOM 并为您的产品添加更多功能。

WGM110 Wi-Fi 模块
Silicon Labs 的 Wizard Gecko WGM110 是一款功能全面的 Wi-Fi 模块,面向那些特别需要出色射频性能、低功耗和快速上市的应用。
Silicon Labs 开发套件
零件编号 | 说明 | 查看详情 |
---|---|---|
SLWSTK6120A | Wi-Fi WGM110 2.4 GHz 开发套件 | 查看详情 |
AMW007-E04 | AMW007 扩展板 | 查看详情 |
AMW007-E03 | AMW007 开发板 | 查看详情 |
Silicon Labs 的模块
零件编号 | 说明 | 查看详情 |
---|---|---|
WFM200S | Wi-Fi 收发器模块 | 查看详情 |
WF200 | Wi-Fi 收发器 IC | 查看详情 |
WGM160P | Wi-Fi 模块 | 查看详情 |
WGM110E1MV2R | Wizard Gecko WGM110 Wi-Fi 模块 | 查看详情 |
AMW007-1.2.0R | 射频收发模块 2.4 GHz 802.11B/G/N | 查看详情 |
WGM110A1MV2R | Wi-Fi 片式天线射频收发模块 | 查看详情 |
AMW006-3.2.0R | Wi-Fi 96 K 1 MB 84 MHz 射频模块 | 查看详情 |
Z-Wave
Z-Wave 解决方案
Z-Wave 是一种专为家庭自动化设计和开发的可靠、强大无线技术。
与严重依赖 WLAN 设备所在的拥挤的 2.4 GHz 和 5 GHz 网络的其他标准不同,Z-Wave 使用 Sub-GHz 频率,显著降低了网络干扰的可能性。Z-Wave 还通过信息确认和网状网络以及 100% 的互操作性提供安全可靠的双向通信。



Silicon Labs 开发套件
零件编号 | 说明 | 查看详情 |
---|---|---|
RBK-ZW500DEV-CON2 | Z-WAVE 500 系列的开发套件 | 查看详情 |
RBK-ZW500DEV-EMB2 | Z-WAVE 500 系列的开发套件 | 查看详情 |
RBK-ZW500-U2 | Z-WAVE 500 系列区域套件(美国) | 查看详情 |
RBK-ZW500-E2 | Z-WAVE 500 系列区域套件(欧洲) | 查看详情 |
RBK-ZW500-H2 | Z-WAVE 500 系列区域套件(亚洲) | 查看详情 |
ACC-ZDB5101-U2 | 开发板带 ZM5101(美国) | 查看详情 |
ACC-ZDB5101-E2 | 开发板带 ZM5101(欧洲) | 查看详情 |
ACC-ZDB5101-H2 | 开发板带 ZM5101(亚洲) | 查看详情 |
Silicon Labs 的模块
零件编号 | 说明 | 查看详情 |
---|---|---|
ZM5101A-CME3R | 射频模块 ZM5101 | 查看详情 |
ZM5202AE-CME3R | 射频收发模块 ISM<1GHZ | 查看详情 |
ZM5202AU-CME3R | 射频收发模块 ISM<1GHZ | 查看详情 |
ZM5304AE-CME3R | 射频收发模块 ISM<1GHZ | 查看详情 |
ZGM130S037HGN1R | Z-WAVE 700 ZEN GECKO MOD LGA64 | 查看详情 |
EFR32ZG14P231F256GM32-BR | IC Z-WAVE 700 ZEN GECKO QFN32 | 查看详情 |
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 模块和 SoC 解决方案
作为拥有数十年经验的 Zigbee 解决方案领先提供商,Silicon Labs 提供业界最值得信赖和使用最广泛的 Zigbee 解决方案。他们的高性能、低功耗无线设备组合与一流的 Zigbee 软件和工具相结合,使您能够快速进入市场。
Thread 利用自修复网状功能、基于原生 IPv6 的连接和最先进的安全性以及为连接设备提供多种应用层选择,解决了从边缘到云的 IP 连接难题。Silicon Labs 使用流行的 OpenThread 开源实现,通过成熟的网状网络硬件和认证的软件解决方案来加速产品上市时间。



EFR32™ Mighty Gecko 入门套件 - SLWSTK6000B
EFR32MG 支持网状网络 (Thread/Zigbee)、智能蓝牙和专有网络。Mighty Gecko 入门套件能够成为所有协议栈的开发平台。该套件包括 Zigbee 和 Thread 软件堆栈、样例代码和集成式调试适配器。此外,该套件还提供低功耗 (LE) 蓝牙支持。
- 套件内容:
- 3x 无线入门套件主板,3x EFR32MG12 2.4 GHz 19 dBm 无线电板,3x EFR32MG12 2.4 GHz 10 dBm 无线电板
- 套件特性:
- 模块化设计
- 易于扩展
- 集成调试
- 网状网络调试和数据包跟踪
- 可视能量分析和优化

MGM13P02 Mighty Gecko 模块 + 10 dBm 无线电板 - SLWRB4306C
Mighty Gecko 模块 SLWRB4306C 无线的无线电板可插入到 Mighty Gecko 入门套件附带的主板中。利用该入门套件可访问 Zigbee® 和 Thread 软件堆栈。

用于 Zigbee 和 Thread 的 EM35x 网状网络开发套件
Silicon Labs 的 EM35x 网状网络开发套件专为基于 Zigbee 和 Thread 协议的网状网络系统的原型设计和开发而设计。每个套件均包括 EM357 和 EM3588 模块,以及在 EM35x 或 EM358x 器件基础上进行应用开发所需的硬件和软件工具。
- 套件内容:
- 3x EM3588 无线电控制模块板,3x EM35x 分线板,3x EM35x 调试适配器 (ISA3),EM35x 模块多样化套装(6 个模块)等
- 套件特性:
- 开发多节点网状网络
- 同步监测和调试多个节点
- 直观分析系统性能

用于互联家居的网状网络参考设计
Silicon Labs 完整的、经过优化且易于使用的参考设计系列适用于家庭自动化和照明应用,基于最新的 EFR32™ Mighty Gecko 技术,可降低网状网络互联应用开发的复杂性,并最大限度降低了功耗。
- EFR32MG12 互联照明套件
- EFR32MG12 互联智能插座套件
- EFR32MG12 占位传感器




用于 Zigbee 和 Thread 的 EM358x 和 EM359x SoC 和网络协处理器
用于 Zigbee 和 Thread 的 Silicon Labs EM358x 和 EM359x 器件是业界领先的基于 ARM® Cortex®-M3 的网状网络 SoC 系列,在紧凑的封装中实现了无与伦比的性能、功耗和代码密度。
多协议无线连接
多协议无线连接可以提供更好的消费体验,使设计能够服务于多个地区,并支持现场升级以满足不断变化的市场需求。利用多协议软件和无线 SoC 以及集成的 Arm®Cortex®-M4 MCU 来引入低功耗 Bluetooth® (BLE) 技术、Zigbee、Thread 和专有无线连接,以加快生产速度。
Mighty Gecko SoC|Mighty Gecko 开发套件
Blue Gecko SoC|Blue Gecko 开发套件
Flex Gecko SoC|Flex Gecko 开发套件
Silicon Labs 开发套件
零件编号 | 说明 | 查看详情 |
---|---|---|
SLWSTK6000B | EFR32MG12 2.4 GHz 网状网络套件 | 查看详情 |
SLWRB4306C | 网状网络模块无线电板 | 查看详情 |
SLWSTK6020B | EFR32 Blue Gecko 蓝牙入门套件 | 查看详情 |
SLWSTK6060B | EFR32 Flex Gecko 2400/915 MHz | 查看详情 |
简体中文
|
English