Strato Pi CM v3 和 Duo v3
Sfera Labs 的紧凑型边缘计算服务器支持工业应用的 Raspberry Pi CM4S
Sfera Labs Strato Pi CM v3 和 Strato Pi CM Duo v3 带来了多项创新,包括对 Raspberry Pi 计算模块 4S (CM4S) 的支持。基于与 Raspberry Pi 4 Model B 相同的 CPU,计算模块 4S 比计算模块 3+ 和更早的计算模块 3 更强大。Strato Pi CM 与带有嵌入式 eMMC 的计算模块 3、3+ 和 4S 兼容,它提供了对 RS-485 线路的增强保护,并且它具有重新设计的实时时钟电路,大大提高了计时精度并扩展了备用电池寿命。
Strato Pi CM v3 具有一个硬件看门狗、两个可单独重新启动的 USB 端口、一个安全元件芯片/加密芯片,可用于存储安全密钥并实现其他安全功能,并且微控制器的固件可从远程升级 Pi 本身。由于 Strato Pi CM v3 缺少 microSD 插槽,因此与 Compute Module Lite 版本不兼容。
Strato Pi CM Duo 增加了两个 microSD 卡插槽和一个创新的高速开关矩阵,允许 Raspberry Pi Compute Module Lite 从任一 SD 卡启动操作系统,同时可以完全访问另一张 SD 卡以获取额外存储或保持操作系统和数据的最新故障转移映像。这种架构允许在一张 SD 卡上执行 Pi 操作系统的完整映像升级,而系统则在另一张 SD 卡上运行。验证新映像后,Strato Pi CM Duo 可以重新启动计算模块,从第二张 SD 卡启动。如果启动过程不成功,它将安全回滚到原始 SD 卡。
特性
- 2 模块 DIN 导轨箱
- 可插拔端子块上的电源和串行连接
- 9 VDC 至 28 VDC 电源,具有浪涌和反极性保护以及 1.1 A 自恢复保险丝
- 24 VDC 时,向 5 V Raspberry Pi 计算模块电源输入引脚提供高达 1.9 A 的最大连续电流(3 A 峰值)
- 与 Raspberry Pi 串行线连接的标准 RS-485 接口,具有光隔离器和静电放电保护
- 2 个 USB 2.0 Type-A 端口,具有单独的电源控制和故障检测功能
- 10/100 以太网端口
- 嵌入式 Raspberry Pi 计算模块 eMMC 闪存(8 GB、16 GB 或 32 GB)
- 硬件看门狗,完全独立于 Raspberry Pi 计算模块,通过 GPIO 控制
- 带有可更换备用电池的实时时钟 (RTC)
- 嵌入式 Microchip ATECC608 安全元件芯片
- 适用于 Strato Pi 微控制器的集成引导加载程序,允许直接从 Raspberry Pi 进行现场固件升级
- GPIO 控制的 LED
- 用于指示电源和串行线路活动的 LED
- 嵌入式按钮隐藏在前面板后面并连接到 GPIO 引脚
Strato Pi CM v3 and Duo v3
发布日期: 2024-02-28