FX-400 光纤放大器
Panasonic 的 FX-400 系列在 LED 光源中提供了 1.5 倍增大,实现了更高的防尘、防污能力
Panasonic 的 FX 400 系列 LED 光源相比以前型号已增大至 1.5 倍。 这样可以实现更高的防尘、防污能力,从而缩短维护所需的时间。 通过使用一个四化学发光元件,结合内置的自动功率控制电路,从而确保长期的稳定性。
FX-400 系列高功率数字光纤传感器是一款简单、易用的传感器,同时不影响功能。 这款传感器已经过精心调校,新手都可以开箱即用,具有一些高端装置中才有的实用功能。 传感器的用户界面得到了增强,提供一个双数字显示器和一个大的调节器。 显示器能同步显示入射光强度和阈值,从而改善了配置和维修过程。 快速阈值修改从未有过如此容易。 同时该器件也可作一些简单的小变动,因为在显示器上有一个数字对应于灵敏度调节器的 30 度旋转。 调节器无起始或终止位置,因此不可能出现旋转过度而造成损害。
特性:
- 手动调节配合双数字显示器,可实现快速、轻松地设置
- 带有方便设置的数字显示器的多匝咬合式电位计
- 通过 4 化学 LED 改进了发光稳定性
- 多个彩色 LED 选择,适合各种应用