AD9680 A/D 转换器

Analog Devices 发布了其确立 14 位 GSPS 性能标准的全新数据转换器

Analog Devices 的 AD9680 A/D 转换器的图Analog Devices, Inc. 宣布其双通道、1.25 V、14 位、1 GSPS AD9680 A/D 转换器即将上市,该器件具有同类最佳的噪声和动态范围性能,为在通信、仪器仪表和军事/航空应用众实现直接 RF 采样奠定了基础。 该器件拥有业内最低的 -154 dBFs/Hz 噪声密度。 利用这一突破性性能、带宽和 ADI 宽带 RF 数据采集技术的集成功能,可在拥挤的 RF 环境中、在比以往更大的带宽内获得更好的信号提取性能。 AD9680 兼容来自主要制造商的 FPGA,辅以公认的良好配置。 AD9680 以及日前推出的 14位、2 GSPS AD9625 模数转换器彰显了 ADI 以领先产品推动直接 RF 采样发展的锐意创新能力。

AD9680 A/D 转换器具有有以往产品中没有的动态范围性能,可以将直流信号转换为 2 GHz 输入数字信号,从而使系统设计人员拥有更多自由,来权衡信号带宽、噪声和线性度。 实施直接 RF 采样架构则可消除模拟下变频级及其相关噪声和成本,并且更多的前端配置和调谐全部在数字域中完成。 利用 AD9680,设计人员不仅可以提高信号灵敏度和带宽数据速率,还能使用先进的可再配置数据采集或无线电平台。 该 A/D 转换器还配备相应的评估板设计环境和参考设计,可以加快系统原型开发及板级设计和布局。

发布日期: 2014-06-11