DigiKey 在 2024 年第三季度新增 611,000 多种产品和 139 家供应商
美国 , 明尼苏达州 , 锡夫里弗福尔斯市 - 2024 年 10 月 24 日
全面现货供应、提供快速交付的全球电子元器件和自动化产品分销商 DigiKey 日前很高兴地宣布,在 2024 年第三季度增加上百家供应商合作伙伴并推出数十万种新产品,具体包括 139 家供应商和 611,000 多种创新产品,涵盖其核心业务、市场和 DigiKey 代发项目。
DigiKey 在 2024 年第三季度大幅扩展了其新产品阵容,共新增 139 家供应商和 611,000 多种创新产品。
DigiKey 全球业务开发副总裁 Mike Slater 指出:“我们始终致力于提供行业领先的多样化产品,并不断推出各种新产品。在刚刚过去一个季度中,我们通过丰富产品线和拓展供应商合作伙伴,将我们的承诺提升至一个新的水平。而且仅去年一年,DigiKey 就新增了两百多万种产品,进一步为DigiKey 在全球提供优质的电子元器件和自动化产品分销服务铺平道路。”
2024 年第三季度新增的供应商包括:3DMakerPro,提供高性价比专业 3D 扫描仪;Anker,为高级音频、移动娱乐和智能家居提供移动充电产品; 以及 Applied Measurements,设计和制造用于工程测量、监视和控制的传感器、变送器及系统。
DigiKey 旨在为全球领先和新兴的企业提供尖端技术元器件。上季度,公司产品目录新增众多产品,为半导体、电源、电容器、连接器、工业自动化、物联网和车辆自动化等领域提供了有力支持。推出的新产品包括:
- ST 的 STM32MP25 应用处理器,旨在用于安全计算和高级边缘 AI
- Arduino 的即插即用套件,为自学者提供了一个用户友好且无需面包板的学习方式,帮助他们熟悉电子器件
- TDK-Lambda 的HWS3000G/GT 系列可编程电源,采用单相或三相输入,从零到其最大额定值全范围可编程
- KEMET 的 SMP255 X和 SMP253 Y 电容器,这是用于 EMI 滤波器的组合,具有高绝缘电阻、自恢复特性和出色的电压脉冲处理能力,因此成为安全关键型应用的理想选择。
- Molex 的NextStream 连接器系统,提供最高 64Gbps 的数据传输速度,符合 PCIe 6 代标准
- NI 的 mioDAQ USB 数据采集装置,提供现代化的测量能力,使用起来更简单
- U-blox 的 LEXI 物联网模块,以极小的 16x16mm 封装实现了物联网功能,因此成为需要保持网络连接的电池供电型应用的理想选择
DigiKey 通过新增产品、供应商及其他服务,以新的方式为其迅速增长的客户群提供支持。如需详细了解 DigiKey,请访问 DigiKey 网站。
关于 DigiKey
DigiKey 总部位于美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,是全球电子元器件和自动化产品前沿商业分销领域公认的领航者和持续创新者。我们通过分销来自 3,000 多家优质品牌制造商的 1,590 多万种元器件获得了强大的技术优势,并凭借行业领先的产品存货广度和深度以及立即发货的能力,确立了我们在分销领域的领导地位。DigiKey 还为工程师、设计师、创建者和采购专业人员提供丰富的数字解决方案、无障碍互动和工具支持,以帮助他们提升工作效率。如需了解更多信息,请访问 www.digikey.cn 并关注我们的微信、微博、腾讯视频和 BiliBili 账号。
- 新闻联系人
- Wai-Chun Chen
- +65 9746 0373
- waichun.chen@gmail.com