GigaDevice 串行 NOR 和 NAND 产品系列通过 Digi-Key 面向全球发售
美国 , 明尼苏达州 , 锡夫里弗福尔斯市 - 2018 年 10 月 25 日
根据最近达成的分销协议,在提前期和价格方面极具竞争力的 GigaDevices 广泛串行 NOR 和低密度 NAND 产品现通过全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 面向全球现货供应。
GigaDevice 产品组合拥有 512Kb 至 512Mb 的各种密度 NOR 闪存,更高密度的 1Gb 和 2Gb 产品即将推出;封装形式多样,包括最高 8Mb 密度的最小 USON 封装 (1.5 x 1.5 mm)。NAND 产品包括 SLC 和 OnFi NAND,密度分别为 1Gb、2Gb 和 1Gb。GigaDevice 将在 2019 年上半年推出 4 Gb 和 8Gb SLC NAND。
GigaDevice 存储业务部门副总裁 Kevin Shu 表示:“作为串行闪存技术的全球供应商,我们期待与 Digi-Key 及其广泛的全球客户群合作,扩大 GigaDevice 品牌的市场存在,将更多产品交付到设计工程师手中。”
闪存通常用于存储启动代码和 BIOS 信息,在系统中的位置靠近控制器或处理器。GigaDevice 产品还支持针对汽车应用的 AEC-Q100 标准。
Digi-Key 全球供应商管理副总裁 David Stein 指出:“鉴于 GigaDevice 的市场地位及其提供更广泛产品组合(包括更新安全性和 ECC 特性)的承诺,我们很高兴与 GigaDevice 合作,为我们的全球客户群提供各种高性能闪存产品。”
有关 GigaDevice 及其串行闪存产品系列的更多信息,请访问 Digi-Key 网站上该厂商的供应商中心页面。
关于 GigaDevice
GigaDevice 于 2005 年在硅谷创立,是一家领先的无晶圆厂半导体公司,致力于高级存储技术和 IC 解决方案。GigaDevice 提供各种高性能闪存和 32 位通用 MCU 产品。GigaDevice 是 SPI NOR 闪存先锋公司之一,自 2010 年以来其产品已用在超过 100 亿的电子设备上。该公司于 2016 年 8 月在上海证券交易所上市。
关于 Digi-Key Electronics
Digi-Key Electronics 是一家全球性的电子元器件综合服务授权分销商,总部设在美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市,经销着来自 750 多家优质品牌制造商的 830 多万种产品,其中 150 多万种现货供应,可立即发货。Digi-Key 还提供各种各样的在线资源,如 EDA 和设计工具、规格书、参考设计、教学文章和视频、多媒体资料库等。通过电子邮件、电话和在线客服提供 24/7 技术支持。如需其他信息或查询 Digi-Key 的广泛产品系列,请访问 www.digikey.cn。