DigiKey 工具栏最终用户许可协议
DigiKey 可下载工具栏(下称“工具栏”)会不断更新,旨在让您结合互联网浏览器使用,轻松获取 DigiKey 拥有并运营的 digikey.com 及相关网站上提供的各种服务。 本协议中出现的“我们”均指 DigiKey。 本协议中出现的“您”均指安装了工具栏的电脑的所有者或合法拥有该电脑的人,或无论经该电脑所有者同意与否而使用该电脑的任何人。 只要您下载、安装或使用工具栏,即表示您同意遵守本《最终用户许可协议 (EULA)》中的各项条款。
1. 工具栏特性
工具栏上有互动按钮。通过这些按钮,您可以使用不同的特性和功能,提高您使用 DigiKey 网站的效率(下称“工具栏服务”)。 我们会经常在事先通知或不通知您的情况下更改、增加或取消工具栏服务。 只要您下载、安装或者使用工具条,即表示您同意我们对工具栏服务所做的任何改动。 工具栏与您的互联网浏览器结合使用,且工具栏服务可能会改变您的互联网浏览器或其他软件的功能。 只要您下载、安装或使用工具栏,即表示您同意接受由工具栏本身或安装、使用工具栏给您造成的系统变化。 工具栏已经过优化,可与 IE 5.5 或更高版本、Firefox 2.0 或更高版本等浏览器结合使用。
2. 工具栏的使用
工具栏仅供您用来获取 DigiKey 网站提供的服务,不可用作其他用途。 您使用工具栏时,不得以任何方式干扰 DigiKey 网站的运行或功能,或干扰通过 DigiKey 网站(含 DigiKey 工具栏)提供的服务。 您使用工具栏时,不得以任何方式干扰其他任何一方使用 DigiKey 网站或享受其提供的服务。 您同意不采用通过网页蜘蛛、机器人、蠕虫程序或者其他任何自动方法实现的自动方式使用工具栏。
3. 知识产权
您承认 DigiKey 或第三方对全部或部分工具栏、或通过工具栏提供或与工具栏一起提供的软件拥有所有权利、名称和利益,包括(但不限于)所有知识产权。 “知识产权”指根据现有专利法、版权法、商业保密法、反不正当竞争法中规定的任何权利、任何其他专有权利以及这些权利的任何申请、续期、扩展和还原,无论这些权利现在还是将来在全球范围内生效。 您同意不会实施以下行为:(1) 以获得源代码为目的,对工具栏或者工具栏服务进行反编译、逆向工程或者反汇编,(2) 使用或者安装工具栏时篡改或者干扰工具栏的运行和功能,(3) 向第三方销售、出租或者再次销售工具栏,(4) 复制、影印、拷贝(用于合理的备份除外)、修改或导出工具栏,或者 (5) 向法律禁止的国家直接或者间接出口工具栏。 如果您公司内的人员有机会阅读并同意遵守这些条款,则您可以复制工具栏并分发给这些人。 如果您公司中的其他人没有机会阅读并同意遵守这些条款,但您仍希望向他们提供工具栏副本,并且您有合法权利要求您的公司(及公司中的其他人)遵守这些条款,则您可以向他们提供工具栏副本。 如果您没有这项权利,且这些人也没有机会阅读并同意这些条款,则您不得向他们提供工具栏。 您可以推荐任何人在 www.digikey.com/toolbar 网页自行下载工具条。 对于 DigiKey 或任何第三方的版权声明、商标,或者工具栏附带、包含的、随工具栏一起提供或通过工具栏获得的其他专有权声明,您同意不会删除、改动或者使其模糊。 您同意本协议未授权您拥有全部或部分工具栏,并同意仅获得工具栏许可,但并未出售给您。
4. 隐私声明与条款
使用工具栏和 DigiKey 网站受 DigiKey 隐私声明和 DigiKey 网站条款的约束。这些规定均可从 DigiKey 网站获得。 作为下载、使用工具栏的一项条件,且如果按照法律规定或鉴于以下合理原因而需要善意获取或公开您的信息,则您同意 DigiKey 可以获取、公开我们根据您使用工具栏或 DigiKey 网站的情况收集到的关于您的任何信息:(1) 满足任何适用法律、规范、法律程序或政府要求;(2) 加强本 EULA 协议执行力度,包括调查可能出现违反该协议的情况;(3) 查找、预防或解决欺诈、安全或技术问题;(4) 保护 DigiKey 公司、DigiKey 网站用户、我们的雇员和公众的权利、财产或安全;或者 (5) DigiKey 条款中规定的其他原因。
5. 自动更新
我们会(但不是被要求)经常发布工具栏更新,更新内容包括补丁、缺陷修复程序、新特性、新版本或增强功能(总称“更新”)。 所有更新均受本 EULA 协议约束。 如果或当我们(但不是被要求)发布更新时,我们会向您提供这些更新。 通过您首次在自己的电脑上下载并安装工具栏,即表示您同意在无需进一步征得您同意或事先不通知您的情况下,我们可以自行决定向您自动提供此类更新。
6. 卸载工具栏
如果您不希望在自己的电脑上使用工具栏,可随时卸载。 此外,如果我们根据自己的判断,确定您违反了本 EULA、DigiKey 隐私声明或 DigiKey 条款的规定,或如果我们决定不再提供工具栏,则我们有权利随时终止您访问或使用工具栏的权利。
7. 赔偿
您同意,对于因您使用工具栏或未能遵守 EULA 引起的或与这些行为有关的,针对 DigiKey 及任何第三方授权商(统称“受保护方”)提起的索赔或各种诉讼,您将保证任何受保护方及其母公司、子公司、分公司、职员、董事、雇员、代理人不承担任何责任。
8. 保修免责声明
对由于您下载、安装、使用或下载工具栏或接受工具栏服务引起的任何危害,我们不承担任何责任。 我们将仅按“原样”向您提供工具栏服务,不附带任何类型的担保。 在法律允许的最大范围内,我们拒绝提供所有明确、隐含的法定担保,包括但不限于针对某一特定用途的适销性、适用性担保以及非侵权性担保。 我们对以下情况不提供任何担保:工具栏或者工具栏服务的可操作性、预期功能、连续或无故障运行;与其他任何产品、软件或硬件一起使用时运行或功能正常;不会损坏其他任何产品、软件、硬件(包括但不限于任何电脑)或造成数据丢失或损坏;或使服务时间最短。 在某些司法管辖区可能不允许责任免除,因此本部分规定可能不适用于您。
9. 责任限制
对于工具栏或工具栏服务造成的,与您下载、安装、使用或使用不当、卸载有关的,因信赖工具栏或工具栏服务造成的任何直接、间接、偶发、后续、典型或惩罚性损坏,我们在任何情况下都不会为您承担任何责任,无论这些责任基于合同、担保、侵权(含疏忽)产品责任、个人伤害、侵犯财产,还是他原因引起的任何索赔,且无论造成此类损失或损坏的个人是否被告知会造成此类损坏或损失的可能性。 某些司法管辖区会限制此类有限责任,这种情况下本条规定不适用于您。 尽管有上述规定,但在任何情况下我们的赔偿责任不超过 100.00 美元。
10. 管制法律
相关各方同意在本 EULA 协议下引起的争议将单独裁定,而非合并裁定,且无论有无其他任何法律冲突,所有争议应按照明尼苏达州的法律解决、解释。 联合国国际货物销售公约不适用于本协议。 所有争议应在位于明尼苏达州明尼阿波利斯市的州或联邦法庭裁定,因此您应以不可撤销的方式服从此类法庭在此类争议裁定方面的民事管辖权。
11. 其它规定
本 EULA 协议、DigiKey 隐私声明和 DigiKey 条款构成了您和 DigiKey 之间有关工具栏的全部协议,且这些协议取代相关各方现有或以前有关工具栏的任何口头和书面协议。 我们对 EULA 协议所做的任何更改将在 DigiKey 网站上公布。 您使用工具栏时将受到当时生效的 EULA 协议约束。 DigiKey 未行使或执行本 EULA 协议的任何权利或规定并不意味着我们放弃这些权利或规定。 如果具有合法管辖权的法庭发现本 EULA 协议中的任何一条规定无效,则相关各方仍同意法庭按照规定所体现的各方意愿执行,且本 EULA 的所有其他条款仍完全合法有效。