生物识别技术可以给我们的互联世界带来什么

近些年来,人们为了实现各种跟踪,提高自动化水平以及最终简化我们的生活方式,与数字设备的交互不断增加,并且已然成为我们日常生活的一部分。现在从解锁智能手机到管理财务,再到调节我们的家庭供暖和警报系统,基本上都离不开新型数字技术的帮助。而且事情才刚刚开始:在这个便捷的新时代,用例正在迅速增加。

使用生物识别技术控制进入某些区域可以增强安全性。(图片来源:Fingerprints)

在这个便捷、互联的新技术浪潮中,运动、温度、重量和速度传感器全部是重要的组成部分。但是,在多个用例中,有一种类型的传感器已经成为领先者——即生物识别传感器。

将生物识别技术集成到设备中,可使许多行业同时增强安全性并消除摩擦点。重要的是,生物识别技术在智能手机世界的惊人成功应用,证明了实现访问控制的生物识别传感器的吸引力。

但是实际上,当前市场在哪里?生物识别解决方案最大的机会是什么?而且,至关重要的是,需要采取哪些保护措施来确保在新行业中实现管理良好、物有所值的运用?

手机的成功案例

手机行业展示了一个将生物识别技术快速整合到我们日常生活中的成功方式。就在五年前,生物识别技才在智能手机中得到迅速运用——从 2014 年的 3% 跃升至 2018 年的 80%

能够让这项技术吸引如此众多的用户,密集的研发起着至关重要的作用:软件的更新确保了整体性能、安全性和用户体验的显著改善。它还使得开发更小的传感器成为可能,反过来给设计和集成带来了更大的灵活性。结果,对有源电容式传感器的需求猛增。如今,全球已出货 10 亿多个这种传感器(且还在不断增加)。

消费者也喜欢它,其中 82% 的人在支持的智能手机上使用生物识别技术。而且重要的是,人们对生物识别技术快速、热情的接纳为其在各种应用领域的推广铺平了道路。

付款:概念验证

如果你想对生物识别技术进入新市场进行一次概念验证,那么生物识别技术最近成功进入支付领域就是最佳选择。

广泛的研发使得传感器变得高效、轻薄和灵活,可以无缝集成到传统的支付卡中。这项技术正在蓬勃发展,全球已进行了 20 多次试验,并于去年年底推出首款商业产品。其他生物识别保护式支付形式也正在出现,例如 USB 加密狗和可穿戴设备。

访问控制中的新用例

让我们回头看看这些新用例。

智能或互联的家居正在兴起,配备数字个人助理和传感器后,可以管理从开灯到调节居家温度,到烧水等所有事。这为生物识别技术创新创造了一个完美的平台。

当需要更高的安全性或个性化要求时,生物识别技术将能够发挥最大的作用,并带来最大的价值。

娱乐系统就是一个很好的例子。借助生物识别 ID,家居系统可以设置购买控制权限和对受年龄限制的内容设置访问权限,并自动显示每个用户的个人资料和首选设置。这可以很容易地扩展并运用到其他设置中,例如在家用轿车中。

物理访问应用也很广泛。门锁、药箱、警报系统、自行车锁——任何带有 PIN、密码、代码和钥匙的东西都可以视为生物识别技术的机会。与其他传感器协作,自动化的可能性是无限的。想象一下,例如当您使用指纹进入车库时,您的家庭供暖系统会自动调整气温。

这些只是我们在居家领域看到的几个增长的例子。将这些概念扩展到企业界、医疗保健、制造业、农业等领域,可能性是无限的。

隐私的重要性

潜力和可能性确实令人兴奋。但是对计划运用生物识别技术的设备制造商来说,采取谨慎、周密的步骤很重要。

有据可查的云存储漏洞和可破解性问题有很多。在新兴行业中,这种损害消费者数据的风险对技术运用可能是致命的。

与许多常见的假设相反,大多数消费用例都是在设备硬件中存储生物识别数据并安全地进行身份验证过程,而不是在云中或大型远程数据库中。

例如,在智能手机中,模板存储和验证过程所涉及的算法,都是在设备上高度安全的受信任执行环境 (TEE) 中执行的。同样,对于最新的生物识别支付卡,银行卡中的安全元件 (SE) “芯片”提供了一个动态环境,可在卡上安全地存储、处理和匹配生物识别信息。

简而言之,您的数据始终在您的设备上,而不是传到第三方。

随着访问控制和其他新应用的出现,维持这种基于设备和隐私优先的方法至关重要。随着设备在物联网世界中的连接越来越紧密,采取这种原则尤为重要。

发掘新机会

成功的要素触手可及。在很大程度上,新行业和新参与者将决定下一个应用和产品。

Fingerprints 与访问控制行业紧密合作,推出了一个简单的“即插即用”模块,为新玩家向解决方案添加生物识别技术打开了方便之门。为了满足这些利益相关者的需求,我们需要解决三个关键要求:易于集成、性能和弹性。

Fingerprint Cards AB 的低功耗一体化 BM-Lite 模块。(图片来源:Fingerprints)

这个一体化模块很容易添加到解决方案中,并且预装了所有必需的软件和算法,而无需其他硬件。从 FIDO 身份验证模块和加密货币冷钱包到门锁和保险箱,该模块通用且易于集成,无需任何生物识别专业知识。该模块还按照包括 SPI 和 UART 在内的行业标准接口进行了定义,以简化设备的集成。

Fingerprints 的这个模块具有匹配等效智能手机传感器所需的性能。凭借五十万分之一的指纹误匹率以及仅 1% 的右手手指误拒率,该模块做到了出色的用户体验和充分的安全性。相比之下,更不用说人们猜中一个典型 4 位 PIN 码的可能性是一万分之一了!其存储器最多可存储 50 个用户,且身份验证只需不到半秒的时间。当然,所有这些信息都要设备上经过安全验证,并且使用标准电池时可正常使用长达五年时间。

拿出具有弹性的解决方案也至关重要。BM-Lite 使用标准电池并在正常使用情况下,其使用寿命为五年,并且可以在多种环境下使用。例如,它可以耐水、碳酸饮料、咖啡、油、肥皂和果汁,同时还可以在 0 到 70 摄氏度的温度区间运行。

详细探讨生物识别技术每种可能的用例显然不在本文讨论范围之内。而且,令人兴奋的是,许多用例仍有待探索。但是,有了从手机行业学到的经验教训以及针对新解决方案量身定制的产品,在您的解决方案中添加生物识别技术已变得从未如此容易,或者至少可以获得更多参考价值。

关于此作者

Image of Pontus Jägemalm

Pontus joined Fingerprints (FINGB:Stockholm) as Senior VP Research & Development in 2009. He has been CTO since 2018.

During his tenure, Pontus has directed the company’s R&D initiatives, including the product development that led to the extreme growth in biometrics and maintaining its position as the market leader in biometrics. This has been achieved by expanding the company’s areas of focus into smart card and access segments.

Prior to joining Fingerprints, Pontus accrued extensive international experience, including Technical Lead and Head of System Design at Displaytech Inc, USA.

Pontus holds a master’s degree and PhD in Engineering Physics from Chalmers University of Technology, Gothenburg.

More posts by Pontus Jägemalm
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum