Harting 路演

我们的 Harting 朋友最近一直在开着卡车到各个地方进行路演。其中一站就在 DigiKey,很高兴他们能来我们这里进行产品分享和展示。

Harting 路演 - 卡车(图片来源:DigiKey)

也许有人会认为这辆厢式货车里堆满了各种产品,这么想就错了。爬上这辆卡车的台阶之后,就会发现其独特之处远超您的想象。映入我们眼帘的是明亮的白色内饰和产品展示,Harting 从以其特有角度向我们展示行业中的新产品。

Harting 路演 – 学习(图片来源:DigiKey)

虽然所有 Digikey 员工都可以来参见,但这对我们的技术人员尤其有用。我们了解了一些可能没有注意到的产品信息、产品进步以及新产品。

Harting 因不同的 Han 系列连接类型而闻名,这些类型的产品提供了强大的连接解决方案,可将电源、信号、以太网、光纤和气动组件全部整合到一个方便使用的连接器中。我们确实看到了专为 1 类/2 区应用设计的方案,还有其他用于轻量级绿色应用、电池充电和管理等的方案。可能性无穷无尽。在工业应用、机器人或任何需要将多条线路从一个物体连接到另一个物体的地方,该系统可能会改变游戏的规则。他们不断扩大这一产品的范围,现已提供可配置的 PCB 安装选择!

Harting 路演 – 演示(图片来源:DigiKey)

Harting 生产圆形连接器由来已久,而我们很高兴看到最近发布的 M17 连接器取得了一些进步,其性能可与同类的 M23 相媲美。

Harting 路演 - 圆形连接器(图片来源:DigiKey)

Harting 开发了 ix 连接器系列,进一步推动了行业的发展。该系列是 RJ45 连接器的升级,就像 USB C 是 USB 以及 Micro HDMI 连接器是 HDMI 的升级一样。他们甚至还提供网络路由器、交换机等,以实现非常密集而广泛的联网解决方案。

Harting 路演 - ix 连接器(图片来源:DigiKey)

不过,有时产品进步并不一定很复杂,但却非常有效。Harting 开发了可定制电缆弯曲定向的网络电缆。允许在几秒钟内将电缆上的连接器从直型调整为上弯、下弯、左弯和右弯。这意味着可以节省很多费用。

Harting 路演 - VarioBoot 演示(图片来源:DigiKey)

我们还了解到,Harting 已在其网站上推出一个新的圆形连接器配置工具。只要选择好插件,该工具就可帮助您找到后壳/护罩、端子、工具、密封件等。

最后一个重磅产品是一个即将发布的 AI 工具,由 Harting、Siemens 和 Microsoft 三方合作开发。该工具将能够接受您就具体应用提出问题并实时提供解决方案。今年早些时候,该工具已在芝加哥展出。

很多时候,要向客户推介能够提供尖端解决方案的产品,我们必须知道这类产品的存在。

感谢 Harting 帮助我们更好地服务于客户!

关于此作者

More posts by Aaron Rollens
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum