DigiKey 市场计划供应商成功案例:Coolgear Inc
2019 年,DigiKey 启动了“市场计划”,旨在为所有行业的工程师、技术人员和普通消费者打造一个资源库,以便他们能在一个地方就能找到所需的电子元器件和技术产品。
在这个博客系列中,我们每期将介绍一家新供应商,让大家深入了解市场计划为供应商做了什么,带来了什么价值。
供应商成功案例第 2 篇:Coolgear Inc. 是一家领先的 USB 集线器、充电器、串行设备、适配器和电缆制造商,拥有 20 多年的行业历史。与之下一代设计相配套的是,他们还提供了出色的客户服务和技术支持。
鉴于与客户互动的重要性,我们最近采访了 Coolgear 的电子商务经理 Nick Arboleda,询问了 DigiKey 的“市场计划”为这种客户互动及其整体业务所带来的好处。
DigiKey 的市场计划是如何帮助你们实现业务增长的?
“与 DigiKey 合作提高了 Coolgear 在全球市场的认可度。我们有机会与更多的客户分享我们的产品,并且是一种客户容易购买的方式,这绝对是改变游戏规则的。”
自从加入市场计划以来,你们取得了什么样的增长?
“自从与 DigiKey 合作以来,我们的市场渠道已经实现了 11% 的增长,而且还在不断增长中。我们在 Digikey 上提供的产品目前只占 25%,但我们预期明年会有 3 倍的增长。我们正在增加新产品,并不断更新信息,以继续增加 Coolgear 在该平台上的曝光率。”
DigiKey 是否提供了任何国际销售机会?或者打开了以前没有的市场/客户?
“目前还没有!当我相信不久会有这样的机会。”
你们与市场计划团队合作的体验如何?
“在与分销商签约时,总会有一些问题或障碍,但与 DigiKey 打交道却很顺利。这个团队非常乐于助人,彬彬有礼,甚至愿意为我们这样的成长型企业提供帮助。”
通过市场计划销售产品有哪些优点?
“会增加我们在市场上的曝光率、品牌知名度和产品置入,同时方便客户购买。如果没有 DigiKey,我们内部进行推广的最大障碍之一是,账户创建和新供应商审批流程,这也是许多大公司所担心的复杂程序。如此之多的此类公司已经在与 DigiKey 合作,这对我们来说就是一个巨大的机会。”
通过成为市场计划供应商,可以获得哪些交易便利性?
“除了使客户容易从我们这里购买之外,DigiKey 还帮助我们简化了客户审查,确保不被欺诈,并帮助我们通过第三方平台收集客户的反馈。”
据 Coolgear Inc. 称,因参与市场计划,该公司业务大为增长。对于 Coolgear,2021 一定也是一个业绩闪亮之年,DigiKey 有幸参与其中。请继续关注下一个供应商成功案例。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum