用重型加长电缆降低电压降
在使用带有加长线(通常为 50 英尺或更长)的设备时,由于电力传输距离较长,电压降成为一个令人担忧的问题。对于功率较低或负载较轻的设备来说,这个问题通常可以忽略不计,但对于负载较重的设备来说,这个问题就会变得更加明显。
为降低压降,交流连接器已设计出 采用 12 号导线的重型电缆(通常用于 20 A 应用)和采用 10 号导线的超重型电缆(通常用于 30 A应用)。尽管这些电缆结构坚固,但旨在用于日常家庭使用,最大电流限制为 15 A。
(图片来源:AC Connectors)
必须指出的是,设备的功率越大,长距离的电压降就越大。这就突显了使用较大号电缆以尽量减少这种压降的重要性。我们的电线在电动工具、庭院工作和电动汽车涓流充电等应用中表现出色。
![TechForum](http://www.digikey.cn/-/media/Images/Footer/TechForum2.png?la=en&ts=9efa75a7-28fd-48d1-bcf2-3300f3edfa4e)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum