给您周围的电子工程师买些节日好礼的想法

电子工程师都有喜欢的小工具。但是如果您认识的电子工程师像我一样,那么可能已经做了成本效益分析,只购买了那些完成工作所需的基本工具。因此,怎样才能知道他们需要什么,他们希望用什么工具来使他们的工作更容易呢?本文介绍了几个想法,可能会帮助您为周围的电子工程师找到完美的礼物。

专用工具使原型制作更容易

任何热衷电子设计的工程师都会在他们的实验室里备几个万用表。我个人就有五个(在另一篇博客中我解释了为什么要这么多万用表)。万用表,顾名思义,可以测量许多电子特征,包括电压 (V)、电流(安培)(I)、电阻 (R)、电容 (C),以及某些情况下包括温度 (T)。

大多数万用表在测量电压和电流时都相当准确,但在测量电容和电阻时可能缺乏准确性和精确度。电感 (L) 通常在万用表上是测量不了的。LCR 表能够精确测量电感、电容和电阻,大多数万用表是做不到的。像 B&K Precision878B 型量表还提供了在不同频率下测量元件特征的能力,这也是大多数万用表所缺乏的(图 1)。一个好的 LCR 表可以为您的工程师提供一个他们无法想象、难以割舍的工具。

图 1:878B 可以准确测量不同频率下的电感、电阻和电容。(图片来源:B&K Precision Corporation)

当进行设计,原型开发,或者尝试修理损坏产品时,我曾经花了很多时间在零件箱里翻箱倒柜寻找各种电阻和电容。现在,由于有了REED Instruments 的十进元件箱,如 R5408 电阻箱和 R5406 电容箱(图 2),我只需拨动几个开关就能用标准的电阻值和电容值测试电路。这种通过快速“拨号”方式选择被测电路所需任何电阻值和/或电容值的能力是非常重要的。

这些 REED 十进元件盒还提供了一个接地终端,将电阻或电容与电路隔离,这是一个很好的安全功能。

图 2:R5408 十进电阻箱(左)和 R5406 十进电容箱(右)提供了标准的电阻值和电容值,您可以通过简单地拨号方式选择具体值。(图片来源:REED Instruments)

放大镜是必须的

随着我使用的元器件越来越小,我的年龄越来越大,放大已经成为我工作的一项要求。我经常要处理一些比一毫米还小的零件,我发现我一进入实验室就会伸手去拿我的头带式放大镜——如图 3 所示为来自 Aven ToolsOPTIVISOR。这个工具有多种放大选择,如带照明的版本,有助于将光线直接照到手头的工作上。如果你的工程师超过了 40 岁(或者像我这样,远超 40 岁!),他们定会感谢你带来的便利。

图 3:OPTIVISOR 2-1/2X 头带放大镜是一个必备品,因为零件越来越小,眼睛却越来越老。(图片来源: Aven Tools)

当我需要排除亚毫米级零件的引脚焊点故障时,就需要像 Aven Tools SPZV50-209-550-PCL(图 4)这样放大倍率更大的双目(或三目)显微镜。如果没有显微镜,我可能永远无法排除我所制作的产品和原型的故障。

图 4:SPZV50-209-550-PCL关节式三目显微镜带环形灯,可对零件进行立体观察,第三观察口可供相机在附近的显示器上查看工作或拍照。(图片来源: Aven Tools)

双目显微镜可以对零件进行立体观察,而三目显微镜则为数码相机增加了第三个观察端口,方便在电脑上观察。这些工具对于任何想用显微镜检查当前元器件故障的人来说是必不可少的。

根据我的经验,我发现关节臂杆是非常有用的。它能让我将瞄准镜移到工作区域,而不是冒险为将工作区域移到瞄准镜下面而推挤零件。重要附注:如果你真的购买了显微镜,请确保用一个环形灯来照亮所观察的工作区域。如果你真想看到你的工程师高兴得跳起来,那么显微镜可能就是最好的选择。

镊子帮助移动微型零件

最后一个想法。虽然像上面提到的那些放大工具解决了观察问题,但在印刷电路板上移动所有这些亚毫米级部件的挑战仍然存在。像 Aven Tools 的 18800BTK Blutek 套装这样一套好的镊子,此时就非常有用了(图 5)。它们有各种不同的尖头尺寸和角度选择,几乎在任何情况下都很有用。

图 5:18800BTK Blutek 镊子套装尖头有各种尺寸和角度选择,可帮助在电路板上移动亚毫米级的零件。(图片来源: Aven Tools)

结语

如果您周围的电子工程师跟我一样,他们可能已经在实验室中配备了最基本的必要工具,但会一直不舍得购买那些真正能让设计和故障排除工作更容易的工具。去吧,给他们买点这样的工具,因为他们在很久以前就想要这些东西了!

关于此作者

Image of Doug Peters

Doug Peters 是位于明尼苏达州 Eden Prairie 的 Bluebird Labs, LLC 的创始人。他拥有马萨诸塞州波士顿东北大学电气工程学士学位和宾州大学应用统计学硕士学位。他曾在 GE 从事 10 年的远距离通信工作,多年前曾在 NeXT 电脑公司担任系统工程师。您可以通过 dpeters@bluebird-labs.com 与他联系。

More posts by Doug Peters
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum
mmmmmmmmmmllimmmmmmmmmmlli