区块链在电子产品供应链中的应用成为现实
在加密货币和其他金融应用中,区块链一直是一项引人注目的流行技术。现在,随着各家电子产品 OEM 供应商对供应链痛点的关注,区块链技术找到了一个甜蜜点,预示着市场将出现巨大增长,并且电子产品供应链将迎来更出色的可追溯性、可见性和可持续性。
2017 年,区块链作为一项值得关注的技术进入了我的视线,即时在那时,围绕它的大肆宣传也令人影响深刻。在过去五年左右的时间里,人们对供应链中区块链应用的意识(即街头谈论)一直很高,但实际运用却只有零星少数。现在,情况正在改变。
区块链的定义
对许多人而言,区块链的话题离不开最知名的加密货币比特币,因为它正是基于区块链。区块链本身是一个分布式的账本,可追踪点对点网络中不同方之间的交易(图 1)。
图 1:区块链参与者无需中央清算机构即可确认交易,这在包括各种元器件供应商、分销商、物流承运商和 OEM 的整个供应链中都很有用。(图片来源:PwC)
尽管区块链使比特币等加密货币的使用成为可能,但其核心能力是以低信任成本跨多个实体进行协作,这有可能显著改善供应链中的业务流程。Covid-19 大流行凸显了这种能力的重要性。
现在,我不仅听到更多的公司在谈论真正解决数字化转型的问题,而且电子产品 OEM 也在积极投资建立供应链弹性的项目,以便在未来管理意外的供应链转变。令人鼓舞的是,IDC 的 Stacey Soohoo 等市场研究人员指出了这些动态,以及区块链在跟踪整个供应链的产品和付款方面所带来的好处,而这在动荡时期事关生存问题。
良性增长
并不只是 Soohoo 这样认为。现在看来,许多分析人员都同意,区块链支出在未来五年可能会激增。实际上,IDC 预测全球区块链解决方案支出在 2024 年将达到近 190 亿美元,2020 年到 2024 年的复合年增长率 (CAGR) 将高达 48%。1
在供应链中,这一增长将更为惊人。Researchandmarkets.com 表示,预计从 2021 年到 2026 年,区块链供应链市场将以 81.7% 的复合年增长率增长。2 其将这种增长归因于更高的供应链透明度和交易安全性需求。Quince Market Insights 的预测也必不可少,虽然略微保守,但增长速度依然令人印象深刻:全球供应链区块链市场将在 2021 年达到 3.756 亿美元,2021 年到 2030 年预测期间的复合年增长率为 69.5%。3
在整个供应链中,区块链支出将超过整个市场的 58% 之多。对我而言,这表明供应链区块链已从概念转变为现实:各组织正在为这些项目投入大量资金。如果 OEM 及其合作伙伴仔细规划,在不久的将来,区块链将成为供应链成功不可或缺的一部分。
为什么电子产品 OEM 需要区块链?
我并不惊讶区块链引起大家的兴趣,因为它解决了供应链中一些最大的挑战:责任制和防欺诈、防伪造。至于其他益处,如成本下降、来源监控、简化记录保存和库存追踪只不过是锦上添花。
在电子产品供应链中,至少有四种引人注目的区块链用例:
- 供应链金融:这些解决方案可能会提高开票效率和准确度,同时提高交易透明度和安全性。例如,智能合约解决方案可以利用该技术,在产品交付和签收时触发即时付款。
- 供应链物流:OEM 及其合作伙伴严重依赖第三方物流供应商运送制造成品所需的商品,然后再将这些产品交付到客户手中。采用区块链后,可自动验证、记录并协调交易,无需第三方介入,因此交易更加无缝、简单。采用统一的数字文档管理策略,供应链的所有参与者都能追踪货物和产品的位置。此外,该技术提供的数据在大多数情况下可以消除付款纠纷。
- 供应商付款:电子行业的本质是全球化的,而区块链允许使用可实时验证交易的加密分布式账本直接向供应商付款。这减少了对银行、清算公司等中介机构的需求,反过来又提高了效率。
- 认证和质量检查:区块链可实现从材料源头到成品的商品追踪。根据商品价值,追踪可批量或逐项完成,其中会用到标签来监测材料位置和供应链中各参与者之间的交互。
图 2:在一般供应链中,对区块链的初步尝试主要集中在产品追踪和物流应用,其次是金融交易。(图片来源:区块链技术中心)4
如今,食品、制药和零售供应链已经在区块链技术的应用方面取得了进展。我希望在其中学到的经验能确保我们自己的行业取得更大的成功并缩短项目时间。
让每一方都参与其中
与任何新技术一样,缺乏标准会阻碍技术的采用。至少在某种程度上,我们可以指出这是区块链在供应链中的采用相对迟缓的一个原因。但这种情况正在迅速改变。IEEE 标准协会制定了许多区块链标准,包括电子发票、加密货币支付和兑换的推荐做法,以及数据格式标准。5 这标志着在实现上述用例方面向前迈出了一大步。
我们讨论区块链已经很多年了,所以很高兴看到关于如何将其应用于电子产品供应链的想法。虽然不是万能的,但区块链解决了一些痛点:透明度、安全性和效率。新兴的标准和更好的了解可能使今年成为区块链从夸夸其谈到真正应用到电子产品 OEM 中的一年。未来几年让我们拭目以待。
参考资料:
1 – International Data Corporation (IDC), “Worldwide Blockchain Spending Guide”
https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?containerId=IDC_P37345
2 – ResearchandMarkets.com, “The Blockchain Supply Chain Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2021 - 2026)"
https://www.researchandmarkets.com/reports/5239614/blockchain-supply-chain-market-growth-trends
3 – Quince Market Insights, “Blockchain in the Supply Chain Market”
4 – The Centre for Blockchain Technologies, “An Analysis of Blockchain Adoption in Supply Chains Between 2010 and 2020”
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2021.610476/full
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum