电源的电磁干扰和电磁兼容性测量简介 — 第 2 部分:辐射电磁干扰

本博客系列文章的第 1 部分主要讨论了传导电磁干扰 (EMI) 的测量。本文为第 2 部分,讨论了辐射电磁干扰的测量。

辐射电磁干扰是一种不良电磁能量,以横向电磁波的形式或通过电容或电感耦合传输到自由空间。承载随时间变化信号的电路板导体会向空间辐射电磁能量。电路板上的每条走线实际上都是天线,能够发送或接收信号。对于具有较大开关电压和电流的开关模式电源来说,如果设计不当,则很容易产生电磁干扰(图 1)。

图 1:开关模式电源中的信号包括具有高压摆率的宽带电压和电流波形,以及与开关频率相关的窄带信号和振荡信号(如振铃)。(图片来源:Art Pini)

辐射电磁干扰测试需要测量被测设备 (DUT) 所产生电磁干扰信号的电磁场强度,这些信号是高压摆率开关电压和电流中所固有的。

辐射电磁干扰合规性测试在可以隔离信号与 DUT 的屏蔽暗室中进行(图 2)。感应天线与 DUT 保持特定距离,通常为 1 米。通常采用双锥天线和对数周期天线。

图 2:辐射电磁干扰合规性测试在可以将 DUT 与外部射频辐射隔离的屏蔽暗室中进行。(图片来源:Art Pini)

DUT 放在接地平面上方的测试台上。这些特定的辐射往往具有方向性,因此将 DUT 放在转盘上,使感应天线具有良好的直视性。天线也可以移动,并能调节高度。在测试期间,记录产生最高测量响应的方向,并以此作为合规性测试的基准。DUT 的布线也是测试的一部分,包裹在电缆线束中。

测试实验室将使用频谱分析仪或电磁干扰接收器扫描目标频带,寻找接近测试限值的辐射。它会针对所有 DUT 方向和天线极化执行此操作。测试实验室会关注每个方向的辐射,并量化场强的幅度。

Texas InstrumentsLM61495Q3RPHRQ1 10 安培 (A) 自动降压转换器典型辐射发射测试结果如图 3 所示。

图 3:图中所示为根据 CISPR 25 Class 5,对 LM61495Q3RPHRQ1 10 A 降压转换器进行的典型辐射发射测试。此图绘制了峰值、准峰值和平均检测器响应的测试限值,并显示了峰值(蓝色)和平均(紫色)测量响应的采集数据。(图片来源:Texas Instruments)

此规格给出了峰值、准峰值和平均检测器响应的测试限值。准峰值响应是经过处理的响应,它按照出现频次对幅度峰值进行加权。峰值和平均测量响应都在图中进行了绘制。每个响应的幅度都必须低于相应的测试限值才算合规。

由于合规性测试流程成本昂贵且耗时,因此大多数设计人员都在屏蔽室外使用近场测量进行预合规性测试。使用近场探头,例如 Teledyne LeCroyT3NFP3 套件,在距离 DUT 一英尺(30.5 厘米)范围内进行近场测量。近场探头检测电场或磁场(图 4)。此外,与大多数探头不同,近场探头未经过校准,可用于辐射源的相对测量和定位。

图 4:Teledyne LeCroy 的 T3NFP3 近场探头套件包含三个磁场探头和一个电场探头。(图片来源:Teledyne LeCroy)

 

T3NFP3 近场探头套件由三个磁场探头和一个电场探头组成。这些探头可以用作宽带天线,感测 300 千赫 (kHz) 至 3 千兆赫 (GHz) 范围内的辐射放射。磁场探头采用环形结构,可供选择的直径为 20、10 和 5 毫米 (mm)。环越大,灵敏度越高,是探测辐射信号的理想工具。环越小,灵敏度越低,但几何精度更高,有助于找到辐射源。磁场与环平面成直角时探头的灵敏度最大。这一角度灵敏度可用于确定源的方向。

电场探头是一个单极天线,使用时需要将探头与测量平面保持垂直。电场探头有助于识别高压源和未端接源。

B&K PrecisionPR262 与 T3NFP3 相似,但增加了一个 40 dB 的前置放大器,用于检测极低电平信号(图 5)。它的检测频率范围从 9 kHz 到 3.2 GHz。

图 5:PR262 套件与 T3NFP3 相似,但增加了一个 40 dB 的前置放大器,以检测极低电平信号。(图片来源:B&K precision)

近场探头的输出端与测量仪器的 50 欧姆输入端相连。绝缘的探头头部通过印刷电路板,同时监测响应,以用于指示辐射源。磁场探头和电场探头都可以用来验证辐射电磁干扰信号的来源。

结语

由于电路板上的每一条走线实际上都是辐射电磁干扰天线,因此使用 T3NFP3 和 PR262 等近场探头进行预合规性测试至关重要。这些有助于快速检测和隔离电磁干扰源,以便在进行正式和昂贵的合规性测试之前降低电磁干扰。

关于此作者

Image of Art Pini

Arthur (Art) Pini 是 DigiKey 的特约作者。他拥有纽约城市学院的电气工程学士学位和纽约城市大学的电气工程硕士学位。Art 在电子领域拥有超过 50 年的经验,曾在 Teledyne LeCroy、Summation、Wavetek 和 Nicolet Scientific 担任重要工程和营销职位。Art 对测量技术很感兴趣,在示波器、频谱分析仪、任意波形发生器、数字化仪和功率计方面有着丰富的经验。

More posts by Art Pini
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum