MEMS 扬声器的优势
2019-10-24
基于 MEMS 的扬声器是一项新技术,挑战了电动和平衡电枢扬声器的既有地位。一个常见问题是:MEMS 扬声器在哪些方面更有优势?本文将尽力回答这个问题。
首先,我们必须将一般优势与应用特定优势区别开来。
MEMS 扬声器的一般优势包括:
- 无缝集成在电子 PCB 中;实际上,扬声器本身是建构在 PCB 基底上。扬声器可以与无线耳塞、耳机、可穿戴设备等电子设备轻松集成到 PCB 中。
图 1:基于 MEMS 的扬声器建构在 PCB 基底上。(图片来源:USound)
- 放大器和 MEMS 扬声器集成在同一 PCB 基底上。USound 提供带有模拟和数字接口的音频模块,这大大缩短了音频产品设计所需的时间。音频模块包括可编程滤波器,通过改变滤波器可以轻松调谐音频。音频模块随附的固件包括不同的滤波器组合,这些组合预先考虑了若干使用场景。
图 2:USound 将放大器和 MEMS 扬声器集成在同一 PCB 基底上。(图片来源:USound)
- 更低的功耗。尽管与电动扬声器相比,MEMS 扬声器需要更高的电压电平,但总体功耗却更低。由于 MEMS 扬声器固有的高阻抗特性,因此对驱动电流的需求较低。表 1 显示了使用三种不同方法在 94 dB SPL 时在 IEC 耦合器中测得的 MEMS 扬声器驱动电流。另外还包括参考平衡电枢扬声器 (Knowles 26824) 和电动扬声器 (Samsung HS330) 的电流消耗。
|
表 1:使用三种不同方法在 94 dB SPL 时测得的 USound MEMS 扬声器驱动电流,并与 Knowles 26824 参考平衡电枢扬声器和 Samsung HS330 电动扬声器进行比较。
低电流消耗使 MEMS 扬声器成为所有无线音频应用(例如真正的无线耳塞)的完美搭配产品。
利用 MEMS 扬声器的容性负载,可以进一步降低其功耗。MEMS 扬声器的电气行为类似于电容器,因此其功耗的主要部分是无功功率,可以在系统中被再次利用。USound 的新型数字功率放大器可以回收很大一部分无功功率。
|
表 2:Knowles 扬声器、Samsung 耳机和 USound MEMS 扬声器的有功功率与实际功率之比的比较。
应用特定的优势
应用特定的优势必须分成两种主要应用来考虑:
- 塞耳式应用,即扬声器安装在耳塞中,位于耳道内部。在这种应用中,耳朵仅捕获扬声器发出的声音;外部声音会因为耳塞的密封性而衰减。
- 自由场应用,扬声器放在耳朵外面,耳朵可以自由捕获来自扬声器以外的其他声源声音。
塞耳式应用的优势
主要优点是整体外形尺寸小。这考虑到扬声器的尺寸以及前后的体积;若与 MEMS 扬声器一起,体积尺寸可以保持最小。图 3 显示了 USB-C 耳塞的 Megaclite 参考设计的末端。
低功耗与小巧的整体外形尺寸相结合,展现了无线耳塞的主要优势:小外形支持使用更大的电池,而更低的功耗意味着消耗的电池电流更少,电池的总续航时间得以延长。
图 3:USound 的 Megaclite 参考设计 USB-C 耳塞。(图片来源:USound)
USound 的单驱动器 MEMS 扬声器具有大带宽。图 4 显示了中国一家大型音响公司的测试报告,其中将 USound MEMS 耳塞与另外两个顶级品牌进行了比较。结果清楚地表明,单个 MEMS 驱动器即可轻松地与电动和多驱动器平衡电枢配置进行竞争。因此,MEMS 扬声器是实现真无线耳塞的出色技术。低功耗、小外形尺寸和最大可能带宽的结合,为真无线制造商和最终用户带来了空前的优势。
图 4:平衡电枢 (BA)、MEMS 和电动扬声器的带宽比较。(图片来源:USound)
自由场应用的优势
对于自由场应用,小外形尺寸不适合于全带宽应用。尽管如此,MEMS 扬声器作为高质量高频扬声器具有独特的优势,它在超声频域(最高达 80 kHz)具有扩展的带宽。
小巧的外形适合各种可穿戴应用。2019 年,USound 开始推出用于 AR/VR 眼镜的音频模块,其中包括全数字音频系统。该系统含有一个电动低音扬声器和一个 MEMS 高频扬声器。与单驱动器系统相比,其声音要明亮得多,并且提供一个独特的功能,可将声音集中在用户耳朵周围,同时衰减耳朵附近的音频信号水平(甚至距离非常近),确保良好的私密性。
图 5:USound 用于 AR/VR 眼镜的音频模块包括了一个全数字音频系统。(图片来源:USound)
另一种利用 MEMS 扬声器纤薄尺寸的应用是在阵列中,例如汽车音响系统。模块化阵列(诸如 USound 的参考设计 Harpalyke)可以直接安装在汽车车顶中,这样汽车中就不必安装庞大笨重的常用高频扬声器。MEMS 音频系统不仅能减少汽车重量和释放车内空间,而且声音常常更清晰、更明亮,因此带来独特的聆听体验。
图 6:MEMS 扬声器的纤薄外形非常适合扬声器阵列,例如汽车信息娱乐系统中的扬声器阵列。(图片来源:USound)
最终考量
MEMS 扬声器是一项新技术,其全部潜力将逐步展现出来。与电动和平衡电枢扬声器相比,该技术已经表现出独特的功能和引人注目的优势。在快速发展的音频市场中,MEMS 技术的早期采用者可以为最终用户提供无与伦比的优势。
最后要说的是,设计人员可以利用 DigiKey 独家分销的 USound MEMS 扬声器和测试板评估套件来直接了解 MEMS 扬声器的能力,并探索其潜在应用。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。