使用带有集成放大器的模块来消除高速 ADC 设计中的“黑魔法”
投稿人:DigiKey 北美编辑
2021-04-29
就数据采集、硬件在环 (HiL) 和功率分析仪等系统设计者而言,需要有一个模拟信号转换链,能够在通常是高达每秒 1500 万次采样 (MSPS) 的极高采样率下具有高分辨率、高精度。然而,高速模拟设计在许多设计者看来就像“黑魔法”,尤其是在面对一系列影响信号完整性的隐蔽寄生现象时。
例如,典型的设计是分立的,包含几个IC和元件,包括一个全差分放大器(FDA),一个一(1)阶低通滤波器(LPF),一个电压基准,以及一个高速、高分辨率的模数转换器(ADC)。电容性和电阻性寄生现象出现在 ADC 激励放大器 (FDA)、ADC 输入滤波器和 ADC 内部和周围。
消除、减少或减轻这些寄生现象的影响极具挑战性。这需要很高的技术技能,还可能需要经过多次电路设计和 PC 板布局迭代,必然会影响设计进度和预算。现在需要的是一个更完整的集成解决方案,可以解决许多类似的设计问题。
本文将描述一个分立式数据采集电路及相关布局问题,然后介绍一个包含高分辨率、高速逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 与前端 FDA 的集成模块。本文还将介绍 Analog Devices 的 ADAQ23875 完整模块及其相关开发板是如何通过简化、加速设计过程来克服高速设计难题的,同时还能实现所需的高分辨率、高速转换结果。
高速数据采集信号路径
高性能 ADC 使用差分输入,从而通过平衡输入信号,杜绝共模噪声和干扰来提高整体性能。当模拟 ADC 驱动器和 ADC 的输入为全差分时,模拟 ADC 驱动器将达到最佳性能(图 1)。使用低压差分信号 (LVDS) 串行接口(右)使系统能够以极高的速度运行,可用于数据采集、HiL 和功率分析仪应用。
图1:一个带有前端FDA、一阶模拟滤波器和带有高速LVDS串行接口的差分输入SAR-ADC的高频数据采集系统。(图片来源:Bonnie Baker)
图 1 中的配置能够执行许多基本功能,包括幅值调节、单端到差分转换、缓冲、共模失调调节和滤波。
FDA 驱动技术
FDA 电压反馈式 ADC 驱动器的工作原理与传统放大器一样,但有两点不同。首先,FDA 有一个差分输出,带一个额外负输出端 (VON)。第二,这种器件增加了一个输入端 (VOCM),可用于设置输出共模电压(图 2)。
图 2:FDA 有两个输入,含反馈回路和输出共模电压的电压控制 (VOCM)。这种配置构建了一个独立差分输入 (VIN, dm) 和差分输出 (VOUT, dm) 电压。(图片来源:Analog Devices)
在内部,FDA 有三个放大器构成:两个在输入端,第三个则充当输出级。两个内部输入放大器的负反馈 (RF1, RF2) 和高开环增益决定了输入端 VA+ 和 VA- 的特性几乎相同。FDA 不是一个单端输出,而是在 VOP 和 VON 之间产生一个平衡的差分输出,共模电压为 VOCM。
差分输入信号(VIP 和 VIN)基于一个共模基准电压 (VIN, cm),幅值相等,相位相反,且采用平衡输入信号。等式 1 和等式 2 显示了如何计算差模输入电压 (VIN, dm) 和共模输入电压 (VIN, cm)。
等式 1
等式 2
等式 3 和等式 4 给出了输出差分和共模的定义。
等式 3
等式 4
注意等式 4 中加入了 VOCM。
与典型的放大器电路一样,FDA 系统的增益取决于 RGx 和 RFx 值。等式 5 和等式 6 定义了 FDA 的两个输入反馈因子 β1 和 β2。
等式 5
等式 6
当 β1 等于 β2 时,等式 7 给出了 FDA 的理想闭环增益。
等式 7
VOUT, dm 有助于深入了解电阻性失配性能。VOUT, dm 的一般闭环等式包括 VIP、VIN、β1、β2 和 VOCM。等式 8 显示了 VOUT, dm 的公式,放大器的开环电压增益表示为 A(s)。
等式 8
当 β1 ≠ β2 时,差分输出电压 (VOUT, dm) 的误差主要取决于VOCM。这种非理想结果在差分输出中会产生失调和过多的噪声。如果 β1= β2≡ β,等式 8 变成等式 9。
等式 9
两个输出的平衡量是幅值和相位。幅值平衡用于衡量两个输出幅值是否匹配;理想情况下完全匹配。相位平衡用于衡量两个输出之间相位差的接近程度,理想情况下等于 180°。
FDA 稳定性方面的考虑与标准运算放大器相同。关键规格是相位裕度。产品数据表会给出特定放大器配置的相位裕度;然而,PC 板布局的寄生效应会大大降低稳定性。在负电压反馈放大器的情况下非常明显:稳定性取决于其回路增益、A(s) × β、符号和幅值。相比之下,FDA 有两个反馈因子。等式 8 和等式 9 的分母中都含回路增益。等式 10 描述了无匹配反馈因子情况下的回路增益(β1 ≠ β2)。
等式 10
要减小上述所有误差,关键在于与分立式电阻器 RG1、RG2、RF1 和 RF2 的繁琐而昂贵的匹配过程。
FDA 和 ADC 的综合性能
FDA、分立电阻、一阶滤波器和ADC组合讲述了信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)、信噪比和失真(SINAD)以及无杂散动态范围(SFDR),它们在整个电路精度和分辨率方面增加了FDA的性能特征。综合规格包括 SNR、THD、SINAD 和 SFDR。FDA 有许多影响这些频率规格的规格参数,如带宽、输出电压噪声、失真、稳定性和建立时间,所有这些都会影响 ADC 的性能。ADC 有自己的一套规格参数。面临的一大难题是如何选择适当的 FDA 来匹配 ADC。
电路板布局
电脑板布局是设计过程的最后一步。遗憾的是,布局在设计过程中可能会被忽视,导致电路板设计不良,这可能会影响电路性能,甚至会让电路一文不值。这个完整的分立式电路包括集成电路、六个电阻器和多个去耦电容器(图 3)。
图3:FDA和SAR-ADC的一阶LPF与电源去耦电容。(图片来源:Analog Devices)
在图 3 中,破坏高速电路性能的寄生元素是 PC 板的寄生电容和电感。元器件焊盘、印制线、过孔和与电源平面并联的接地是罪魁祸首。这些电容和电感在放大器的求和节点尤其危险,因为这些器件会在反馈响应中引入极点和零点,从而导致出现峰值和不稳定。
集成解决方案
SAR转换器可以提供一个FDA,关键的无源元件,一阶滤波器,电压基准和去耦电容,以提高有效的分辨率。例如,Analog Devices 的 ADAQ23875 是一款 16 位、15 MSPS 数据采集模块,具有了所有这些要素(图 4)。因此,该器件通过将元器件选择、优化和布局的设计任务从设计者转移到集成电路,从而缩短了精密测量系统的开发周期。
图4: ADAQ23875简化了高速ADC的设计, ,将FDA、一阶滤波器、SAR-ADC结合到一个模块上,并由FDA周围的激光微调增益电阻以及片上去耦电容支持。(图片来源:Analog Devices)
无源片上阻性分量具有卓越的匹配和漂移特性,能最大限度减少依赖寄生的误差源,并提供优化性能以确保 β1 和 β2 的紧密匹配度。这些回路增益的配有助于创造模块的 ±1 毫伏 (mV) 失调和 91.6 微伏均方根 (μVRMS) 总 RMS 噪声规格。
带隙 2.048 V 电压基准具有低噪音和低漂移(每摄氏度百万分之 20 (ppm/°C)),以支持 FDA 和 16 位 ADC 系统。结合 FDA,这些规格转化为 SAR-ADC 90 dB SNR 精度和 ±1 ppm/°C 增益漂移。FDA 的 VOCM 引脚使用基准电压的 2.048 V 来提供其输出共模电压。
内部基准缓冲器将 2.048 V 基准电压提高至两倍,为 ADC 基准电压生成 4.096 V。ADC 的基准电压与 GND 之间的电压差决定了 ADAQ23875 SAR-ADC 的满量程输入范围。另外,ADAQ23875 在基准缓冲器和 GND 之间有一个片上 10 微法 (μF) 去耦电容器,可吸收 SAR-ADC 基准转换电荷尖峰并缓解分立式设计布局的限制。
如图 4 所示,FDA 的输入共模电压与 FDA 的输出共模电压无关。从例 1 到例 3,电源电压为:
VS+ = 7 V(FDA 正电源电压)
VS- = -2 V(FDA 负电源电压)
VDD = +5 V(ADC 电源电压)
VIO = 2.5 V(模拟和数字输出电源)
例 1 所示输入电压范围为 ±1.024 V,输入共模电压为 -1 V。FDA 对这些信号施加 2 V/V 增益,FDA 的电平会使输出电压移动 VCMO 或 2.048 V。该过程给出的信号范围为 ±2.048 V,以及来自 FDA 输出端的 2.48 V CMO 共模电压。一阶滤波器的角频率是1/(2pR x C)赫兹(Hz)或~78兆赫兹(MHz)。ADC 的信号输入范围为 ±2.048 V,共模电压为 +2.048 V。
ADAQ23875 的 LVDS 数字接口提供单路或双路输出模式,允许用户优化每个应用的接口数据速率。接口的数字电源是 VIO。
ADAQ23875 有四个电源:内部 ADC 核心电源 (VDD)、数字输入/输出接口电源 (VIO)、FDA 正电源 (VS+) 和负电源 (VS-)。为了缓解 PC 板布局问题,所有电源引脚都有 0.1mF 或 0.2mF 片上去耦电容器。必须在 LDO 稳压器输出端的 PC 板上使用高品质 2.2μF (0402, X5R) 陶瓷去耦电容器。这些稳压器会产生 μModule 电源轨 (VDD, VIO, VS+ 和 VS-),可最大限度减少对电磁干扰 (EMI) 的敏感性并降低对电源线路突变的影响。所有其他所需的去耦电容器都整合在 ADAQ23875 内部,从而改善整个子系统的电源抑制比 (PSRR),并节省更多的电路板空间和成本。如需使用内部基准和内部基准缓冲器,用一个 0.1 μF 陶瓷电容器将 REFIN 引脚对 GND 去耦。
ADAQ23875 模块消除了为 ADC 选择适当的 FDA 和电阻网络的麻烦,同时仍然能确保高性能和严格的 SNR、THD、SINAD 和 SFDR 规格(分别为 89.5 dB、-115.8 dB、89 dB 和 114.3 dB)(图 5)。通常情况下,由设计者来收集系统的各种规格参数。ADAQ23875 的系统方法有助于设计人员更有效地实现这些规格。
图5:ADAQ23875模块创建的SNR、THD、SINAD、SFDR规格,通过了片上FDA、一阶滤波器和SAR-ADC。(图片来源:Analog Devices)
图 5 所示为 ADAQ23875 1 kHz 差分输入信号器件的 SNR、THD、SINAD 和 SFDR 的测试结果。对于特定应用,ADAQ23875 的 EVAL-ADAQ23875FMCZ 配以软件协助进行器件评估,具体包括器件编程、波形、柱状图和 FFT 捕获。设计者可以将评估板连接 ADI 的 EVAL-SDP-CH1Z 系统演示平台,以获得电源并允许 PC 通过 SDP-CH1Z 的 USB 端口控制评估板(图 6)。
图 6:ADAQ23875FMCZ 评估板(左)与系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)板(右)相连接,允许通过 PC 的 USB 端口控制评估板。(图片来源:Analog Devices)
使用评估板软件,即ACE插件(Board ADAQ23875 1.2021.8300 [Feb 18 21])和 ACE 安装软件 1.21.2994.1347 [Feb 08 21],用户可以配置每个通道的超采样值、输入范围、采样数量并有效选择通道。此外,该软件还可以保存和打开测试数据文件。
结语
为了克服高速模拟设计的挑战并实现最佳的整体数据采集性能,设计人员可以借助 ADAQ23875 模块。这是一个完整的高速转换系统,包括一个FDA、一阶低通滤波器、SAR-ADC和一个去耦电容阵列,用于放大激励信号和提供适当的驱动信号,以及二次信号的过滤和反馈。ADAQ23875 数据采集系统模块是一款高度集成的模块,为高速数据采集、硬件在环 (HiL) 和功率分析仪提供了完整的 FDA 至 SAR-ADC 解决方案,使设计摆脱了模拟“黑魔法”的束缚。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。