使用低 EMI 开关稳压器优化高效率电源设计
投稿人:DigiKey 北美编辑
2020-02-04
对于要实现电池供电或分布式电源系统的设计人员来说,使用低压降 (LDO) 稳压器还是开关稳压器往往是个问题。开关稳压器的效率相对更高,可谓是一项优势,尤其是对于电池供电产品。然而,电源中快速开关晶体管产生的 EMI 才是关键权衡要素——在高度集成的紧凑型设计中,EMI 可能会衍生成更严重的问题。
输入和输出滤波电路可减轻 EMI 的影响,但会增大电路尺寸、增加成本和复杂性。新一代的集成式模块化开关稳压器解决了这些问题,这些开关稳压器可提供各种内置技术来抑制 EMI,同时不影响稳压器的性能或效率。
本文简要说明了开关稳压器在便携式设计中占据的优势以及滤波电路的重要性。此外,还以 Allegro Microsystems、Analog Devices 和 Maxim Integrated 的产品为例,介绍了内置 EMI 滤波器的开关稳压器以及用其简化功率传输的方法。
为何要在便携式设计中使用开关稳压器?
效率高、功耗低(降低热管理难度)、功率密度大是选择开关稳压器而非 LDO 的主要原因。在大部分负载范围内,商用开关稳压器模块的效率(即输出功率/输入功率 x 100)通常约为 90% 至 95%,远高于同等的 LDO。此外,开关稳压器既能升压、降压,也可提供反相电压,因此在灵活性上也胜过 LDO。
开关稳压器的核心是脉冲宽度调制 (PWM) 开关元件,包含一两个金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),以及与之配对的一两个电感器用于能量存储。开关稳压器的工作频率决定了单位时间内的开关循环次数,而 PWM 信号的占空比 (D) 决定了输出电压(根据 VOUT = D × VIN)。
在便携式设计中,开关稳压器的高效率虽是一项优势,却也存在不少待权衡要素,包括成本、复杂性、尺寸、负载瞬变响应慢以及低负载下的低效率(尽管正在逐步改进)。另一项主要设计挑战是应对功率晶体管开关产生的 EMI。其开关动作会引起电路其他部分的电压和电流过冲,从而导致输入输出电压和电流纹波,并在开关频率处(及其倍数)产生瞬态能量尖峰。电压纹波在 PWM“开启”周期结束时达到峰值(图 1)。
图 1:开关稳压器的输出电压纹波波形图显示了瞬态尖峰是 EMI 的主要来源。(图片来源:Analog Devices)
EMI 管理
如需降低因稳压器功率 FET 开关引起的 EMI,在输入和输出端添加电阻电容 (R-C) 吸收电路是一种行之有效的方法。该电路有助于滤除能量尖峰,减小电压和电流纹波,从而降低 EMI。在好的设计中,输出电压为 2 至 5 V 的开关电源最好能将电压纹波峰峰值降至 10 至 50 mV,并使瞬态尖峰最小化。
滤波电路元件的选型是一项棘手的工作,尤其是输入和输出端的大容量电容器,因为需要在元器件尺寸、成本(以及对稳压器瞬态响应和回路补偿的影响)与电压峰峰值、电流纹波和 EMI 抑制之间进行权衡。
借助基于关键公式的一些成熟技术是不错的切入点。输入电压纹波包括 ΔVQ(由输入电容器放电产生)和 ΔVESR(由输入电容器的等效串联电阻 (ESR) 产生)。如果已指定输入端的电压纹波最大峰峰值,分别通过公式 1 和公式 2 即可估算大容量电容器的所需输入电容 (CIN) 和 ESR:
公式 1
和:
公式 2
其中:
ILOAD(MAX) 是最大输出电流
ΔIp-p 是电感器电流峰峰值
VIN 是输入供电电压
VOUT 是稳压器输出电压
fSW 是开关频率
同样,如果已指定输出端的电压纹波最大峰峰值,则分别通过公式 3 和公式 4 即可确定大容量电容器的电容和 ESR:
公式 3
和:
公式 4
请务必注意,ΔVESR 和 ΔVQ 不可直接相加,因为两者彼此相位相异。如果设计人员选择陶瓷电容器(ESR 通常较低),则主要是 ΔVQ;若选择电解电容器,则主要是 ΔVESR。
快速负载瞬变期间输出电压与期望输出的可接受偏差也会影响输出电容容量和 ESR 阻值的选择。具体而言,在开关稳压器控制器增大 PWM 占空比来响应负载瞬变前,输出电容器必须能够在瞬变期间支持负载电流。如需计算负载阶跃期间最小输出偏差所需的输出电容和 ESR,可分别使用公式 5 和公式 6:
公式 5
和:
公式 6
其中:
ISTEP 是负载阶跃
tRESPONSE 是控制器的响应时间
这些计算虽有助于简化相应元件的选择以管理电压和电流纹波及瞬态尖峰,但设计人员仍必须考虑电容器的耗散功率 (PCAP)。计算公式如下:
其中 IRMS 是 RMS 输入纹波电流。
该公式表明在给定 ESR 的情况下,内部温升与纹波电流的平方成正比。在用于减小较大的纹波电流时,可能会造成电容器明显发热,如果散热不及时,则电容器的电解液将逐渐蒸发,使其性能下降直至完全失效。为了避免出现这种情况,工程师必须选择表面积较大、价格更昂贵的器件以促进散热。
低 EMI 稳压器选项
尽管输入和输出滤波可减小电压和电流纹波,但是选择一款既符合规格,又能实现最小纹波高度峰峰值的开关稳压器才是好的设计习惯。藉此减少滤波电容器因功率耗散而产生的应力,从而使用更为小巧、便宜的器件。
实现最小电压和电流纹波的一种技术是采用电压模式控制方案。在此方案中,通过将控制电压施加到比较器的一个输入端,并将时钟产生的固定频率锯齿电压(或“PWM 斜坡”)施加到另一输入端来生成 PWM 信号。相较于另一种可选的电流模式控制方案,该技术在实现 EMI 最小化方面性能更佳。前者更容易加剧 EMI 程度,因为功率级产生的噪声往往会进入控制反馈回路。(参阅 DigiKey 文库文章《DC-DC 开关稳压器中用于 PWM 信号发生的电压和电流模式控制》。)
除了考虑采用电压模式控制外,多家芯片供应商还提供了许多方法来从内部减小电压和电流纹波的幅度。Allegro Microsystems 的 A8660 同步降压转换器正是一个实例。这款高端器件通过了汽车 AEC-Q100 认证。该稳压器的输入电压 (VIN) 范围为 0.3 至 50 V,可调输出电压范围为 3 至 45 V,可编程基本频率 (fOSC) 范围为 200 kHz 至 2.2 MHz。此外,A8660 还提供一系列保护功能,包括在器件退出压降状态时,通过软恢复来防止 VOUT 过冲和电压尖峰干扰。
稳压器实现 EMI 最小化的关键在于一种称作 PWM 基本频率抖动的技术。启用后,内部设置的“抖动扫描”会系统地将 fOSC 改变 ±10%,从而使开关频率能量分散。抖动调制频率 (fMOD) 为 12 kHz,以三角调制波形进行扫描。
在启用和禁用抖动的情况下,A8660 的传导和辐射发射频谱对比如图 2 所示。两个测试设置采用的外部元器件和印刷电路板布局完全相同。
图 2:使用固定基本频率(红色)的开关稳压器与采用频率抖动(蓝色)的稳压器之辐射发射频谱对比。工作参数:fOSC = 2.2 MHz,VIN = 12 V,VOUT = 3.3 V,负载 = 3 A。(图片来源:Allegro Microsystems)
对于工作频率低于 AM 无线电频段 (fOSC < 520 kHz) 的设计,A8660 的同步输入可用于 fOSC 及其谐波的频移,以进一步降低 EMI。只需将外部时钟连接至 SYNCIN 引脚,并将 A8660 的基本频率由 fOSC 的 1.2 倍增至 1.5 倍即可实现。
Analog Devices 的 LT8210IFE 同步降压/升压控制器也具有三角频率调制方案。在这种情况下,LT8210IFE 可将 fSW 由标称设定频率缓慢扩展至设定值的 112.5%,并解扩恢复。
此外,该器件还具有“直通”功能可暂停开关,从而消除开关损耗以降低 EMI 并提高效率。该稳压器的输入范围为 2.8 至 100 V,输出为 1 至 100 V。输出电压精度为 ±1.25%,反向输入保护高达 -40 V。
启用直通模式时,稳压器的降压和升压调节回路可独立运行。通过将降压调节模式预设输出电压 VOUT(BUCK) 设置成高于升压调节模式预设输出电压 VOUT(BOOST),即可使用独立的误差电流来产生直通窗口。直通模式对输出电压纹波的影响如图所示(图 3)。
图 3:在直通模式下,即使面对高噪声输入源(红色迹线),LT8210 稳压器亦可减小输出电压纹波(蓝色迹线)。(图片来源:Analog Devices)
VIN 在 VOUT(BOOST) 与 VOUT(BUCK) 之间时,输出电压追踪输入电压。一旦 VOUT 趋近于 VIN,LT8210 就会进入低功耗状态(直通模式),即开关 A 和 D 持续导通,而开关 B 和 C 关断。VOUT 超出 VIN 达到设定百分比时,开关 A、C 和 D 关断,直至放电使输出电压与 VIN 几乎相等时,才重新连接输出。如果处于(非开关)直通窗口内时输入出现正瞬变,使得 VIN 超出 VOUT 达到设定百分比,则开关将重新导通,以防电感器电流中出现较大幅度瞬时振荡。此时,输出电压将逐渐接近输入电压,方式类似于软启动,而 VOUT 趋近于 VIN 时,开关 A 和 D 将再次持续导通。开关拓扑如图 4 所示。
图 4:LT8210 稳压器的开关。在直通模式下,开关 A 和 D 持续导通,而开关 B 和 C 关断。(图片来源:Analog Devices)
Maxim Integrated 的低 EMI 产品是 MAX15021ATI+T 降压开关稳压器。输入电压范围为 2.5 至 5.5 V,并具有两路输出,每路输出都可由 0.6 V 调节至输入电压大小。该稳压器的基本频率范围为 500 kHz 至 4 MHz,可通过单个电阻器进行调节。
除了支持电压模式控制方案以减小电压纹波外,MAX15021 稳压器还可使用 180° 异相时钟信号来工作(图 5)。此外,该器件的开关频率可调节,最高可达 4 MHz,藉此可显著减小 RMS 输入纹波电流。而输入电流峰值的减小(纹波频率增高),使所需输入旁路电容容量减小,从而缩小所需电容器的尺寸。
图 5:MAX15021 双通道稳压器可实现 180° 异相工作以抑制 EMI。(图片来源:Maxim Integrated)
总结
在高效率至关重要的应用中,模块化开关稳压器是电压调节的不错选择。但是,相较于 LDO 等替代解决方案,权衡要素包括电压和电流纹波,以及稳压器开关元件产生的瞬态电压尖峰。若不经滤波,噪声会产生 EMI,从而影响靠近稳压器的敏感芯片。
虽然使用输入和输出滤波电路等成熟设计技术可降低 EMI,但也需要借助大容量电容器来解决瞬态尖峰和纹波问题,同时还会产生较大耗散功率,导致元器件过热。
不过,工程师现可使用采用各种内置技术的新一代模块化开关稳压器,来减小电压和电流纹波以及瞬态尖峰,甚至在添加滤波电路前就可以抑制 EMI。通过在设计中使用这些稳压器,工程师能缩小输入和输出端的大容量电容器尺寸,从而缩小滤波电路的尺寸并降低成本。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。