Vishay Dale 绕线电阻器的脉冲处理能力

作者:Vishay Intertechnology, Inc.

功率绕线电阻器具有稳态功率和电压额定值,表明了该装置应达到的最高温度。相对于 5 秒或更短的持续时间来说,这些额定值令人满意;然而,电阻器能够在短时间内(小于交叉点)处理高得多的功率和电压水平。例如在室温下,RS005 的连续额定功率为 5W,但在 1ms 内可承受 24,500 W 功率,而在 1μs 内则可达到 24,500,000 W。这种看似高功率能力的原因是,能量是功率和时间之乘积,产生热量不仅仅是由于功率。如果提供了图 2 所示的详细信息,Vishay Dale 能为应用提供解决方案。

Vishay Dale 提供各种绕线电阻器的图图 1:Vishay Dale 提供各种绕线电阻器。(图片来源:VishayDale)

短脉冲(小于交叉点的持续时间)

对于短脉冲,我们必须确定施加在电阻器上的能量。对于小于交叉点的脉冲,Vishay Dale engineering 假设所有脉冲能量都通过电阻元件(导线)耗散。为了使电阻器在产品使用寿命内保持其性能特点,Vishay Dale 会以电阻芯、涂层或者引线上的热损为零的情况将电阻元件温度加热至 +350°C 所需的能量为基础,进行分析并提出建议。交叉点是指大量能量开始耗散的时间,不仅耗散到电线中,而且此时正在耗散到电阻芯、引线和封装材料中。这时,脉冲不再被认为是短脉冲,而是长脉冲。

对每个电阻型号和数值来说,脉冲处理能力不尽相同,因为脉冲处理能力基于电阻元件的质量和比热。一旦规定了功率和能量,Vishay Dale 就可以确定应用的最佳电阻选择。

交叉点

例如一个在室温下的 RS005 500 Ω 电阻器:

必要的信息:

ER = 某一型号的额定能量、电阻值和环境温度。由 Vishay Dale 提供,ER = 6.33 J。

PO = 部件在 1s 时的过载功率能力。RS005 的过载功率能力为 1 秒,10 x 5 W x 5 s = 250 Ws/1 s = 250 W

交叉点 (s) = ER (J)/PO (W)

6.33 J/ 250 W = 0.0253 s

RS005 500 Ω 电阻在室温下的交叉点约为 25.3 ms。

长脉冲(交叉点至 5 秒)

对于长脉冲来说,大部分热量是在电阻芯、导线和封装材料中消散的。因此,用于短脉冲的计算方法过于保守。对于长脉冲应用,使用数据手册中的额定短时过载。请注意,具有短时间过载幅度的重复脉冲会产生极大的应力,并能导致某些样式的电阻器失效。

  • 要得到 5 s 脉冲的过载功率,可按照数据表上的规定将额定功率乘以 5 或 10。
  • 要得到 1 s 到 5 s 内的过载功率能力,可将过载功率乘以 5 s 转换为能量,然后除以脉冲宽度 (s) 即可求得过载功率能力。
  • 对于交叉点和 1 s 之间的脉冲持续时间,使用针对 1 s 计算出的过载功率

示例

  1. RS005 电阻器的过载功率是多少?

    按照规格书的规定,RS005 的额定功率为 5W,5 s 内可承受 10 倍额定功率:10 x 5 W = 50 W

  2. RS005 在 5 秒内的能量容量是多少?

    在 5 s 内,能量容量为:50 W x 5 s = 250 W·s 或 J

  3. RS005 在 1 s 内的过载功率能力是多少?

    在 1 s 内,过载功率能力为 250 W·s / 1 s = 250 W

  4. RS005 在 0.5 秒内的能量容量是多少?

    在 0.5 s 内,能量容量为 250 W x 0.5 s = 125 W·s 或 J

确定脉冲能力所需的条件

与脉冲容量有关的问题将有助于确定应用解决方案图 2:找到这些与脉冲容量有关的问题的答案将有助于确定应用解决方案。(图片来源:VishayDale)

脉冲应用通常分为三类:方波、电容式充放电或指数衰减。在以下部分中,将给出每种脉冲应用的脉冲能量计算示例。

方波

在给定脉冲时间内,在电阻上施加恒定的电压或电流。

振幅为 100VDC 的方波在 1 s 内通过 10 Ω 电阻器的脉冲能量计算图图 3:振幅为 100VDC 的方波在 1ms 内通过 10 Ω 电阻器的脉冲能量计算示例。(图片来源:VishayDale)

电容式充电/放电

将电容器充电至特定的电压,然后通过绕线电阻器放电。

电容式充/放电应用的脉冲能量计算示例图图 4:电容式充电/放电应用的脉冲能量计算示例。(图片来源:VishayDale)

指数式衰减/雷击电涌

该应用达到峰值电压,然后以与之成比例的速度下降。这通常由 DO-160E WF4 或 IEC 6100-4-5 来建模,并代表雷击电涌。

雷电电涌事件的脉冲能量计算示例图图 5:雷击电涌事件的脉冲能量计算示例。(图片来源:VishayDale)

等间隔重复脉冲

在计算重复脉冲的脉冲处理能力时,必须考虑平均功率以及单脉冲能量。这是因为平均功率在部件上造成了一些平均温升,这就耗费了一定百分比的部件能量容量。那部分没有被平均功率使用的能量就可以用来处理瞬时脉冲能量。当这两个百分比(平均功率与额定功率之比、脉冲能量与脉冲处理能力之比)的和不得超过部件总额定值的 100%。

示例

以下示例基于一个等间隔的重复方波脉冲。

基于等距重复方波脉冲的示例图图 6:该示例是基于一个等间隔的重复方波脉冲。(图片来源:VishayDale)

  1. 脉冲功率,P = V2/R 或 I2R,是针对单脉冲计算的
  2. 平均功率的计算方法如下:PAvg = Pt/T
  3. 计算脉冲能量:E = Pt
  4. 计算平均功率与额定功率的百分比 (PR):百分比(功率)= 100 x PAVG/PR
  5. Vishay Dale engineering 可以提供已知电阻型号、电阻值和环境温度的脉冲处理能力 (ER)。
  6. 计算脉冲能量与脉冲处理能力的百分比:百分比(能量)= 100 x E/ER
  7. 将 (4) 和 (6) 中的百分比相加。如果其和小于 100%,则所选电阻可以接受。如果百分比大于 100 %,则应选择额定功率更大或脉冲处理能力更强的电阻器。请联系 Vishay Dale engineering,以确定适合具体应用的最佳电阻。

示例

环境温度为 25°C 时,向 RS007 100Ω 电阻器上施加一系列等距方波脉冲,其振幅为 200 VDC、脉宽 20ms、周期为 20s。

  1. 脉冲功率为:p = V2/R = (200 V)2/100 Ω = 400 W
  2. 平均功率为:PAVG = Pt/T = (400 W x 0.02 s)/20 s = 0.4 W
  3. 计算脉冲能量:E = Pt = 400 W x 0.02 s = 8.0 W-s 或 J
  4. RS007 电阻器的额定功率 (PR) 为 7 W。计算平均功率与额定功率的百分比:PAVG/PR x100 = ((0.4 W)/(7.0 W)) x 100 = 5.7%
  5. 环境温度为 25°C 时,Vishay Dale engineering 提供的脉冲处理能力 (ER) 为 15.3 J
  6. 脉冲能量与脉冲处理能力的百分比计算如下:

    100 x E/ER = 100 x ((8.0 J)/(15.3 J)) = 52.3%

  7. 将 (4) 和 (6) 式中计算出的百分比相加:5.7% + 52.3% = 58%。

由于这个百分比小于总额定值的 100%,所以 RS007 电阻器足以耐受该脉冲。

非感性电阻器

非感性功率电阻器由两个绕组组成,每个绕组都是成品电阻值的两倍。因此,能量容量几乎总是大于标准绕组单元。要计算非感性电阻所需的能量容量,需计算每欧姆的能量 (J/Ω),即用能量除以四倍的电阻值。

示例

处理施加在 500 Ω 电阻器上的 0.2 J 脉冲所需的每欧姆能量是多少?

每欧姆所需的能量为:E/4R = (0.2 J)/(4 x 500 Ω) = 100 x10-6 J/Ω

可以将 Vishay Dale engineering,以便为应用找到最佳产品。

电压极限

短脉冲 - 尚未确定绕线电阻器处于短时脉冲下的额定过载电压。Sandia Corporation 使用 20 µs 脉冲对我们的 NS 和 RS 电阻器进行了研究。项研究表明:只要不超过脉冲处理能力,这种类型电阻器需要每英寸大约 20 kV。

长脉冲 - 对于在交叉点到 5s 之间的脉冲,对于 4 W 及以上的规格来说建议最大过载为 √10 倍的最大工作电压,对于小于 4W 的规格来说则为 √5 倍的最大过载电压。

可熔电阻器

如果应用的目标是让电阻器在特定条件下熔断,则可使用 Vishay Dale 提供的可熔电阻器。关于常见的 RS 熔断式电阻类型,请参考第七页或者点击以下链接,查看完整的 RS 熔断器规格书

为特定应用定制的快断模制样式电阻器

Vishay Dale 提供各种各样的绕线电阻器。他们也能够针对特定应用定制快断式模制电阻器。虽然 DigiKey 也针对某些此类电阻备有现货,但实际上这类电阻有数百种之多。一些具体示例和零件编号表参见图 7,这些产品可用来为特定应用定制合适的电阻。

以上所列举电阻器只代表了数百种变体一小部分图 7:以上所列举电阻器只代表了数百种变体一小部分。对于为特定应用设计的定制电阻,可以使用本文末尾给出的零件编号表。(图片来源:VishayDale)

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Vishay Intertechnology, Inc.

Article provided by Vishay Intertechnology, Inc.