如何防止数字 MEMS 传感器出现混叠现象

作者:Tom Bocchino, STMicroelectronics

过去十多年来,基于微机电系统 (MEMS) 的设计人员一直选择使用数字式 MEMS 传感器,而不是模拟式。驱动这一趋势的原因是传感器产品的利用率、功能集、集成度和成本。选择数字式 MEMS 传感器时,工程师面临着诸如传感器量程、噪声、封装和电流消耗等设计决策。对于加速计等惯性 MEMS 传感器,设计人员还应考虑传感器的带宽特性,以避免不需要的信号混叠到传感器的信号链中。

本文将讨论传感器系统中的混叠基本原理,以及用于消除混叠误差的几种方法之间的取舍。

背景知识

MEMS 加速计1 已成为基于状态的监测 (CbM)、预测性维护 (PdM)、降噪、生物识别反馈和许多其他应用中进行振动检测的首选解决方案。与以前的压电和模拟传感器解决方案相比,数字加速计具有功耗低、成本低和封装小等主要优势。数字 MEMS 加速计的可扩展性使系统设计人员能够在系统中使用多个加速计,并在物理振动点远程部署传感器。这样,系统就能在本地检测惯性运动,以进行实时分析并立即采取行动,从而达到最佳运行状态。

数字加速计的典型应用图图 1:数字加速计的典型应用。(图片来源:STMicroelectronics

由于数字加速计的全集成特性,设计人员必须考虑传感器的带宽和频率响应。这一点在振动应用中尤为明显,因为设计人员必须防止输入频率在传感器输出中出现混叠。

奈奎斯特定理

当传感器采样速度过慢,无法准确测量输入信号时,加速计系统中就会出现混叠现象。在振动检测等 MEMS 传感器应用中,混叠会导致灾难性故障,因为实际振动信号中是可能不存在混叠信号的。

图 2 所示为一种混叠情况。振动频率比采样频率高 2 倍,导致结果出现混叠波形。实际震动中不存在混叠信号,而是由于对输入振动的采样不足而产生的假象。混叠信号来自 ADC 在振动的上坡和下坡时采集的样本,经过插值后呈现出一种与实际振动不同的波形。

低采样率导致的混叠结果图 2:低采样率导致的混叠结果。(图片来源:STMicroelectronics)

等式 1 着重强调了数字信号处理中采样率的既定规则,即奈奎斯特定理。根据该规则,采样频率 f(采样)至少是系统中最高频率 (F) 的两倍才能防止混叠出现。

等式 1等式 (1)

例如,对于 100 Hz 的振动,只要采样频率至少高于 200 Hz 时才能检测没有出现混叠的振动信号。如图 3 所示,当采样率比最小频率快得多时,就能正确捕捉到实际振动信号。超采样是一种数字滤波方法,但需要注意的是,仍可能会有一些不需要的信号泄漏到信号链中。

超采样用于防止传感器输出中出现混叠的图图 3:超采样用于防止传感器输出中出现混叠。(图片来源:STMicroelectronics)

使用超采样作为减少混叠的方法的缺点是,高采样率导致显著更高的功耗。典型传感器的采样率或输出数据速率 (ODR) 会直接影响功耗,如图 4 所示。采样率越高,电流消耗越大。

加速计电流消耗图图 4:加速计的电流消耗。(图片来源:STMicroelectronics)

如图 5 所示,降低采样率,使其更接近奈奎斯特频率,就可降低功耗。这里的采样率降至 500 Hz,约为目标频率的 2.5 倍。在 500 Hz 频率下,实际振动波形仍可通过插值法再现,与 10 倍目标频率下的采样相比,电流消耗将有所减少。

将采样率降至振动频率 2.5 倍的图图 5:将采样率降至振动频率的 2.5 倍。(图片来源:STMicroelectronics)

这与上一个例子相比有所改进,但仍有可能将输入信号中的某些意外高频成分混入传感器信号链中。

采样率说明

在使用加速计时,最常见的问题之一是如何为具体应用选择合适的采样率。选择采样率时,往往需要在性能和电池寿命之间进行权衡。高采样率会产生庞大的数据文件,不仅难以处理,而且会阻碍通信,降低能效。另一方面,采样率过低会使系统失真,如前面的示例所示。

幸运的是,我们在选择最低采样率方面已经有了成熟的指导原则。在功耗不受限制的应用中,采样率可设置为数倍于事件频率。但是,即使采样率较高,由于振动数据和噪声的模拟性质,采用数字滤波时也有可能出现混叠。

抗混叠滤波器 (AAF)

除了功耗增加外,数字超采样还有其他缺点。振动并不总是完美的正弦波,往往具有谐波和噪音等高频成分。为减少这些影响因素,可在信号采样前使用低通滤波器消除任何无关的高频信号。这种低通滤波器也称为抗混叠滤波器,嵌入在某些型号的 MEMS 加速计中。

模拟抗混叠(低通)滤波器图图 6:模拟抗混叠(低通)滤波器。(图片来源:STMicroelectronics)

抗混叠滤波器的工作原理与低通滤波器基本相同。在 ADC 采样之前,AAF 会消除高频成分。AAF 必须置于 ADC 之前,才能执行概念要求。如果将 AAF 放在 ADC 之后,它就变成了数字滤波器,数字滤波器和超采样的缺点已在前面讨论过。

带嵌入式 AAF 的加速计系列

LIS2DU12 是在模拟前端内置抗混叠滤波器的 3 轴数字加速计系列。LIS2DU 有三个版本,除基本设计外,每个版本都有一套独特的功能。这三款器件均采用 STMicroelectronics 的 2 mm x 2 mm 12 引线 MEMS 加速计封装。每款器件都采用相同的超低功耗架构,抗混叠滤波器使其具有市场上最低的电流消耗。下面重点介绍该器件系列的比较。

LIS2DU12具有抗混叠和运动检测功能的超低功耗加速计

LIS2DUX12:嵌入了抗混叠和机器学习核心 (MLC) 的超低功耗加速计

LIS2DUXS12带 Qvar、MLC 和抗混叠功能的超低功耗加速计

在 LIS2DU 系列中,低通滤波器在 ADC 之前的信号链中实体化,以便在数字转换之前消除噪声。

除了抗混叠滤波器这一重要新增功能外,LIS2DU12 还具有多项先进的数字功能。这些特性旨在通过实现一些常用功能(如自由落体、倾斜、轻触检测、定向和唤醒)来减轻主微控制器的负担。LIS2DUX12 还包含一个嵌入式机器学习内核 (MLC),可针对具体应用设计开发更先进的功能。

STMicroelectronics 的 LIS2DUX12 加速计滤波链图 7:LIS2DUX12 加速计滤波链。(图片来源:STMicroelectronics)

LIS2DU12 模拟抗混叠滤波器的频率响应如图 8 所示。下面每条曲线的 25 Hz 至 400 Hz 频率值指的是滤波链带宽值。

STMicroelectronics 的 LIS2DU12 模拟抗混叠(低通)滤波器图(点击放大)图 8:LIS2DU12 模拟抗混叠(低通)滤波器。(图片来源:STMicroelectronics)

最终结果是,LIS2DU12 系列加速计的工作电流大大降低,而精度却与上一代加速计相同。除了在所有三个版本中嵌入抗混叠滤波器外,LIS2DUX12 和 LIS2DUXS12 是 STMicroelectronics 的首款包含嵌入式 MLC 的消费类 MEMS 器件。

结束语

混叠是导致系统故障的一个重要误差源。为了减轻混叠影响,设计人员必须首先了解系统,并预测检测链中所有组件的频率成分。奈奎斯特定理定义了要测量的最高频率的最小采样率。

超采样可以减少混叠影响,但功耗较高。在许多应用中,防止混叠的最佳方法是在 ADC 将采样转换到数字域之前,使用抗混叠滤波器消除不需要的频率。

通过考虑一些指导原则,设计人员可以为具体应用选择合适的采样和滤波技术。

参考文献

  1. 具有抗混叠和运动检测功能的超低功耗加速计
  2. LIS2DU12:先进的带抗混叠滤波器的超低功耗 3 轴加速计
  3. Nyquist-Shannon sampling theorem , Shannon CE.噪音环境下的通信。Proceedings of the IRE [Internet]。1949 Jan;37(1):10–21.
  4. LIS2DH12:先进的超低功耗 3 轴加速计

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Image of Tom Bocchino

Tom Bocchino, STMicroelectronics

Tom Bocchino is a Product Marketing Engineer and sensor specialist at STMicroelectronics with strategic focus on IoT platforms for building management, smart metering, and sustainable energy. Tom is enjoying the ride on the wave of new applications enabled by MEMS and new sensor technology.