如何设计节省空间、高效率和高安全性的工业控制面板
投稿人:DigiKey 北美编辑
2023-08-31
工业控制面板设计人员面临着诸多挑战。这些挑战包括有限的空间和预算、环境危害(如电能损耗和接触化学品)和人为因素(如误用和篡改)。尽管面临这些困难,但设计人员必须设计出在安全性、可靠性和符合标准方面完全达到要求的面板。
为了实现这些目标,设计人员需要创新型解决方案,以简化控制面板的开发、安装和使用。具体来说,他们需要针对具体用例量身定制的元器件,以及确保正常工作的安装和维护工具。
本文将以成本和空间优化为重点,提供有关选择这些元器件的指导。内容涵盖布线系统、标识系统、安全系统、访问控制和不间断电源 (UPS)。本文以 Panduit 的产品为例,探讨了每种元器件的作用和选择标准。文中还说明了如何部署这些元器件,以确保可靠性、安全性和符合行业标准。
通过选择线槽来设计节省空间的控制面板
要设计高效的控制面板,自动化和控制工程师必须综合考量各种因素,如电缆隔离、热管理、进线、电磁干扰 (EMI)、电缆弯曲半径和未来扩展空间。线槽在这个过程中扮演着至关重要的角色,因为它们构成了整个面板设计的“骨架”。在为工业控制面板选择线槽时,设计人员应考虑以下因素:
- 面板设计:面板的尺寸、类型和规格(如母线尺寸和冷却能力)都会影响到所需线槽的类型和特性。
- 尺寸:线槽应留出一定空间,以备日后增加或调整线缆。但是,线槽也不宜太大,以免浪费控制面板的空间。
- 布线类型:不同尺寸和功能的线缆(如电源线、控制线或数据线)可能需要不同类型的线槽或通道才能正确安装。
- 环境和材料:常见的材料包括聚氯乙烯 (PVC) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 塑料,但在高温、潮湿或腐蚀性物质等条件下,需要使用由特定材料制成或具有特定保护功能的线槽。
- 安装和维护:线槽应能够轻松地增减线缆,并应易于在控制面板中安装。
- 合规性:线槽应符合适用的安全标准、电气规范和行业特定法规。
标准和法规尤为重要,因为使用不符合标准的线槽,可能会导致安全隐患或控制面板故障。作为符合标准零件的实例,Panduit 的 F1X3LG6 线槽采用无铅 PVC 制成,可在高达 +122°F (+50°C) 的额定温度下连续使用。其阻燃等级达到 UL 94 V-0,并满足 NFPA 79-2007 标准第 13.3.1 节对阻燃材料的要求。
F1X3LG6 还非常适合节省空间的设计。窄槽设计与高密度元器件的间距一致,其刻痕线便于开出较大的孔,用于分支或其他线路管理(图 1)。它还配有卡入式盖板,以便快速安全地检修线路。
图 1:Panduit F1X3LG6 具有间距很小的窄槽,采用双重限制槽设计,用于固定电线。(图片来源:Panduit)
控制面板的替代布线解决方案
当然,线槽并非适用于所有情况。例如,线缆可能需要通过无法在机柜上钻孔的区域。在这种情况下,可以考虑 ABM100-A-C 背胶电缆扎带固定座等解决方案。这种四向固定座旨在实现快速安装并提供长期可靠性。
与所有粘合剂系统一样,我们应注意确保针对应用环境,选择正确的粘合剂(图 2)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图 2:应选择符合应用环境要求的粘合剂系统。(图片来源:Panduit)
保护控制面板电线和电缆免受磨损
在线槽之外布线时,应注意确保线缆不会因磨损或其他危险而损坏。例如,控制面板通常需要从机柜内部走线,到达前面板。应将这些线缆包裹起来以免损坏。控制工程师可选择的选项包括:
- 螺线包材:用于线束和电缆束的通用磨损保护材料。易于分线,提供不同的颜色、材质和尺寸。
- Pan-wrap 分离式线束包材:为线束和电缆束提供柔性、耐磨的保护。它具有独特的槽型和较大的重叠度,可缩短安装时间,并适应各种线束直径。
- 编织套管:为电线、电缆、软管和管道提供持续耐磨保护。采用柔性镂空织法,不会积聚热量或湿气。
- 波纹管:经济实惠的解决方案,采用实壁设计,可为电缆束提供全面保护。采用不同的材料,有些还采用了便于安装和拆卸的缝壁设计。
- 热缩管:非常适合电线和电缆的绝缘、保护和颜色编码。还可与接线端子和接线片一起使用,以实现整洁、安全和可靠的安装。其具有不同的材料、尺寸和壁厚,有的还带有用于防水密封的粘合衬布。
要选择合适的包材,必须考量诸多因素(图 3)。例如,如果应用需要一种重量轻、柔性好、能够适应不规则形状的解决方案,T25F-C 螺线包材就是很好的选择。这种线缆包材不仅便于安装,而且经久耐用,可在高达 +122°F(+50°C) 的额定温度下使用。
|
图 3:各种类型的线缆包材可满足不同需求。(图片来源:Panduit)
通过电缆端接、管理和标签提高控制面板的可维护性和安全性
为确保控制面板的有效安装、使用和维护,设计人员必须选择合适的电线端接方法和材料(图 4)。
图 4:端接类型及其特性的示例。(图片来源:Panduit)
最佳选择取决于多个因素,包括所需的端子数。例如,DNF14-250FIB-C 尼龙绝缘母端子无需使用工具,即可从公接线片上插入和拔出,从而降低了安装成本,而且更加易于维护。相比之下,FSD80-8-KD6 单线 DIN 端部套管绝缘套圈可与自动压接机配合使用,更适合高数量端子。
电缆扎带在安全和维护方面也发挥着重要作用,能使布线保持有序和牢固。如图 5 所示,电缆扎带种类繁多,可满足不同需求。除了扎带的基本设计,材料选择也是一个重要的考量因素。例如,PLT1.5M-M 锁式电缆扎带由尼龙 6.6 制成,因而最适合室内使用。对于存在盐和酸雨等危险的室外应用,最好使用丙烯等材料。
图 5:电缆扎带的材料选择需要仔细考虑各种环境因素;PLT1.5M-M 锁式电缆扎带使用尼龙 6.6,最适合室内使用。(图片来源:Panduit)
使用合适的电缆扎带工具可以提高生产率、降低成本并加强工人的安全防护。例如,GTH-E 电缆扎带枪的设计便于使用(图 6)。与同类工具相比,它所需的操纵力减少了 15%,其电缆扎带切断机制可让用户手部遭受的冲击减少 40% 以上。
图 6:GTH-E 电缆扎带枪的主要特性,其采用便于使用的设计。(图片来源:Panduit)
最后,清晰的标签对于正确使用和维护控制面板至关重要。标签的选择不仅取决于目标用途,还取决于环境危害(图 7)。例如,如果电缆只接触温和的水基液体,那么像 S100X150VATY 热转印乙烯基自层压标签之类的解决方案就非常适用。这些标签的尺寸专门针对电线和电缆应用设计,可在高达 +150°F (+65°C) 的额定温度下使用。
图 7:标签解决方案样本及其对各种环境危害的适用性。(图片来源:Panduit)
TDP43ME 热转印打印机等解决方案有助于确保正确贴标(图 8)。使用这种热转印打印机,操作人员可将标签放置在距离连接器和端子末端 12.7 mm (1/2") 的电线和电缆上。这种打印机的周期时间比传统手动安装快三倍,速度是竞争解决方案的两倍。其采用符合人体工程学的设计,可减少操作人员的疲劳,并将重复性运动损伤的风险降至最低。
图 8:TDP43ME 热转印打印机配有软件和配件,可实现高效贴标。(图片来源:Panduit)
控制面板应用中的接地和安全
考虑到工业控制面板的高功率,正确接地对安全至关重要。选择接地棒是一项关键的设计选择——不仅会影响安全性,还会影响控制面板的成本效益和可维护性。
UGB2/0-414-6 通用接地棒就说明了这一点。它属于 Panduit 获得专利的 StructuredGround™ 通用接地棒系统 (UGB),该系统兼容所有类型的电线端接方法和 140 多种连接器。这种灵活性显著简化了设计和维护工作。此外,它还提供两种支座安装方式,为狭小区域提供额外布线空间。
安全和生产率有时会发生冲突。例如,法规强制要求在维修电气设备之前必须进行测试,确认没有电压。如果使用手持式仪器,这可能是一个耗时的过程。VS-AVT-C02-L03 VeriSafe 无电压测试仪通过自动化程序简化了操作。一旦将该装置安装到前面板中,工人只需按一下按钮,即可确认无电压(图 9)。
图 9:使用 VS-AVT-C02-L03 VeriSafe 无电压测试仪等仪器进行自动测试,不仅更快捷,而且更安全。(图片来源:Panduit)
利用工业以太网解决方案和 UPS 保持可靠的网络连接并避免篡改
数据网络现在已成为大多数控制面板设计的组成部分。为了避免因篡改或滥用而造成安全漏洞和停机,必须确保网络电缆保持在适当位置,这一点非常重要。PSL-DCJB RJ45 插孔模块屏蔽装置就是为此而开发的。这些装置插入到未使用的以太网端口,只有经过授权的工作人员才能使用专用工具拔出插头。相反,锁定装置可防止从活动以太网端口拔出网线。
在某些情况下,必须从控制面板的外部接入以太网端口。在这一方面,IAEBHC6 IndustrialNet Cat 6 UTP 穿板 RJ45 耦合器模块(带保护帽)等解决方案发挥了重要作用。这种穿板提供 IP67 级密封防护,可防止灰尘入侵,并具有一定的防水功能,因此非常适合需要冲洗的工作单元。
对于网络供电设备,以太网插头需要特殊的特性。例如,FPS6X88MTG IndustrialNet 6A 类现场可端接屏蔽 RJ45 插头专为以太网供电 (PoE) 和类似应用而设计,符合 IEEE 802.3af/802.3at (PoE/PoE+) 标准。这款插头还具备其他一些特性,超过 ANSI/TIA 568-C.2 6A 类和 ISO 11801 EA 类通道性能要求,并且符合 ANSI/TIA-1096-A(原 FCC 第 68 部分)、IEC 60603-7 和 IEC 60529 (IP20) 标准。
无论使用哪种电源,许多控制面板都需要不间断电源 (UPS),以便在断电时保持运行。在为控制面板选择 UPS 时,控制工程师应考虑以下因素:
- 功率容量:UPS 的输出功率应超过控制面板的耗电量。
- 维护:远程管理可实现对关键参数的监视和控制,从而节省成本和时间。
- 安装:DIN 导轨安装等选项让 UPS 易于集成到控制面板中。
- 安全性和合规性:UPS 至少应符合 UL508 等相关标准。
UPS00100DC 工业网络 UPS 在很多方面都超越了这些基本要求。它使用超级电容器代替电池,降低了停机风险,并避免了潜在的氢气积聚。无电池设计无需维护,与基于电池的 UPS 相比,投资回报率提高 2 倍,拥有成本降低 50% 至 70%。
总结
设计工业控制面板是一个要求严格而复杂的过程,需要在空间、安全性和可靠性之间达到平衡。为了达到最佳效果,设计人员需要使用各种控制面板解决方案,帮助进行面板规划、布线和贴标,并使其免受外部和内部危险的影响。这些解决方案应该针对工业控制面板应用的具体要求量身定制,并且配备安装和维护工具,以确保正常工作。通过使用符合这些标准的控制面板解决方案,设计人员可以设计出高效、安全、合规的控制面板。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。