射频电缆组件选择和使用工程师指南
投稿人:DigiKey 北美编辑
2023-10-19
射频电缆组件应用广泛,既包括航空航天和通信等成熟领域,也包括汽车、工业和物联网 (IoT) 等新兴行业。应用领域的不断扩大促进了新型射频电缆组件的开发,为工程师优化射频系统设计提供了更多机会。
然而,所有这些增长都使设计过程变得更加复杂。市场上有如此之多的组件,很难为特定应用确定最佳选择。此外,射频布线在新应用中的使用也让更多的设计人员、安装人员和维护技术人员不得不面临棘手的陌生技术。除了空间和环境方面的考虑,这些人员现在还必须熟悉频率兼容性、阻抗匹配、电压驻波比 (VSWR)、磁耦合和屏蔽。
为了确保射频系统的性能和可靠性,工程师们需要采用细致入微的方法和清晰的路线图,以了解等待他们的选择和潜在隐患。
本文首先简要介绍了射频应用,包括其电气特征、物理结构和典型用例,然后指导大家完成复杂的射频电缆组件选择、安装和维护任务。其间介绍了 Molex 的几个实例,以说明关键选择和使用标准。
不断扩大的射频电缆组件使用范围
射频技术涉及多个领域,每个领域都有其独特的挑战。频率范围从数百赫兹 (Hz) 到数万兆赫兹 (GHz) 不等。有些应用要求坚固耐用。还有一些应用对封装尺寸有着极致限制。以下为一些常见应用,展示了使用案例的多样性:
- 航空航天和国防:雷达系统、通信频道和 GPS
- 汽车和运输:信息娱乐系统、导航和车载通信网络
- 电信和广播:通过 Wi-Fi、LTE 和 5G 网络传输 8K 视频信号
- 工业:物联网传感器、自动装配线和遥测技术
- 医疗:远程病人监护系统、高级诊断设备和机器人手术装置
- 测试与计量:台架测量、现场测试和生产设备质保
由于射频应用日益广泛,越来越多的工程师和设计师开始接触高频电路,其中许多人并不具备相关技术背景。面对紧迫的期限和预算,他们需要既能简化任务又能确保系统可靠运行的解决方案。
这就是射频电缆组件的用武之地。这些组件由预先组装好的连接器和电缆组成,既能满足指定的性能要求,又能减少工程设计工作量。使用预制射频电缆组件可节省设计和原型开发的时间和成本,并提高生产质量和效率。
频率兼容性、阻抗匹配和 VSWR
选择合适的电缆组件需要仔细考虑多个因素。首先,组件必须能够适应射频信号的频率范围。这些频率从几百赫兹到 3 至 30 千兆赫或更高的超高频 (SHF) 频段不等(图 1)。
图 1:射频电缆组件的设计多种多样,可根据连接器的尺寸和最大支持频率等因素进行分类。(图片来源:Molex)
要实现所需的性能,电缆组件必须能应对适当的频率范围,且不会出现明显的信号损失或失真。例如,美国电影电视工程师学会 (SMPTE) 在其 2082-1 准则中规定了严格的信号质量要求,将一半时钟频率时的损耗限制在 40 分贝 (dB) 以内。
采用 Molex BNC 小型射频电缆组件是满足这些要求的方法之一,它们在最高 12 GHz 的频率下具有高回波损耗性能。这一性能超过了串行传输 8K 高清电视 (HDTV) 视频的要求,因此未来无需更改硬件即可扩展带宽。
阻抗匹配是另一个关键参数。射频信号容易受到入射波和反射波的干扰,这些干扰是由信号线上的阻抗失配造成的。为尽量减少信号损耗,电缆组件应具有与所连接负载相同的阻抗,通常为 50 或 75 欧姆 (Ω)。好的做法是将连接器和电缆一起设计,以实现最佳匹配。
采用这种做法的一个实例是 0897629290 组件,该组件将 Molex BNC 连接器与 Belden 4794R 电缆配对在一起,可用于高端 75 Ω 应用。
对于测试与计量等要求特别苛刻的应用,可能需要仔细考虑电压驻波比 (VSWR) 和插损等附加参数。VSWR 是入射信号与反射信号之比,用于衡量射频信号从信号源到负载的传输效率。插损是指信号沿连接器和电缆传输时损失的能量。图 2 各举了一些实例。
|
图 2:表中所示为高效、低损耗微波频率电缆所具备的电压驻波比和插损值示例。(图片来源:Molex)
屏蔽、磁耦合和其他考虑因素
屏蔽是另一个重要的考虑因素。任何携带射频信号的电缆都可能像天线一样广播或接收信号,从而产生干扰。为尽量减少这种干扰,电缆需要用接地的金属外壳屏蔽(图 3)。
图 3:所示为典型的屏蔽电缆。从电缆内部开始依次是线芯导体、将线芯与屏蔽层隔开的绝缘材料、编织金属屏蔽层和电缆护套。(图片来源:Molex)
屏蔽材料的选择受一系列因素的影响,包括性能要求、环境条件和预算限制。例如,铜在大多数频率下都非常有效,但相对较重且成本较高,而铝轻且价格低廉,但效果较差且更容易腐蚀。
另外还要考虑屏蔽的形式。比如在连接 RG-136 电缆的 0897616761 MCX 组件上所使用的金属编织层,就具有出色的机械强度和物理保护能力。相比之下,铝箔屏蔽通常由铝与聚酯或聚丙烯薄膜压合而成,是一种重量轻、价格低廉且灵活的替代品。还有其他类型,如螺旋式、带式和组合式,它们在频率覆盖百分比、柔性、使用寿命、机械强度、成本和端接难易程度方面各不相同。
此外还可能需要考虑独特的应用要求。例如,医疗应用中的传感器通常会受到磁场的影响。此时,像 0897616791 MMCX 电缆组件这样的解决方案就是一个可行的选择,因为这些组件有非磁性耦合版本,具有更好的设计兼容性。
空间限制、环境危害和维护
在考虑物理参数时,空间和布线的限制往往是主要障碍。考虑到国防应用,其空间狭小是出了名的。此时像 0897611760 SSMCX 电缆组件这样的解决方案就非常实用。SSMCX 连接器是市场上体积最小的连接器之一,有垂直和直角两种方向可供选择,以适应具有挑战性的空间和布线限制。
设计人员在选择组件时还需要考虑最小弯曲半径。由于结构复杂,射频电缆往往比较坚硬。对于需要急转弯的情况,可采用像 Molex 的柔性微波组件这样的解决方案(图 4)。这类电缆专为较小的静态弯曲半径而设计。
|
图 4:所示为静态弯曲半径较小时射频电缆采样值。(图片来源:Molex)
极端温度也是一个问题,尤其是对于电信行业的户外应用。对于此类应用,射频电缆组件上常见的热塑性护套并不适用。相反,需要更耐用的材料。例如,前面提到的柔性微波组件使用 Temp-Flex 氟化乙烯丙烯 (FEP) 材料作为外套,这是一种类似于特氟龙的坚韧材料。
此外,振动和冲击会影响设计,尤其是在航空等应用领域。为确保运行可靠性,所使用的射频电缆组件必须具有非常牢固的连接。Molex 的 0732306110 电缆组件就是一个很好的例子,它采用了该公司获得专利的 MHF 连接器锁定机构(图 5)。
图 5:Molex 的 MHF 连接器系统采用专利锁定机构,确保了连接安全。(图片来源:Molex)
设计过程中必须考虑维护问题。所以必须研究电缆组件的平均无故障时间 (MTBF),并考虑如何安排设计,使之便于维护和修理,同时对这些可能最需要维护的组件和连接提供合理的检修通道。
设计人员还应考虑为正常维护制定检查计划,并为电缆组件可能需要维修或更换的迹象制定用户检查表,以主动管理这些故障因素。常见的维护步骤包括检查组件的磨损情况,以及清洁电缆和连接器,以清除可能渗入连接处并降低性能的污染物。
最后,评估电缆组件制造商也很重要。标准包括适当的认证、生产相关组件的经验、足够的产品选件以支持设计灵活性,以及避免性能问题的质量保证流程。例如,Molex 一直是领先的电缆和连接器技术开发商,其创新技术依托 8100 多项专利,在质量和技术支持(包括电缆定制工具)方面享有盛誉。
结语
选择合适的射频电缆组件是一种挑战,因为这需要了解并仔细考虑频率兼容性、屏蔽措施、环境条件、空间限制和维护等因素。综上所述,与资深制造商合作,让他们提供专业知识、质量保证和创新,是应对这些挑战的关键,尤其是对于刚刚接触射频技术的工程师和设计师而言。这样的合作伙伴可以指导您进行电缆选择、安装和维护,确保设备和系统以最佳状态可靠地运行。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。