在 Xilinx ZCU102 评估套件上实现 NVMe SSD 接口

作者:Design Gateway Co., Ltd.

投稿人:DigiKey 北美编辑

概述

Zynq® UltraScale+™ MPSoC 系列基于 Xilinx® UltraScale™ MPSoC 架构,在单个器件中集成了功能丰富的、基于 ARM 的 64 位四核或双核处理系统 (PS) 和 Xilinx 可编程逻辑 (PL) UltraScale 架构。此外,还包括片上存储器、多端口外部存储器接口以及丰富的外设接口,尤其是 16.3 Gbps GTH 收发器,该收发器支持与像 NVMe SSD 驱动器这样的 PCI Express® Gen3 存储设备接口。本文展示了通过使用 Design Gateway 的 NVMeG3-IP 内核在 Xilinx 的 ZCU102 评估套件上实现 NVMe 固态硬盘 (SSD) 接口的解决方案,该方案可实现惊人的快速性能:写入速度达 2,319 MB/s,读取速度达 3,347 MB/s。

Zynq® UltraScale+ MPSoC ZCU102 评估套件简介

ZCU102 是用于快速原型开发的通用评估板,基于 XCZU9EG-2FFVB1156E MPSoC 器件。该评估板包含高速 DDR4 SODIMM 和组件内存接口、FMC 扩展端口、每秒数千兆位的串行收发器、各种外设接口以及用于用户定制设计的 FPGA 逻辑器件,藉此提供一个灵活的原型开发平台。

Xilinx 的 ZCU102 评估套件图片图 1:ZCU102 评估套件。(图片来源:Xilinx Inc.)

ZCU102 提供可编程逻辑功能,可用于 5G 无线网络、下一代高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和工业物联网 (IIoT) 解决方案等最先进的应用。

总之,对于需要像 NVMe SSD 驱动器这样的高性能、高可靠性外部数据存储的应用来说,都有必要采用合适的解决方案,以充分利用支持 PCI Express® Gen3 接口的 GTH 收发器。

NVMe SSD 存储简介

NVM Express (NVMe) 定义了主机控制器通过 PCI Express 访问 SSD 的接口。NVM Express 仅使用两个寄存器(命令发出和命令完成),从而优化了命令发出和完成过程。除此以外,NVMe 支持并行操作,在单个队列中支持多达 64K 的命令。64K 命令条目提高了顺序访问和随机访问两方面的传输性能。

NVMe 驱动器为高速数据存储和计算铺平了道路。借助 PCIe Express® Gen3 技术,新型 NVMe SSD 驱动器即可实现高达 40 Gbps 的峰值性能。

此处展示了 NVMe 存储设备示例。

在 ZCU102 上 NVMe 主机控制器的实现

NVMe 实现示意图图 2:NVMe 实现。(图片来源:Design Gateway)

按照惯例,NVMe 主机是通过将主机处理器与 PCIe 控制器配合使用来实现的,从而实现与 NVMe SSD 的数据传入与传出。实现 NVMe 协议的目的是,为了与通过较高速总线连接的 PCIe 控制器硬件 CPU 外设进行设备驱动器通信。而数据缓冲和命令队列都需要外部 DDR 内存,以便在 PCIe 控制器与 SSD 之间传输数据。

由于 ZCU102 上的 XCZU9EG-2FFVB1156E FPGA 器件上不含 PCIe Gen3 集成块,因此无法采用传统实现方法。

于是,Design Gateway 提出了一种解决方案,即利用 NVMeG3-IP 内核(如图 2 所示)来实现 Zynq® UltraScale+™ MPSoC 器件(不含 PCIe 集成块)的 NVMe SSD 接口。通过 NVMe 接口,ZCU102 即可构建具有较高性能的多通道 RAID 系统,同时最大限度地降低 FPGA 资源消耗。NVMeG3-IP 内核许可中包含参考设计示例,可帮助设计人员缩短开发时间并降低成本。

Design Gateway 的 NVMeG3-IP 概述

在不具备 PCIe 集成块、CPU 和外部存储器的情况下,具有 PCIe Gen3 IP 软核 (NVMeG3-IP) 的 NVMe IP 内核是访问 NVMe SSD 的理想之选。NVMeG3-IP 包含 PCIe Gen3 IP 软核和 256 KB 存储器。如果您的应用需要具有较高速性能的 NVMe SSD 存储,却又使用了不包含 PCIe 集成块的低成本 FPGA,那么建议您使用该解决方案。

NVMeG3-IP 框图图 3:NVMeG3-IP 框图。(图片来源:Design Gateway)

NVMeG3-IP 特性

NVMeG3-IP 具有许多特性,以下列出了其中一部分特性:

  • 实现应用层、事务层、数据链路层以及物理层的某些部分以访问 NVMe SSD,而无需占用 CPU
  • 与配置为 4 通道 PCIe Gen3(128 位总线接口)的 Xilinx PCIe PHY IP 配合操作
  • 包含 256 KB 的 RAM 数据缓冲区
  • 经由 dgIF typeS 的简单用户接口
  • 支持六个命令,即“识别”、“关闭”、“写入”、“读取”、"SMART" 和“刷新”(支持其他命令作为可选项)
  • 支持的 NVMe 器件:
    • 基类代码:01h(大容量存储),子类代码:08h(非易失性),编程接口:02h (NVMHCI)
    • 最小存储器页大小 (MPSMIN):0 (4 KB)
    • 最大数据传输大小 (MDTS):至少 5 (128 KB) 或 0(无限制)
    • LBA 单元:512 字节 或 4096 字节
  • 用户时钟频率必须大于或等于 PCIe 时钟(Gen3 为 250 MHz)
  • 可用参考设计:
    • 带有 AB17-M2FMC 适配器板的 ZCU102
    • 带有 AB18-PCIeX16/AB16-PCIeXOVR 适配器板的 KCU105
    • 带有 AB18-PCIeX16 适配器板的 VCU118

Design Gateway 将 NVMeG3-IP 开发成可以作为 NVMe 主机控制器运行,以访问 NVMe SSD。用户接口和标准特性旨在实现易用性,无需了解 NVMe 协议的相关知识。NVMeG3-IP 的附加特性是内置的 PCIe IP 软核,它能通过纯逻辑实现 PCIe 协议的数据链路层和物理层的某些部分。因此,借助内置的 PCIe IP 软核和 Xilinx PCIe PHY IP 内核,NVMeG3-IP 即可在不带 PCIe 集成块的 FPGA 上运行。Xilinx 的 PCIe PHY IP 是一款可用的免费 IP 内核,包含收发器和逻辑均衡器。

NVMeG3-IP 支持六个 NVMe 命令,即识别、关闭、写入、读取、SMART 和刷新。NVMeG3-IP 中集成了 256 KB 的 BlockRAM,可用作数据缓冲区。该系统无需 CPU 和外部存储器。如需更多详细信息,请查阅 NVMeG3-IP 规格书,可从我们的网站下载此规格书。

XCZU9EG-2FFVB1156E FPGA 器件的 FPGA 资源使用情况,如下表 1 所示。

系列 示例器件 Fmax (MHz) CLB Regs CLB LUTs CLB IOB BRAMTile PLL GTX 设计工具
Zynq-Ultrascale+ XCZU9EG-2FFVB1156E 300 18982 17109 3690 - 70 - - Vivado2017.4

表 1:Ultrascale/Ultrascale+ 器件的示例实现统计数据

ZCU102 的实现和性能结果

图 4 展示了基于 ZCU102 的参考设计概览,以演示 NVMeG3-IP 的操作。该演示系统中的 NVMeG3IPTest 模块包括以下模块:TestGen、LAxi2Reg、CtmRAM、IdenRAM 和 FIFO。

有关 NVMeG3-IP 参考设计的更多详细信息,请参考 Design Gateway 网站上提供的 NVMeG3-IP 参考设计文档

NVMeG3-IP 参考设计概览示意图图 4:NVMeG3-IP 参考设计概览。(图片来源:Design Gateway)

该演示系统旨在对 ZCU102 上的 NVMe SSD 进行数据写入/验证。用户可通过串行控制台控制测试操作。要连接 NVMe SSD 与 ZCU102,就需要使用 AB17-M2FMC 适配器板,如图 5 所示。

安装在 Xilinx ZCU102 上的 NVMeG3-IP 演示环境图片图 5:安装在 ZCU102 上的 NVMeG3-IP 演示环境。(图片来源:Design Gateway)

使用 512 GB 的 Samsung 970 Pro 时,在 ZCU102 上运行演示系统的示例测试结果如图 6 所示。

Xilinx ZCU102 上 NVMe SSD 的读/写性能示意图图 6:使用 Samsung 970 PRO S 时,ZCU102 上 NVMe SSD 的读/写性能。(图片来源:Design Gateway)

总结

NVMeG3-IP 内核提供了一个在 ZCU102 评估套件上实现 NVMe SSD 接口的解决方案;同时也为不含 PCIe 集成块的 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 器件系列提供了解决方案。NVMeG3-IP 的设计目标是在不使用 CPU 的情况下,以最低的 FPGA 资源使用量实现 NVMe SSD 访问的最高性能。它非常适合不使用 CPU 的高性能 NVMe 存储,能够利用 GTH 收发器实现多个 NVMe SSD 接口,而不受 FPGA 器件上包含的 PCIe 集成模块数量限制。

DigiKey logo

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Design Gateway Co., Ltd.

关于此出版商

DigiKey 北美编辑