以最小的电路板空间占用实现向关键负载的高集成度有效供电

作者:Art Pini

投稿人:DigiKey 北美编辑

大数据服务器以及像机器学习、人工智能 (AI)、5G 手机、物联网和企业计算这样的应用,通常需要强大的 ASIC、FPGA、GPU 和 CPU,而后者又需要低电压、大电流,并在紧凑封装内实现高功率密度。为了确保整个系统的电源完整性,目前多采用分布式电源管理系统,将 DC/DC 电源直接引入负载点 (POL),即高性能处理器。因此在一块板子上可以有很多这样的 DC/DC 电源转换器,所以设计者面临的问题是如何使这些器件尽可能小,以节省板空间。同时,它们需要满足性能、延迟、散热、效率和可靠性要求,同时还要简化设计过程,降低成本。

针对这个问题矩阵的解决方案结合了高性能半导体和无源元件,要采用先进的封装技术,以实现更高水平的系统集成。事实证明,与目前其他可用的技术相比,这可以实现更小的尺寸,更低的外形,同时增强了热管理。同时,这种综合方法可以控制设计导入成本,包括库存管理和开发时间。

本文讨论了分布式电源网络的必要性和 POL 电源设备的作用。然后,介绍了 TDK Corporation 的一类 POL DC/DC 转换器,该类转换器使用了先进的封装技术来实现所需的性能特征。文章还讨论了其突出属性,并展示了设计者如何部署它们以成功满足其 POL 功率输送的要求。

为什么要用 POL DC/DC 转换器电源

计算机、服务器和其他数字设备越来越多地使用 FPGA、ASIC 和其他先进的 IC 器件,而这些器件需要系统电源无法提供的多电源电压。此外,它们还需要这些电压以正确的顺序排列,并有最小的延迟。系统电源一般提供一些固定的电压,如 1、3.3 和 5 伏。典型的 FPGA 需要的电压范围是 1.2 到 2.5 伏(图 1)。

FPGA 需要多个电压用于特定的功能示意图(点击放大)图 1:典型的 FPGA 需要多个电压用于处理器内的特定功能。图中所示处理器使用八个专用电源输入,有三个不同的电压。(图片来源:Art Pini)

至少,FPGA 需要为其内核和 I/O 部分单独供电。例中的 FPGA 内核运行电压为 1.2 伏,I/O 功能运行电压为 2.5 伏。此外,其辅助电路还需要其他六个功率级别。很明显,将七个电源放在离 FPGA 很近的地方会给电路板布局设计带来负担。还有一个需要考虑的问题是散热,这就要求电源必须是小而高效的。

专利技术实现了独特的系统集成

为了满足尺寸要求,TDK 为 POL DC/DC 转换器开发了一种专有设计,放弃了并排的分立元件布局。相反,它采用 3D 集成方式,基于其半导体嵌入基底 (SESUB) 系统级封装 (SiP) 技术。将包含脉冲宽度调制 (PWM) 控制器和 MOSFET 的高性能半导体嵌入到 250 微米 (µm) 的电路板基底中,形成一个降压转换器。电路输出电感和电容也被集成到 3D 布局中,形成一个超紧凑的热增强型封装(图 2)。

专利的 SESUB 技术集成了先进的功率控制器 IC 和 MOSFET 示意图图 2:专利的 SESUB 技术将一个先进的电源控制器 IC 和 MOSFET 集成到一个 250 µm 的基底中,与电路输出电感和电容一起构成一个高度集成的 DC/DC 转换器模块。(图片来源:TDK Corporation)

一个独特的 POL 电源解决方案

TDK 将 SESUB 作为其 μPOL(发音为 "micro-POL")系列微型 DC/DC 电源模块的基础。该产品系列型号为 FS140x-xxxx-xx,有 19 种选择,输出电压水平有 5、3.3、2.5、1.8、1.5、1.2、1.1、1.05、1、0.9、0.8、0.75、0.7 和 0.6 伏。它们支持 3 至 6 安培 (A) 的连续负载电流,具体取决于型号,封装尺寸为 3.3 x 3.3 x 1.5 毫米 (mm) (图 3)。

TDK Corporation μPOL DC-DC 转换器图片图 3:μPOL DC/DC 转换器尺寸只有 3.3 x 3.3 x 1.5 mm,却可以处理高达 15 瓦的功率。(图片来源:TDK Corporation)

由于其独特的物理设计,这个DC/DC转换器系列可以提供每平方毫米高达1瓦的功率密度, ,使这个小型封装可以处理高达15瓦的功率。

标称输出电压厂设偏差在 ±0.5% 以内。包括一个 I²C 接口,允许对转换器进行本地控制。输出电压可以在预设的额定电压基础之上以 ±5 毫伏 (mV) 的步阶进行调节。

FS1406 μPOL 转换器内部结构一览

FS1406-1800-AL 1.8 伏 DC/DC 转换器的功能框图显示,尽管其尺寸很小,但器件却包含了很多复杂的电路功能(图 4)。

TDK Corporation FS1406-1800-AL DC/DC 转换器功能框图(点击放大)图 4:FS1406-1800-AL DC/DC 转换器的功能框图展示了电路的复杂程度,包括内部 PWM、I²C 端口、控制逻辑和输出 MOSFET。(图片来源:TDK Corporation)

FS1406-1800-AL 的标称输出为 1.8 伏,连续负载能力为 6A,其输出电压可通过 I²C 在 0.6 至 2.5 伏范围编程设定。它要求的输入电压为 4.5 至 16 伏,规定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。

该 DC/DC 转换器的核心是专有的 PWM 调制器,旨在提供快速的瞬态响应。PWM 调制器的工作频率与转换器的输出电压成正比。它包括内部稳定性补偿,以使其与各种输出电容器类型相匹配,而不需要外部补偿网络,从而做到“即插即用”。调制器的 PWM 输出驱动 MOSFET 功率器件的门电路。如前所述,输出滤波电感器包含在封装内,进一步减少了外部元件。

请注意,FS1406 包括一个内部低压差 (LDO) 稳压器,运行电压约 5.2 伏,为内部电路和 MOSFET 供电。

此外,设计人员应注意到内置的保护功能,包括软启动保护、“电源良好”状态线、过压保护、预偏置启动、带自动恢复的热关断以及带打嗝模式的热补偿过流保护。如果检测到过流事件,打嗝模式会在一个固定的时间段内关闭电源,并重复这一序列,直到故障消除。

I²C 接口用于设置输出电压。它还允许设置系统优化参数,包括启动和保护功能的参数。

典型应用

FS1406 系列是完全集成的,在工厂里被微调到其规定目标电压,不需要输出分压器。该设计确实需要增加一个最小的输出电容,以确保可接受的输出纹波和负载调整率。它还需要一个输入电容,以处理其输入电流要求。图 5 显示了所需的最小电路元件添加量。

TDK Corporation FS1406 μPOL DC/DC 转换器系列图片图 5:在一个典型的应用中,FS1406 μPOL DC/DC 转换器系列至少只需要增加输入和输出电容。(图片来源:TDK Corporation)

输入和输出电容应具有较低的等效串联电阻。建议使用多层陶瓷电容器。FS1406 规格书对输入和输出电容值的计算提供了详细指导。

评估板帮助设计者快速上手

μPOL 转换器的 1.8 伏版本的评估板是 EV1406-1800A,它提供了一个具有 1.8 伏输出和 12 伏输入源的 DC/DC 转换器设计。其输出电流为 0 到 6 A,尺寸为 63 x 84 x 1.5 mm(图 6)。

TDK Corporation EV1406-1800A 评估板图片图 6:EV1406-1800A 评估板的尺寸为 63 x 84 x 1.5 mm;μPOL DC/DC转换器以黄色突出显示,以吸引人们注意这个尺寸微小的器件。(图片来源:TDK Corporation)

鉴于 µPOL 的尺寸和供电能力,我们可以轻松地将多个这样的器件安装到 FPGA 或 ASIC 周围。该评估板除了提供一个设计实例外,还有开放的通孔元件位置,供用户试验输入和输出电容值。它还有一个针座,用于选择 FS1406-1800 的内部偏置电源或外部电压源。另一个针座提供了到 I²C 接口的接入便利。

I²C 编程加密狗

作为一个设计辅助工具,TDK 提供了 TDK-MICRO-POL-DONGLE I²C 编程板,用于以 ±5 mV 的步阶改变输出电压。它还允许对系统保护参数进行编程。该加密狗与 TDK 提供的免费 GUI 软件包配套使用,简化了对转换器进行调节。

结语

对于需要高可靠性和集成度 POL 配电同时又要将对电路板空间的影响降到最小的设计者来说,TDK mPOL 系列的 19 个 DC/DC 转换器为各种应用提供了合适的解决方案。该系列支持 14 个常见的输出电压水平,每个电压水平都可以通过 I²C 端口以 ±5 mV 的步阶进行调节。µPOL 获得专利独特架构基于 SESUB,实现了高功率密度和最小的支持元件需要。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Art Pini

Arthur (Art) Pini 是 DigiKey 的特约作者。他拥有纽约城市学院的电气工程学士学位和纽约城市大学的电气工程硕士学位。Art 在电子领域拥有超过 50 年的经验,曾在 Teledyne LeCroy、Summation、Wavetek 和 Nicolet Scientific 担任重要工程和营销职位。Art 对测量技术很感兴趣,在示波器、频谱分析仪、任意波形发生器、数字化仪和功率计方面有着丰富的经验。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑