比较激光扫描仪应用

作者:Scott Orlosky

投稿人:DigiKey 北美编辑

激光器——用于通过辐射受激发射来放大光线器件的缩写——是一种能发出一束或多束相干光的电子装置。相干表示电磁波具有相同频率、相同波形和恒定相位差。激光可用于:

  • 切割、蚀刻、焊接和切片应用——如精密雕刻、钻孔、半导体精加工、机械表面再修复以及(医疗领域的)LASIK 眼科手术。
  • 成像和投影——如全息、共聚焦显微镜、高清晰度测量(用于创建点云)、激光光谱。
  • 数据传输——如条形码阅读器以及光纤和 DVD 技术。
  • 定位——如工作单元安防系统、3D 打印和光探测与测距 (LiDAR) 系统。

激光扫描——使用扫描或偏转激光束阵列——是许多此类应用的核心。本文将回顾几种工业自动化领域最常见的激光扫描应用。

在最简单的实施方案中,激光信号作为点光源产生,然后通过精确控制的内部镜面反射扫过一个活动角度。内部光探测器读取反射信号。由于激光束的投射角和飞行时间 (ToF) 已知,扫描仪的电子装置可以使用返回信号来构建扫描范围内的详细结构图。

虽然概念简单,但要使激光扫描技术在现实世界中发挥作用,就必须克服一系列开发难题。其中更具挑战性的是环境光变化、平台移动、实现一致输出所需的光源校准,以及耐受工业环境中的灰尘和污垢。

我们已经找到了应对这些技术挑战的办法;现在,最复杂的一些应用是地面自主车辆 (AGV) 所采用的 360˚ 3D 扫描。今天,建筑业中使用自流平激光扫描仪进行精密挂板或地面找平也是很常见的应用。然而,激光扫描仪的另一个应用则是经纬仪测量,帮助土木工程师将道路等级规划到毫米级分辨率。这些都是针对特殊功能专门设计的激光扫描设备例子——尽管激光扫描仪的真正用途是在工厂车间。

工业安全激光扫描仪

我们来考虑自动化领域中一个重要的激光扫描应用——保护危险工作单元。在基本装置中,激光扫描仪的位置固定,同时激光扫过一个平面。这种扫描仪用作安全监控系统的光幕。光幕应安装在一个能够保护危险性设备上特定部分的位置,并监视任何光束中断。响应中断时,光幕会使关键设备上的部件减速或停止,或提供报警信号。

必须将扫描仪定位,且激光束的几何形状必须能够监测任何可能的操作者进入点。正如上述响应模式所暗示的那样,扫描仪通常与其他安全设备(防护装置、警报器和截止开关)配套使用,以确保操作人员在接近设备时不会受到伤害。

在光学扫描技术出现之前,采用机械联锁方式来保障危险工作单元的安全。在维修期间,工作单元的电源切断并采取上锁挂牌措施。众所周知,人类是最不可靠,因为有些人总会绕过防护设施。光学互锁更可靠——特别是与硬复位或双操作控制面板配合使用时,用来确保单人操作不会启动重启功能。如需详细了解,请参阅 DigiKey 文章《安全激光扫描仪保护操作者》

Banner SX5 系列安全激光扫描仪的图片图 1:使用 SX5 系列安全激光扫描仪时,OEM 或最终用户可通过 PC 定义多达 6 个安全区和 2 个警告区。(图片来源:Banner

飞行时间 (ToF) 技术说明:使用 ToF 技术时,能够根据极坐标精确地绘制物体的位置:光束角度、在被观测区域内与物体之间的距离。这些信息可用于创建扫描仪观察区域的地图,并将其分为若干区域。当考虑与协作机器人 (cobots) 配合使用的下一个特殊情况时,这点至关重要。

根据设计,协作机器人的目的是在协作活动中与操作人员一起工作。这要求紧密靠近以及随之而来的风险。在使用工作空间地图进行编程后,扫描仪可以根据机器人的位置和操作员的移动情况,确定允许机器人移动的范围。在机器人以及扫描仪市场,这是一个新兴增长领域,所以新应用一直在向前发展。

用于 AGV 和定位任务的激光扫描仪

现在,我们考虑下在移动平台上使用 ToF 的、基于激光扫描仪的光探测和测距 (LiDAR) 技术的优缺点。用于自主地面车辆 (AGV)中时,此类系统依赖 AGV 定位的内部地图,因此所有物体探测都上下关联。这种能力被称为同步定位和映射或 SLAM。这会增加系统复杂性,因为位置定位误差会直接影响障碍物或目标的映射定位。使用本地应答器、教学编程或地板嵌入式轨道有助于缓解这一问题。

IDEC 270° SEL-H05LPC 安全激光扫描仪的图片图 2:这是一款 270° SEL-H05LPC 安全激光扫描仪,用于AGV、叉车、机器人和工业设施中的其他移动设备。(图片源:IDEC

扫描技术会根据环境光的变化而改变其信噪比 (SNR)。最坏的情况是全日照,这种情况下光线可能比扫描照度高几个数量级。目前有几种县城的解决方案,包括调制源、结构化扫描、使用窄频和滤波。幸运的是,AGV 大多在光控仓库内工作,无需这些技术。对于室外工作车辆,目前正在密集研究和探索针对性解决方案。

激光扫描仪由视距设备定义。这意味着它们被限制在正前方的视野中。如果正面是一列柱子,那么扫描仪只能看到这列柱子中最前面的那根。扫描仪需要改变视角才能探测其他的柱子,假设这些柱子在扫描仪观察范围内。

移动车辆上的 LiDAR 极其重要——尤其是在当 LiDAR 与其他传感器组合使用,以应对仓库环境实时变化的情况。在这里,LIDAR 有助于提高交付率,减少人员要求并最大限度地减少事故。

在 LIDAR 系统中选择合适的扫描功能意味着指定线性范围、扫描窗口角度以及这些测量值的线性和角度分辨率。带宽或更新率是另一个关键因素,它可以限制 AGV 的运行速度。最后但也是很重要的一点,功耗将确定充电周期,以及在任何给定时间内可以部署的设备数量。

目前市场上的 AGV 使用 LiDAR 进行工厂导航的图片。目前市场上的很多 AGV 都使用 LiDAR 在工厂或自动化仓库环境下进行导航。(图片来源:Gettyimages)

AGV 中 LiDAR 的电气和机械注意事项

LiDAR 正在持续发展,其主要推动力自自动驾驶汽车市场。因此,在性能、功能、价位上都存在很大差异。这也意味着目前还没有出现安装或连接标准。当考虑在应用中使用 AGV 时,这个过程就是将现有的产品与系统要求相匹配,并从中指定物理结构。目前,有几家公司可进行系统设计,提供完整的或可定制 LiDAR 系统。根据不同的需求,预先设计的解决方案可能只是形成更优化解决方案的起点。

美国国家标准与技术研究所 (NIST) 率先制定了 AGV 安全标准。目前这些标准主要集中在碰撞方面上,具体包括:

  • 折叠式保险杠:在多数老款车型中,保险杠将包含力检测功能,并在撞上障碍物时启动停车功能,限制碰撞接触力。
  • 非接触方法:现代 AGV 应能探测到物体,并在不造成碰撞的情况下停车。在测试时已使用了近似于人形的测试物,不过仍建议在未来的测试中更多地使用类似于人形和姿势的测试物。
  • 突然出现的障碍物:安全区域内突然出现的障碍物。预计 AGV 会启动紧急停车,然而并不期待避免发生碰撞。
  • 预测被遮挡的障碍物:这些障碍包括 AGV 车道附近的设备或人员。预计在与 AGV 车道的间隙小于 0.5 m 的地方会有指定的慢速区。

在预测未来 AGV 的使用过程中,他们还会制定机器人安全标准,以便开始研究各种测试方法,其中会涉及到 AGV 底盘固定的机械臂。

LIDAR 领域的主流趋势之一就是在不牺牲性能的前提下,推动激光雷达体积、重量和成本的降低。这在过去十年取得了进展,使这些属性已减少了一个数量级。我们前文提到,SLAM 或者本地化越来越受关注。理想的解决方案是,AGV 能够从任何地方出发并绘制用于行驶时参照的自用内部世界地图。执行此类任务需要依赖 LIDAR 与包括 GPS、轮速传感器和摄像头在内的其他类型传感器的集成。

激光扫描仪用于数据通信

线性条形码扫描仪的概念很简单:一种由线条和空格组合而成且读取方便的摩斯码。

  • 测量由扫描仪发出并由条形码反射回的光线。
  • 测量反射回的环境光

根据应用的不同,全球常用线性条形码有九种。虽然激光扫描仪是条形码扫描的主流,但条形码不一定需要激光光源的精度,下面就是一些例外。大多数情况下,条形码内容的读取和翻译都是在扫描仪内部完成。通常,条形码扫描仪将解码后的值直接发送至数据库。

少数领域要求条形码激光仪具有高分辨率。对于空间受限的地方,标准条形码带的物理标准较窄。这就需要高分辨率扫描仪,激光扫描仪恰好满足这一条件。条形码距离较远时也存在类似情况(比如在如仓库货架上),这会有效地减小代码角度。

有时,环境光不足以保证条形码与空间之间具有良好对比度。这种情况下,类似激光这样的已知光源就适合用来照射代码,使其易于阅读。

即使是经常逛杂货店的消费者,也很熟悉自助收银台使用的手持扫描仪。因为条形码扫描能从无限多的方向进行,所以扫描仪在这些设置中必须产生紧密交叉的激光扫描线矩阵。这就保证了无论条形码如何呈现,至少有一条扫描线会截取全部代码。

MikroElektronika MIKROE-2913 条形码扫描板的图片图 4:MIKROE-2913 条形码扫描板可以读取符合各种协议的一维和二维条形码。该器件包括一个微型 USB 端口,可以作为独立设备或与其他电路板一起工作。(图片来源:MikroElektronika

二维条形码扫描仪: 二维 (2D) 代码不同于上述线性代码。二维码的信息密度高,具有错误检查功能以及即使损坏也可读取的特点,因此越来越受欢迎。二维条形码的复杂性意味着它们不适合与激光扫描仪一起使用,而是依赖摄像头进行解码。常用的二维条形码有四种类型,不过大多数消费者熟悉的是快速反应型 (QR) 码,大多数智能手机都能轻松读取。

当机器制造商和最终用户在条形码和扫描仪之间进行权衡时,应考虑三个主要方面:

  1. 扫描仪在哪里使用?用于仓库盘点、生产线上生产零件的跟踪,还是用于销售点?
  2. 需要多少数据、物品上有多大物理空间用来粘贴条形码?
  3. 在什么表面上打印条形码——以及该表面能够保持多高的打印分辨率?

一旦解决了这三个问题,就能在备选方案中选择了。

Brady Corporation 的 Code Reader 950 (CR950) 条形码激光扫描仪的图片。图 5:Brady Corporation 生产的 Code Reader 950 (CR950) 条形码激光扫描仪采用方便扫描的广域图像传感器。因此能全向读取一维和二维条形码——即使是光亮表面上的条形码。(图片来源:Brady Corporation)

其他阅读器和基于摄像头的替代品:上文已经介绍了条形码扫描仪的大多数变化形式。值得一提的是,有些条形码扫描仪会使用一排长长的 LED 灯照亮代码,并配合一排相匹配的电荷耦合器件 (CCD) 探测器来检测反射光。这种扫描仪被称为 LED 阅读器。

还有采用专门设计和配置的摄像系统,可以有效快速地读取二维码。

关于激光扫描仪应用的结论

自 1960 年发明激光以来,基于激光的设备和用途便一直层出不穷,令人瞠目结舌。虽然条形码比激光早 11 年,但通过相干光扫描读取信息已成为黄金标准。基于激光的位置跟踪和检测扫描也已经成为工业领域的常用解决方案。对大多数工业制造和跟踪应用而言,无论是从零开始设计系统还是改进现有工艺,激光扫描方法的某些变化可能是极有价值的。考虑到技术已发展到现在的地步,如果现在还没有确切的配置,那么就会有一些非常适合的东西出现。

免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。

关于此作者

Scott Orlosky

Scott Orlosky 在其 30 年的职业生涯中,为工业和商业行业设计、设计、开发和销售传感器和致动器。他是四项惯性传感器设计和制造专利的共同发明人。Orlosky 也是《傻瓜编码器》的合著者,并在 BEI 传感器行业通讯方面耕耘近 15 年。Orlosky 拥有加州大学伯克利分校的制造和控制理论硕士学位。

关于此出版商

DigiKey 北美编辑