MEMS 麦克风中数字 PDM 和 I²S 接口之比较
2022-07-11
麦克风用在嵌入式系统中已经有很多年了。然而,自其诞生以来,由于家居、汽车和可穿戴设备中基于语音的应用范围不断扩大,MEMS 麦克风的市场使用率迅速增加。MEMS 麦克风不仅具有显著减少电路板空间、低功率要求和提高抗电噪声能力的优点,而且还具有更高的设计灵活性,有多种输出选择。模拟输出 MEMS 麦克风仍然是工程师们的一个选择,以及像脉冲密度调制 (PDM) 和集成电路内置音频 (I²S) 这样的数字输出亦是如此。
本文将详细讨论这两种数字接口,简介它们的独特特性以及在系统设计时的优缺点。工程师具体选择哪一种,将取决于对两种技术的研究,并要了解那种协议对于特定应用更适合。具体要考虑的几个关键因素包括:
- 音质
- 功耗
- 物料成本
- 设计的空间限制
- 硬件的运行环境
脉冲密度调制 (PDM) 概述
用于将模拟信号电压转换为经过单比特脉冲密度调制的数字流,PDM 信号更接近于纵波,而不是在音频中看到的典型横波。不过,它们是模拟信号的数字表示。
图 1:PDM 协议(图片来源:Same Sky)
上面图 1 显示了高比特密度是如何随着模拟信号振幅的增加而增加的。因此,当代表模拟信号振幅的较低端时,数字信号在其低值上保持的时间更长。这创造了一个信号,既有数字信号的许多好处,也仍然与模拟信号直接相关。为了实现这一点,PDM 信号需要更高的采样率,超过 3 MHz,因为数字脉冲必须比所代表的模拟信号的振荡发生得更频繁。
与模拟信号相比,PDM 的数字性质使其对电噪声环境的适应性大大增强。当发生信号退化时,它还具有更高的位容错。然而,信号的高频性质导致了距离的限制,因为较长传输线路上的电容增加,可能导致不必要的衰减,从而导致音频质量下降。PDM 信号还需要由外部 DSP 或微控制器进行额外处理,并配备适当的编解码器,通过运行低通滤波器将 PDM 信号减采样或下采样到较低的采样率,从而使其可用于其他设备。其概念的简单性意味着 PDM 设备只需要两个信号,这使得它们的成本普遍较低,功率使用较少,占用的电路板较小。这些优势需要提供额外电路来实现,以处理来自 PDM 设备的信号。
集成电路内置音频 (I²S) 接口概述
I²S 是另一个流行的数字接口选择,最初出现在 20 世纪 80 年代中期,直到最近才在麦克风和其他小型设备中使用。I²S 和 PDM 都是双通道接口,但这是它们唯一相似之处。在比较 I²S 和 I2C 协议时,人们常常有一种假定的关系或混淆,但它们的名字纯粹是巧合。
图 2:集成电路内置音频协议(图片来源:Same Sky)
与 PDM 不同,I²S 是一个完全的数字信号,意味着它不需要编码或解码。它是一种三线串行协议,具有时钟、数据和“字选择”线,其中“字选择”表示正在传输的数据所关联的右或左通道。虽然没有普遍要求的数据传输速度,但有一个最低速度,它取决于传输的数据及其精度。例如,如果音频采样率是行业标准的 44.1kHz,精度为 8 位,那么一个单声道需要的时钟速度至少为 352.8 kHz。对于立体声应用来说,这将是 705.6 kHz 时的两倍。精度的任何变化也会改变最小传输带宽。
采样频率 * 数据精度 * 通道数 = 带宽
44,100 Hz * 8 比特 * 2 通道 = 705,600 Hz
I²S 的一个主要优点是通过其内置波滤器来利用内部编解码器。PDM 需要一个外部编解码器来降低其采样率,而 I²S 的音频信号数据率在到达 DSP 时已经达到可接受的水平。这消除了整体设计中处理所捕获音频数据所需的额外组件,使得 I²S 非常适合用于自足式应用,以及需要节能的电池供电型操作之处。由于不需要额外的外部元件,在可穿戴设备等紧凑型设计中,节约成本和节省空间也可以成为关键因素。
在审视整个系统设计时,重要的是要注意是否已经具备了 DSP 能力。如果是这样,能够利用设计的内置 DSP 功能的 PDM 设备可能是一个更好的选择,而不是最终会消耗更多功率和资源的三条信号线的 I²S。
PDM 与 I²S 之比较
由于 PDM 具有更好的位容错和抗噪性,因此为音质优先的应用提供了一个有吸引力的选择。另一方面,I²S 也是一个可靠的选择,因为它易于安装,占用空间较小,且不需要外部组件处理什么,所以在空间限制或 BOM 成本问题上是一个可靠的选择。I²S 还可以在更远的距离上提供更高的信号质量,当麦克风和处理电路在 PCB 上不那么接近时,它是比 PDM 更好的选择。话虽如此,I²S 并不是专门为通过电缆或其他传输设备进行传输而设计的,因此不能将其推向极端,因为许多设备将没有合适的阻抗匹配。最后,将需进一步调查对应用、可用组件和预期数据速率的需求,以作出任何最终决定。
结语
MEMS 麦克风在一系列电子设备中使用得越来越多,选择一个合适的接口,无论是模拟还是数字的,对于在最终应用中实现最佳效果至关重要。Same Sky 拥有广泛的 MEMS 麦克风产品组合,可满足不同音频系统要求。除了模拟接口单元外,各种 PDM 和 I²S 数字接口麦克风亦已成熟。
免责声明:各个作者和/或论坛参与者在本网站发表的观点、看法和意见不代表 DigiKey 的观点、看法和意见,也不代表 DigiKey 官方政策。