对于不同的输入电压波形,陶瓷电容的选型设计也需要相应调整。以Murata 对于不同的输入电压波形,陶瓷电容的选型设计也需要相应调整。以Murata GRM 系列陶瓷电容为例,来看看不同的输入电压波形,对陶瓷电容的额定电压的选择,以及容值有什么影响。陶瓷电容为例,来看看不同的输入电压波形,对陶瓷电容的额定电压的选择,以及容值有什么影响。
1. 额定电压的选择
根据数据手册,应用电压不应超过数据手册的额定电压。
过压可能会导致内部的电解质层损坏,从而可能会导致短路。
2. AC电压与DC电压对于电容实际容值的影响
如下图,显示了Class I与Class II 电介质的陶瓷电容,随着AC电压或DC电压增大,容值的变化。
对于Class I 电介质的陶瓷电容(如C0G),随着AC电压或DC电压增大,容值几乎没有变化。
对于Class II 电介质的陶瓷电容(如,X5R, X7R等),随着AC电压或DC电压增大:
- DC电压值越高,陶瓷电容实际容值会下降。
- AC电压值越高,陶瓷电容实际容值会上升。
- AC、DC电压一起施加,DC电压的影响会更大。
另外,不同尺寸的封装对于实际容值也会有影响。
对于Class II陶瓷电容。对于大尺寸的陶瓷电容,由于电介质比较厚或者使用了低电介常数的材料,直流偏置对于容值的影响较小。
更多资料: