作者: Digi-Key 工程师 Bill Gust
在热导管或均热板暴露在极端温度下时,有人会担心这会对产品本身或其功能造成损害。水基传热管是个很常见的例子,甚至通过空运运输该产品也可能存在结冰的风险。
工作温度
注意热导管的工作(功能)温度限制和结构限制之间的差异是很重要的。功能温度限制取决于产品形状、材料、内部设计和使用的流体类型。以水基热导管为例,一旦水结冰,该导热管就会失去其正常功能,因为无法再蒸发和凝结,从而将热量从一端传递到另一端。结构限制是指产品在超过一定温度的条件下工作一段时间之后可能会发生物理损坏的情况。当然,这两种限制情况可以同时发生。
厂商可能只列出有效工作范围(有效效率百分比),而不会提供与内部流体的物理性质有关的限制。例如,在以下产品规格中,特定产品中蒸馏水的温度范围为30℃至120℃。
因此,我们可以合理的担心,热导管内的工作流体在冰点或冰点以上的较低温度下受到的影响。
冻融循环
不过该信息可能不会包含在厂商的文件中。这其中主要的关注点是高温(沸点及以上)下可能发生的损坏,在这种情况下,工作流体没有通过蒸发和凝结进行正常的热传递,而且热源也处于高温下。因此,如果你对此有疑问,且相关数据没有显示,你可以将问题发送给供应商(通过Digi-Key或直接发送),以便说明具体情况。主要问题是,(01)“运输过程中可能发生的冻结情况是否对产品构成风险?”以及,(02)“是否有任何有关产品冻融循环的数据?”
可能没有可以公开分享的正式文档或测试数据,但最起码会有一些基于产品历史记录和厂商的客户设备使用体验作为保证。例如,最近一次关于Advanced Thermal Solutions, Inc.生产的充水热导管的询问得到的答复是:“我们没有任何关于热导管冻结的正式文件,但我可以说,我们的热导管不会因冻结而损坏。它们可以经历无限次的冻融循环。暴露在超过200℃的温度下才可能导致热导管损坏。”该信息对于运输,甚至大多数的设计或使用计划而言已经足够了。
你可以在Digi-key网站上的热管理类别[散热 — 热导管,均热板]中,也可以从我们的首页[Digi-Key]上搜索关键词,查看我们的几家热导管和均热板供应商。
你对热导管和/或均热板有什么经验?请在下面的“回复”部分与我们分享。
深入阅读:
ATS [ATS工程电子书]
ATS [热导管:热超导体]
ATS [服务器用带热导管或均热板的散热器的热性能]
Wakefield-Vette [热导管选择指南]