什么是Digi-Key KiCad电子元器件库?
一些常用又比较繁琐的组件,比如像连接器(USB连接器,以太网连接器,HDMI连接器),IoT模块或者一整套其他模块。在制作电子元器件库时,不是说这些组件需要制作得多么完备,而是应该制作得足够给到设计者、创客以及电子爱好者们,一个新的、没有被其他库很好覆盖到的电子元器件库。我们在Digi-Key KiCad电子元器件库上花了一些时间,使他们保持一致性并且容易使用。我们在建立这些电子元器件库时,一些想法、标准以及制作风格被统一应用,尽管仍然有些细微改动的地方。
当我们设计PCB板时,使用Digi-Key KiCad电子元器件库,不失为一个很好的选择,我们可以把那些实际量产/在售的物料直接运用到设计之中,从而快速的完成设计。Digi-Key KiCad电子元器件库实时地连接到 Digi-Key.cn ’s API(应用程序接口)。因此每次更新,产品的状态,如“不适用于新设计“”停产“等都会直接反映在Digi-Key KiCad电子元器件中。
Digi-Key KiCad电子元器件库与KiCad的官方元器件库一样,授权于友好的开源协议Creative Commons CC-BY-SA 4.0(存在例外),可以在商业设计上自由的使用和修改。Digi-Key KiCad电子元器件库主要在GitHub上发布和维护,任何问题和建议都可以在哪里讨论。在Digi-Key英文技术论坛上也有一个专门KiCad版块。
为什么要做创建Digi-Key KiCad电子元器件库?
在Digi-Key技术团队中,有90多位工程师和技术专员,在现在的工作以及之前在学校和兴趣小组中,使用过各种各样的EDA工具。其中有一小组人看到了制作Digi-Key KiCad电子元器件库的价值,并且可以满足开源社区上的一些潜在需求。所以我们开始建立Digi-Key KiCad电子元器件库。
在KiCad论坛上,有许多关于“原子”电子元器件库概念(符号库与封装库一一对应)的讨论。因此通过我们的观察,创作这种类型的电子元器件库植根在我们心中。这种做法的最大好处是,当你选择一个符号库,那么会带出一个准确的可以下单的型号以及对应的封装库。这使得更容易把一张完整的物料清单中的物料快速的整合在一起,然后直接放进购物车。缺点是,当精确的物料信息在一开始时就已经被填入。那么在之后的设计过程中,需要更多的工作来获得灵活性。而且如果每一颗物料都有一个可下单型号,那么很少有机会可以简单的重复利用符号库。并且管理如此大的电子元器件库也会很有挑战。
我们在Digi-Key KiCad 电子元器件库中,已制作了1000多颗物料,并且我们正在准备更多。在整个发展过程中,我们在Digi-Key技术论坛中与人讨论并且采纳了一些建议。因此如果你有任何想法,欢迎在Digi-Key技术论坛中发帖或者在GitHub上发帖。